注意事項

    フィリップス、蛍光灯置き換えの直管形LEDランプの新製品 「MASTER LEDtube(マスターLEDチューブ)」2100 lm・1050 lm タイプを本格販売


    業界最高レベルの演色性*1、50,000時間の長寿命で約50%の省エネ*2を実現

    5月 14, 2013

     株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社: 東京都港区、代表取締役社長:ダニー・リスバーグ、以下 フィリップス)は、従来の直管形蛍光灯に置き換えて使用できる直管形LEDラン「MASTER LEDtube(マスターLEDチューブ、以下MASTER LEDtube)」の2100 lmタイプおよび1050 lmタイプを本格販売します。

     

     「MASTER LEDtube」は、既存の直管形蛍光灯に置き換えられるG13口金タイプの直管形LEDランプです。2100 lmタイプは、当社従来製品と比較して約27%明るくなり、オフィスや施設だけでなく、倉庫や工場等の高天井でもお使いいただけるようになりました。また、演色性(色の見え方)は業界最高レベルのRa85*1を実現し、優れた色の再現性で店舗等でも快適にお使いいただけます。さらに、従来の蛍光灯の約4倍*2にあたる50,000時間の長寿命と約50%の省エネにより*2、ランニングコストだけでなく、メンテナンスコストも軽減します。
     製品ラインナップは、蛍光灯40W長さ相当の1200mm・2100 lmタイプに加え、新たに住宅向けの580mm・1050 lmタイプも加わりました。ランプ交換工事の手間と費用を抑えながら、用途に応じて簡単に直管形LEDランプをお使いいただけます。

     

    *1 2012年当社調べ
    *2 当社試算値、従来蛍光灯T8との比較(器具電力ロスを10%加味して試算)
     

    1. 50,000時間の長寿命
    従来の蛍光灯の約4倍*1にあたる50,000時間の長寿命で、メンテナンスコストを削減します。

     

    2. 約50%の消費電力を削減
    従来の直管形蛍光灯と比較して約50%の省エネが可能*1です。
     
    3. ランプ口金はG13タイプで交換コストを低減
    既存、既設の直管形蛍光灯と同じ口金規格のため、ランプ交換工事の手間を最小限にしてリニューアルが可能です。

     

    4. 電源内蔵タイプ
    ランプ本体に電源を内蔵しているため、別置きのLED専用電源を用意・設置する必要がありません。ラインボルトに直結させるシンプルな配線のため、手間とコストを抑えられます。

     

    5. 片側給電で感電を防止
    ランプ交換時に万が一両端の口金に触れても通電しない構造で、安全にお使いいただけます。

     

    6. こだわりの光質
    色の再現性を示す「演色性」において、業界最高レベルのRa85*2を実現しました。さらに、乳白ポリカーボネートの拡散カバーにより、不快なグレアやLED特有の粒々感のない、均質な光を提供します。

     

    *1当社試算値、従来蛍光灯T8との比較(器具電力ロスを10%加味して試算)
    *22012年当社調べ
     

    ※本製品の取扱説明書につきましては、こちらからご覧ください。 

    ※本製品の配線時の注意事項につきましては、こちらからご覧ください。

    日本におけるフィリップスについて

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、1953年に日本電子開発株式会社としてフィリップス製品の日本市場への輸入を開始し、いくつかの企業統合や社名変更等を経て2005年に社名を株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンに変更しました。現在は、ヘルスケア、ライティング、コンシューマーライフスタイル等の事業部から構成されています。2008年には、呼吸器、睡眠治療器などを扱うフジ・レスピロニクス株式会社を傘下に入れ、同社は2010年に社名をフィリップス・レスピロニクス合同会社としました。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、フィリップス・レスピロニクス合同会社と合わせて約1,700名の従業員を擁し、全国約80ヵ所に事業所を展開しています。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンの詳細につきましてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.co.jp

    ロイヤル フィリップス エレクトロニクスについて

    ロイヤル フィリップス エレクトロニクス(NYSE:PHG, AEX:PHI)は、人々の生活の向上を目指して常に革新的であり続け、ヘルスケア、コンシューマーライフスタイル、ライティング分野において健やかで満ち足りた暮らしを提供する企業です。本社はオランダで、2012年の売上は248億ユーロ、世界100ヵ国以上に約116,000人の従業員を擁しています。循環器疾患ケアや急性期疾患の診断治療とホームヘルスケア、省エネ照明ソリューション、新たな照明アプリケーション、および男性用シェーバーやグルーミング、オーラルヘルスケアにおいてリーダーシップを発揮しています。ニュースリリースについてはホームページをご覧ください。

    製品に関するお問い合わせ

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 
    ライティング事業部 ゼネラルライティング
    TEL: 03-3740-5156 (http://www.lighting.philips.co.jp/).

    報道関係および企業に関するお問い合わせ

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 広報部 代表 TEL: 03-3740-3608.