フィリップス、直管形LEDランプの「無料体験モニター」を募集


抽選で10社様に100本ランプをご提供。ランプ代金無料でLED省エネリニューアルをお試しいただけます。

12月 11, 2012

 株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:ダニー・
リスバーグ、以下フィリップス)は、2012年12月11日(火)から12月25日(火)の期間中、フィリップスの直管形LEDランプを使った省エネリニューアルの無料体験モニターを募集します。

 

 今回モニターを募集する製品は、フィリップスの直管形LEDランプ「MASTER LEDtube(マスターLEDチューブ)」です。これは、オフィスや倉庫、スーパーマーケットなどの店舗など、多様な場所で使用されている直管形蛍光灯40形(長さ1200mmタイプ)に置き換えて使用することのできるLEDランプで、約50%*の省エネ効果が見込めます。また、蛍光灯と比較してランプ寿命が約4倍*の40,000時間と長寿命のため、メンテナンス回数とコストを低減することが可能です。 

 *当社調べ、蛍光灯FLまたはFLRタイプとの比較。

 是非この機会に、フィリップスの直管形LEDランプをお試しください。

 

フィリップス 直管形LEDランプ「無料体験モニター」募集要項 

  • お申し込み期間:2012年12月11日(火)~12月25日(火)
  • 対象:法人のお客様
        ※ 電気工事を伴う製品のため、法人エンドユーザー様からのご応募に限らせていただきます。
    また、同業社様のご応募はご遠慮下さい。
  • 募集数:10社(直管形LEDランプ提供数は1社あたり100本)
  • モニター期間:ランプお引き渡し後、約1カ月間
  • モニター製品:フィリップス直管形LED「マスターLEDチューブ」40形19W 1650lmタイプ
    光色 5000K(昼白色)または6500K(昼光色)
  • ご応募条件:
    1. LEDランプ導入時に必要な電気工事および現場調整をお客様にてご手配・ご負担いただけること。
    フィリップスからは製品のみ無償で支給いたします。(一括納品送料込)
    2. 体験モニターとして、ランプ設置1カ月後、使用状況の写真撮影を含むモニターレポートをご提出いただけること。また、それらをフィリップス販促物へ利用することにご許可いただけること。
  • お申し込み方法:
    キャンペーンページから応募用紙をダウンロードの上、FAXにてお申し込みください。 
  • 当選発表方法:
    応募者多数の場合は、厳正なる抽選の上、ご当選のお客様には、2012年12月28日(金)までに
    フィリップスより直接ご連絡させていただきます。
  • ランプ引き渡し時期:2013年1月10日(木)~2013年1月18日(金)
  • その他:ご試用いただいたランプは、モニターレポート作成および使用写真の撮影後、そのまま差し上げます。
  • キャンペーンについてのお問い合わせ窓口:
    ライティング事業部 ゼネラルライティング マーケティング部 TEL.03-3740-5156

 

 

「マスターLEDチューブ」40形19W 1650lmタイプについて
電源内蔵タイプなので、既設の蛍光灯器具の安定器を切断し、ラインボルト電源を直結するだけの簡単な電気工事でLED化が可能です。光のちらつきの心配のない高品質設計と自然な色を再現する高演色な光質で、快適な空間をつくります。


【製品特性】

  • 業界最高レベルの演色性(Ra=85max)で自然な色を再現する光
  • 高い環境性能(水銀・鉛フリー、廃棄量軽減)
  • 省メンテナンス(長寿命 約4万時間)
  • 広い温度範囲での安定動作(-30~+45℃)
  • 高い安全性(絶縁回路設計・欧州安全規格準拠)
  • 高い省エネ性能(消費電力を約50%*低減)

     *当社調べ 、蛍光灯40形FLまたはFLRとの比較試算

 

【製品仕様】

 

型式

定格

ランプ電力(W)

色温度(K)

ランプ

電圧(V)

全光束(lm) ビーム角(°)

平均演色

評価数
(Ra)

平均寿命*

(h)

口金

希望小売価格

(税抜価格)

MASTER LEDtube GA

1200mm 19W 850 G13

19 5000 100-240 1650 140 85 40000 G13 オープン価格
MASTER LEDtube GA
1200mm 19W 865 G13
19 6500 100-240 1650 140 85 40000 G13 オープン価格


*平均寿命は光束維持率70%時点を定義しています。

日本におけるフィリップスについて

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、1953年に日本電子開発株式会社としてフィリップス製品の日本市場への輸入を開始し、いくつかの企業統合や社名変更等を経て2005年に社名を株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンに変更しました。現在は、ヘルスケア、ライティング、コンシューマーライフスタイル等の事業部から構成されています。2008年には、呼吸器、睡眠治療器などを扱うフジ・レスピロニクス株式会社を傘下に入れ、同社は2010年に社名をフィリップス・レスピロニクス合同会社としました。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、フィリップス・レスピロニクス合同会社と合わせて約1,700名の従業員を擁し、全国約80ヵ所に事業所を展開しています。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンの詳細につきましてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.co.jp

.

ロイヤル フィリップス エレクトロニクスについて

ロイヤル フィリップス エレクトロニクス(本社:オランダ、NYSE:PHG, AEX:PHI)は、人々の生活の向上を目指して常に革新的であり続け、健康で満ち足りた生活を提供する企業です。ヘルスケア、ライフスタイル、ライティング分野における世界のリーダーとして、お客様の視点やブランドプロミスである“sense and simplicity(センス アンド シンプリシティ)”に基づき、人を中心として技術とデザインを融合したソリューションを提供します。世界100ヵ国以上に約121,000人の従業員を擁し、2011年の売上は226億ユーロで、循環器疾患ケア、急性期疾患の診断治療とホームヘルスケア、省エネ照明ソリューション、新たな照明アプリケーションのマーケットリーダーであると同時に、男性用シェーバーやグルーミング、ホーム&ポータブルエンターテインメント、オーラルヘルスケアなど、人々にやすらぎや喜びをもたらすライフスタイル製品においても強いリーダーシップを発揮しています。ニュースリリースについてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.com/newscenter/

.

本件に関するお問い合わせ

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
ライティング事業部 ゼネラルライティング 部代表 TEL: 03-3740-5156 (http://www.philips.co.jp/lighting)

.

報道関係および企業に関するお問い合わせ

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 広報部 代表 TEL: 03-3740-3608

.

当社までお問い合わせください