フィリップス、最大80%の省エネを実現するLEDランプのラインアップを拡充

5月 27, 2011

 株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社: 東京都港区、代表取締役社長:ダニー・リスバーグ、以下 フィリップス)は、省エネ、節電に貢献するLEDランプ「MASTER LEDspot(マスターLEDスポット)」シリーズのラインアップを拡充し、4月より発売を開始したことを発表しました。

 

 「MASTER LEDspot(マスターLEDスポット)」シリーズは、主に店舗や施設で広く使用されているダイクロハロゲンランプに置き換えて使用できるLEDランプです。ラインボルト(100V)で使用可能なJDRタイプのハロゲンランプ、およびローボルト(12V)で使用するφ35mmタイプのレンジを追加発売しました。これらMASTER LEDspotシリーズでは、従来光源であるハロゲン対比、最大80%の省エネが実現可能です※1。
※1 当社調べ、フィリップス海外品のローボルトダイクロハロゲンランプとの比較

 

 フィリップスでは、照明器具の交換工事をせずとも、ランプ交換をするだけで既設の照明器具でそのまま使える省エネルギーなランプを「レトロフィット(Retro Fit)」と呼んでいます。MASTER LEDspotシリーズの最大の特長は、レトロフィットが可能なことです。
一般的に、LEDランプは、コンパクトさと明るさを両立するのが難しく、明るさを保つにはランプ本体のヒートシンク部分が大きくなり、既存の照明器具には入らない場合がありました。また、従来光源とLEDの電気特性の違いにより、照明器具の電源トランスを交換しなければならない場合もあります。MASTER LEDspotシリーズは、これらの問題を解決し、既存・既設の照明器具でも、ランプを交換するだけですぐにお使いいただける、簡単・明快なLEDランプです。


<新製品>     

MASTER LEDspot MV (マスターLEDスポット MV)
*MVはメインボルト(Main Volt)100Vで使用する製品、という意味。

 

市場で約450万本使用されているといわれる、100V/110Vタイプのダイクロハロゲンランプに代替するLEDランプです。当製品は40Wクラスに相当します。

種類
消費電力7W、口金E11、ビーム角12°/25°/40°、色温度3000K

 

*平均寿命は光束維持率70%時点を定義としています。

 

<新製品>      
MASTER LEDspot LV MR11(マスターLEDスポット LV エムアール11)
*LVはローボルト(Low Volt)12Vで使用する製品、という意味。

 

主に、宝飾品や時計、化粧品等の店舗ショーケース内に使用されている直径35mmのダイクロハロゲンランプに代替するLEDランプです。

 

種類
消費電力4W、口金GU4 / EZ10、ビーム角24°
色温度2700K / 4000K

 

*平均寿命は光束維持率70%時点を定義としています。

<発売中>

MASTER LEDspot LV MR16(マスターLEDスポット LV エムアール16)
*LVはローボルト(Low Volt)12Vで使用する製品、という意味。

 

主に店舗や施設照明で使用されている直径50mm、ローボルトタイプのダイクロハロゲンランプに代替するLEDランプです。

 

種類
消費電力10W / 7W / 4W、口金GU5.3 / EZ10、ビーム角15°/24°/36°
色温度2700K / 3000K / 4000K

 

日本におけるフィリップスについて

ロイヤル フィリップス エレクトロニクスは、1953年にフィリップス製品の日本市場への輸出を開始しました。2008年に呼吸器、睡眠治療器などを扱うフジ・レスピロニクス株式会社を傘下に入れ、2010年にフジ・レスピロニクスは組織および社名を変更し、フィリップス・レスピロニクス合同会社となりました。現在、株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、ヘルスケア、ライティング、コンシューマーライフスタイル等の事業部から構成され、フィリップス・レスピロニクス合同会社と合わせ、約1,700名の従業員を擁し、全国約75ヶ所に事業所を展開しています。
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンの詳細につきましてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.co.jp

ロイヤル フィリップス エレクトロニクスについて

ロイヤル フィリップス エレクトロニクス(本社:オランダ、NYSE:PHG, AEX:PHI)は、タイムリーな革新を通じて人々の生活の向上を目指し、多様化する健康とやすらぎを提供する企業です。ヘルスケア、ライフスタイル、ライティングにおける世界のリーダーとして、お客様の視点やブランドプロミスである“sense and simplicity(センス アンド シンプリシティ)”に基づいて、人を中心に技術とデザインを統合します。世界100ヶ国以上に117,000人の従業員を擁し、2010年の売上は223億ユーロで、心臓病ケア、急患治療とホームヘルスケア、省エネ照明ソリューション、新しい照明のアプリケーションのマーケットリーダーであると同時に、男性用シェーバーやグルーミング、ポータブルエンターテインメントそして、オーラルヘルスケアなど、人々にやすらぎや喜びをもたらすライフスタイル製品においても強いリーダーシップを発揮しています。ニュースリリースについてはホームページをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ:

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 
ライティング事業部 ゼネラルライティング
TEL 03-3740-5156(http:// www.philips.co.jp/lighting)

その他、企業に関するお問い合わせ:

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 広報部 代表 TEL 03-3740-4561

.

当社までお問い合わせください