CES - Las Vegas, Nevada (USA) – Signify (Euronext: LIGHT), precedentemente nota come Philips Lighting, leader globale nel settore dell’illuminazione, collabora con Google Assistant per offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare i comandi vocali per attivare particolari effetti luminosi, in grado di conciliare il sonno e facilitare il risveglio. Grazie al sistema di illuminazione connessa Philips Hue sarà possibile riprodurre le prestazioni ottimali della luce per rilassarsi prima di andare a dormire e svegliarsi in modo naturale al mattino. La collaborazione tra Signify e Google Assistant rappresenta la prima integrazione della funzione di sleep e wake up di Philips Hue con una piattaforma di assistenza digitale.
A seguito del lancio, le funzionalità includeranno:
- Sincronizzazione singola: pronunciando “Ehi Google, attiva un risveglio naturale” l’utente potrà sincronizzare il sistema Philips Hue con Google Assistant impostando la sveglia per il giorno successivo. Così facendo, le luci Philips Hue risveglieranno gradualmente l'utente con un effetto alba che inizia trenta minuti prima dell’orario prescelto.
- Funzione sleep/wake programmata: un’altra variante è quella di chiedere "Ehi Google, spegni le luci alle 22:00" così da impostare le luci su una tonalità calda di luce bianca che si attenua gradualmente per oltre trenta minuti per favorire il sonno. Si potrà agire similmente per impostare il risveglio.
- Azione a comando: l’utente potrà gestire le luci Philips Hue per la funzione di sleep e wake up, tramite l'Assistente Google, nel momento stesso in cui si dà il comando. Anche in questo caso si attiverà il processo di spegnimento e accensione delle luci per la durata di trenta minuti.
- Attivazione multipla: proprio come l'app Hue, anche l'app Google Home consente di configurare le luci a seconda dei diversi ambienti. In altre parole, potrai impostare la sveglia giornaliera non solo per la tua camera da letto, ma anche per altre stanze, ad es. la cameretta dei bambini, la camera di Marco e così via dicendo.
I benefici di una corretta illuminazione
La ricerca mostra quanto sia importante il ruolo della luce per il nostro benessere, al punto da influenzare lo stato d’animo e la qualità del sonno. La melatonina, l'ormone che aiuta a regolare il nostro ciclo di veglia e sonno, è influenzata dalla luce, che si tratti di luce naturale o artificiale[1]. Beneficiando della giusta illuminazione mentre ci prepariamo per andare a letto si può ottenere un sonno continuo e profondo, mentre svegliarsi con una luce delicata e graduale contribuisce a iniziare la giornata con più energia.
Nonostante molte persone abbiano bisogno del suono della sveglia per alzarsi al mattino, è altrettanto vero che utilizzando una luce che simula l'alba e aumentando gradualmente l’illuminazione nella stanza, è possibile migliorare il benessere, l'umore e le prestazioni cognitive con un effetto piacevole che dura fino a fine giornata[2].