Milano, Italia - Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nel settore dell'illuminazione, annuncia la collaborazione con Engie e I-Dea, volta allo sviluppo del progetto di illuminazione natalizia di Torre Breda.
Torre Breda, alta 45 metri, è simbolo della Milano industriale dello scorso secolo. È stata recentemente restaurata ed è oggi “laboratorio all’aperto” per le prove ed i rilievi sulla qualità dell’aria e del rumore condotti dal Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e di Scienza della terra dell'università di Milano. Sulla sua sommità, al posto del serbatoio utilizzato per l’accumulo di acqua, sarà installata una stazione meteorologica.
Dal 7 dicembre al 7 gennaio, la facciata della Torre Breda prenderà vita attraverso un gioco di luci e la proiezione di un video dedicato alla natura che, attraverso messaggi a sostegno dell’ambiente, guiderà lo spettatore in un percorso che ha come obiettivo la tutela del nostro pianeta. Le proiezioni di luci con diverse gradazioni di colore saranno dinamiche e in armonia con le scene proiettate. Si prevede quindi un’illuminazione caratterizzata da un’alternanza di colori che metta in evidenza la particolarità della Torre, lo stile architettonico che rievoca un castello fatato in contrasto con le strutture in acciaio e vetro dei palazzi intorno.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione con proiettori luminosi Philips RGBW per la torre e per il lato dell'edificio sottostante. Questi saranno comandati da un sistema di driver per la gestione delle variazioni luminose di colore e la sincronia con video e suoni. Si prevede infatti anche l'installazione di un sistema di video proiezioni composto da 2 videoproiettori posizionati di fronte a due lati del fabbricato. Il filmato, di circa 7 minuti, sarà in grafica computerizzata, animata e a tema.
I proiettori luminosi RGBW saranno installati a terra sotto la torre e sul tetto a illuminare le pareti della torre stessa e del fabbricato. I proiettori saranno di due tipologie: Philips Color ReachElite Powercore per l’illuminazione della Torre e Philips Vaya Linear RGB per l’illuminazione della facciata dell’edificio sul lato strada.