Suggerimenti

    LED e telecontrollo: Cison di Valmarino, borgo tra i più belli d’Italia, si rinnova sotto una "nuova luce" grazie all’innovativa piattaforma Philips CityTouch

    aprile 14, 2015

    L’intervento illuminotecnico, progettato e realizzato da Gianni Botter Impianti s.r.l. in collaborazione con Philips, ha valorizzato il territorio, generando risparmi energetici ed economici.

     

    Monza, Italia – Un importante progetto di efficientamento ha coinvolto il borgo medievale di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, segnando un traguardo unico dal punto di vista energetico. La riqualificazione della totalità dei punti di illuminazione, nata dall’esigenza di valorizzare il Comune con una “nuova luce”, ha generato complessivamente una diminuzione del consumo di energia dell’80% e un taglio dei costi legati all’illuminazione pari al 10%.

     

    Per raggiungere quest’obiettivo è stata scelta Philips come partner dell’intervento, con un impegno legato alla progettazione, ai servizi offerti e alle soluzioni fornite: l’adozione di un sistema outdoor telecontrollato, grazie alla piattaforma CityTouch, ha aperto la strada ad una gestione online intelligente, dinamica e flessibile dell’illuminazione.

     

     

    L’innovativo sistema di Philips ha contribuito a ridefinire l’unicità paesaggistica di questo Comune, recentemente eletto come uno tra i borghi più belli d’Italia, e ad aumentare la sicurezza delle persone garantendo una migliore qualità della vita cittadina. Grazie a questa piattaforma, infatti, i punti luce del borgo, totalmente LED, possono essere programmati e gestiti nella modalità accesi o spenti, e nel livello di potenza e luminosità, a seconda delle reali necessità.  

    In questo modo, è possibile modificare l’illuminazione in qualsiasi momento adeguandola alle specifiche esigenze della cittadinanza e nel rispetto della ecosostenibilità ambientale.

     

     “La soluzione Philips CityTouch, adottata dal Comune di Cison di Valmarino, rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile fare qualcosa di concreto per il bene delle persone e dell’ambiente, ha commentato Cristina Pin, Sindaco di Cison di Valmarino. Un progetto che ha sensibilizzato in primis i cittadini. La nuova illuminazione bianca ha inoltre valorizzato il borgo medievale e il paesaggio sul Comune, creando un’atmosfera magica.”

     

    “Come azienda ESCO realizziamo progetti di ristrutturazione energetica finalizzati a ridurre al minimo le inefficienze, gli sprechi e gli usi impropri dell'energia”, ha affermato il Rag. Alberto Botter, Gianni Botter Impianti Srl. “Philips CityTouch ci ha permesso di realizzare un avanzato intervento di illuminazione in grado di superare la ‘tradizionale’ gestione dei punti luce grazie a verifica puntuale dei consumi, segnalazione di anomalie e modulazione personalizzabile della luce.”

     

    L’adozione di un sistema informatizzato e telecontrollato punto a punto, implementato a radiofrequenza, garantisce inoltre alla pubblica amministrazione la massima trasparenza dei dati per il servizio offerto e contrattualizzato, e ai cittadini la maggiore sicurezza stradale grazie alle luce bianca degli impianti LED e alla scelta di differenti soluzioni illuminanti in base alla tipologia del tracciato stradale.

     

    “Siamo orgogliosi di aver portato l’esperienza e le più innovative soluzioni Philips al servizio di un progetto di illuminazione così ambizioso, valorizzando la storia di questo prezioso borgo, senza snaturarne le peculiarità”, ha aggiunto Roberto Brambilla, Professional Commercial Director, Philips Lighting IIG. “Cison di Valmarino grazie a questo passo decisivo ha vinto una sfida importante a favore della sostenibilità ambientale, sempre più rilevante per il benessere di tutti”.

     

    SOLUZIONI INSTALLATE

    L’utilizzo della piattaforma Philips CityTouch e la messa a norma dell’impianto precedente, sostituito al 100%, con 860 corpi illuminanti Philips - prodotti stradali Selenium LED, Citysoul LED e Lanterne Retrofit - ha garantito un risparmio energetico dell’80%.

    La Piattaforma Philips CityTouch

    La piattaforma software Philips CityTouch è un sistema di telecontrollo basato sul cloud computing per l’illuminazione outdoor che permette di attuare un controllo online intelligente, dinamico e flessibile dell’illuminazione su scala urbana. La città potrà usare la luce soltanto quando e dove serve, massimizzando l’efficienza e riducendo l’inquinamento luminoso. La tecnologia LED utilizzata garantisce risparmi energetici e di manutenzione. Una volta installato, ogni punto luce sarà visualizzato sulla mappa, presente nella piattaforma CityTouch, con tutti i suoi dati tecnici. Questo sistema consente di controllare centralmente tutte le luci all’interno di un’area, singolarmente o a gruppi. Il software fornisce anche informazioni sullo stato attuale dell'illuminazione, notifiche automatiche in caso di guasti e informazioni accurate sul consumo energetico di ogni punto luce, consentendo la regolazione in automatico o manuale per eventi eccezionali, quali ad esempio manutenzione stradale notturna o manifestazioni culturali.

    Oggi le città hanno bisogno di soluzioni di illuminazione che vadano oltre le sorgenti luminose tradizionali: una valida rete integrata che, attraverso l’ICT, riunisca l’illuminazione pubblica, la sua gestione e il suo controllo; sistemi di alta qualità che permettono di controllare con facilità gli effetti della luce e di ridurre drasticamente i costi di manutenzione e i consumi energetici. La soluzione permette ai gestori della rete di soddisfare specifiche esigenze locali e di garantire sicurezza e flessibilità fornendo dati precisi a garanzia della qualità del servizio alla cittadinanza.

    Selenium LED

    Selenium LED è un apparecchio per l’illuminazione stradale estremamente efficiente, che offre oltre il 60% di risparmio energetico rispetto alle soluzioni convenzionali. La sua semplice forma arrotondata si adatta perfettamente all'ambiente urbano circostante. Gli apparecchi Selenium LED integrano la tecnologia LEDGINE, che garantisce una distribuzione efficiente della luce, con un'elevata uniformità e un'ottima qualità della luce. LEDGINE consente di aggiornare l’apparecchio nel corso degli anni, sostituendo le sorgenti per avere sempre massima efficienza e risparmio energetico.

    Citysoul LED

    CitySoul LED è una gamma di apparecchi modulari per l'illuminazione stradale e per l'arredo urbano, dotati delle più recenti tecnologie ed in grado di offrire un eccellente rendimento ottico. Il suo design classico si integra bene con i moderni ambienti urbani. La forma ellissoidale semplice e piatta degli apparecchi crea un elegante punto luce. CitySoul è estremamente versatile, adatto per installazione a sbraccio, a sospensione o testa-palo; inoltre, grazie alla grande varietà di flussi luminosi disponibili, alle ottiche regolabili e agli accessori anti-dispersione luminosa, si rivela ideale per qualsiasi applicazione. Grazie all'utilizzo di tecnologie ad alto rendimento energetico di cui è provvisto, CitySoul è stato insignito del marchio “Green Flagship” Philips, un riconoscimento ai migliori prodotti eco-sostenibili per efficienza energetica e durata di vita, ed essendo realizzato senza l'utilizzo di materiali pericolosi o nocivi.

    Citysoul è disponibile in due diverse dimensioni, unitamente ad una gamma completa di pali e staffe dedicati.

    Lanterne Retrofit

    Un modulo LED che consente di coniugare al meglio la bellezza artistica ed il piacere estetico della tradizione con l’innovazione tecnologica ed il risparmio energetico del LED. Una soluzione poco invasiva che consente una perfetta sintesi tra passato e presente lasciando che il fascino di una lanterna continua a vivere all’interno di un centro.

    Per valorizzare il borgo antico, le nuove soluzioni retrofit per lanterne storiche, sono state fornite con LED di colore bianco caldo, per garantire una luce morbida ed accogliente, senza dimenticare la necessità di coniugare qualità della luce e risparmio energetico. L’utilizzo dei LED ha permesso di avere risparmi energetici superiori al 60%, e l’interfaccia DALI di integrare anche le lanterne riqualificate nella piattaforma CityTouch.

    Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda diversificata nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone con innovazioni di valore nel campo dell’Healthcare, del Consumer Lifestyle e del Lighting. Philips, con headquarter in Olanda e con vendite pari a 21,4 miliardi di euro nel 2014, ha circa 105.000 dipendenti in oltre 100 nazioni. L’azienda è leader nell’ambito delle soluzioni per le terapie cardiache, intensive e a domicilio, nonché per l’illuminazione a risparmio energetico e nuove applicazioni per l’illuminazione, oltre a soluzioni per la cura della persona quali la rasatura e l’igiene orale. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter