Il giardino risplende di una nuova luce grazie alla gamma di prodotti di illuminazione per esterni Robin di Philips


    Queste novità outdoor conferiscono agli spazi esterni uno stile elegante con un tocco di contemporaneità, grazie al LED integrato, per un’illuminazione fino a 15 anni.

    marzo 11, 2015

    Monza, Italia – Philips amplia la sua offerta dedicata all’illuminazione outdoor con la gamma Robin, progettata appositamente per illuminare giardini e patio, e dotata di LED integrato. Le nuove soluzioni Robin si caratterizzano per uno stile elegante, classico e contemporaneo al tempo stesso, unendo alla forma tradizionale della lanterna la modernità del LED, per un’estetica completamente rinnovata. Il LED si integra perfettamente con il design degli apparecchi di illuminazione, non più vincolato alla classica sorgente della lampadina, per assumere una molteplicità di nuove forme e applicazioni, con in più tutti i benefici della tecnologia LED.

    L’intera gamma Robin di Philips si caratterizza per una luce LED dalla luminosità ottimale, ad accensione immediata, e il suo colore bianco caldo dona un’atmosfera accogliente agli spazi esterni, come giardini e patii. Inoltre, il LED porta con sé importanti vantaggi, come il notevole risparmio energetico, per cui è possibile tenere accese queste soluzioni tutta la notte per una maggiore sicurezza, senza far lievitare la bolletta, e in più, garantisce una lunga durata. Infatti, le novità Philips Robin durano fino a 15 anni eliminando il pensiero della manutenzione o della sostituzione della lampadina, restituendo un’atmosfera perfetta per ogni occasione.


     

    La gamma Philips Robin si compone di molti apparecchi, perfetti per rinnovare i propri ambienti esterni. Tra questi, due diverse tipologie di applique LED, applique LED con sensore, e palo LED da esterno.

     

    Applique LED Philips Robin: questa lampada da parete dalla forma classica si caratterizza per una luce LED di qualità elevata, bianca calda e accogliente. Resistente all’acqua, offre protezione contro gli schizzi ed è perfetta per un ambiente esterno umido, come il giardino. In alluminio e materiale sintetico, garantisce una durata prolungata fino a 15 anni, e permette un notevole risparmio energetico. Disponibile nei colori nero e bianco. Prezzo al pubblico: 51,90€

     

    Applique LED Philips Robin: gli spazi esterni avranno uno stile classico ed elegante, rivisitato in chiave moderna con questa lampada LED Philips Robin. I LED Philips offrono una luce bianca calda di ottima qualità per tutta la notte e, essendo una lampada pensata apposta per il giardino, è anch’essa resistente all’acqua. In alluminio e materiale sintetico, dura fino a 15 anni, e illumina per tutta la notte nel rispetto dell’ambiente e senza appesantire la bolletta, permettendo un notevole risparmio energetico. Disponibile nei colori nero e bianco. Prezzo al pubblico: 51,90€

     

    Applique LED Philips Robin è disponibile anche nella versione con sensore di movimento, che illumina il giardino quando necessario: il sensore di movimento attiva il sistema di illuminazione quando rileva la presenza di qualcuno, per illuminare la strada a chi rientra a casa, o per avvertire che qualcuno sta arrivando. Disponibile nei colori nero e bianco.

    Prezzo al pubblico: 76,90€

     

    Palo da esterno LED Philips Robin: il palo da esterno dona al giardino un’illuminazione elegante unita all’innovazione del LED. Come l’applique, fornisce una luce di ottima qualità per tutta la notte, consente un significativo risparmio energetico e ha una durata prolungata fino a 15 anni. In alluminio e materiale sintetico, resistente all’acqua, è ideale per gli ambienti umidi. Disponibile nella colorazione nera e bianca. Il palo da esterno Philips Robin è disponibile in tre diverse grandezze: basso, medio e alto.

    Prezzo al pubblico palo medio: 85,90 €

    Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda diversificata nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone con innovazioni di valore nel campo dell’Healthcare, del Consumer Lifestyle e del Lighting. Philips, con headquarter in Olanda e con vendite pari a 21,4 miliardi di euro nel 2014, ha circa 105.000 dipendenti in oltre 100 nazioni. L’azienda è leader nell’ambito delle soluzioni per le terapie cardiache, intensive e a domicilio, nonché per l’illuminazione a risparmio energetico e nuove applicazioni per l’illuminazione, oltre a soluzioni per la cura della persona quali la rasatura e l’igiene orale. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter