La connectivité sans fil et sans compromis sur la lumière

    Présentation du Li-Fi

     

    Le Li-Fi, ou Light Fidelity, permet une connexion à haut débit grâce aux ondes lumineuses.

     

    Nous voulons être connectés, partout, tout le temps. Mais au vu du nombre croissant, jour après jour, d’appareils connectés, le spectre radioélectrique commence à saturer. Les réseaux peuvent être surchargés par des appareils qui tentent de se connecter, et, dans certains cas, le Wi-Fi ne convient pas ou n’est pas autorisé. C’est là qu’intervient le Li-Fi.

     

    Contrairement au Wi-Fi, qui utilise des ondes radio, le Li-Fi utilise des ondes lumineuses, au spectre plus large, pour transmettre et recevoir des données.

     

    Grâce aux luminaires Philips développés par Signify et compatibles Li-Fi, vous bénéficiez d’une excellente qualité de lumière ainsi que d’une connexion haut débit bidirectionnelle stable et rapide de 30 Mb par seconde, vitesse suffisante pour un appel vidéo et pour télécharger et lire deux films HD simultanément.

    Fonctionnement

     

    Deux étapes.

     

    1)     Un câble Ethernet simplement branché sur notre luminaire Philips compatible Li-Fi, transforme ce dernier en routeur sans fil. La lumière est modulée à une fréquence imperceptible par l’œil humain, fournissant une connexion fiable pour la transmission des données.

     

    2)     Une clé d’accès USB connectée à votre ordinateur portable ou à votre tablette reçoit les données. Un émetteur infrarouge intégré à la clé d’accès USB utilise l’infrarouge pour transmettre les données vers le luminaire. 

     

    Visionnez la vidéo Li-Fi

     

    Les applications

     

    Notre Li-Fi est parfaitement adapté pour une utilisation dans les banques, les écoles, les administrations, les établissements de santé et l’industrie, et partout où le Wi-Fi est faible ou indisponible. Il offre une connexion sécurisée et personnelle à toute personne pour qui la confidentialité des données est importante.

    Li-Fi pour les entreprises
    Entreprises
    Li-Fi pour les administrations
    Administrations
    Li-Fi pour les industries
    Industries
    Li-Fi pour les établissements de santé
    Etablissements de santé

    Les avantages


    Chez Signify, nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité de la lumière.

     

    Principaux avantages :

     

    ·        Connexion alternative
    Le Li-Fi est une alternative idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux fréquences radio (comme les hôpitaux, les cliniques, les usines et les écoles) ou dans lesquelles la connexion Wi-Fi est faible ou inexistante (comme les immeubles collectifs, et les souterrains).

     

    ·        Bande passante garantie
    La bande passante du Li-Fi est plus de 1 000 fois supérieure à celle du Wifi, ce qui lui permet de connecter de nombreux utilisateurs et appareils intelligents. Et avec une continuité d’accès d’un luminaire à l’autre, vous pouvez vous déplacer sans perdre votre connexion.

     

    ·        Sécurité
    La lumière est plus sure, elle ne passe pas à travers les murs comme les ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Pour vous connecter au Li-Fi, votre appareil doit être situé dans le faisceau lumineux généré par le luminaire LED, et disposer d’une clé d’accès USB personnalisée (dongle). Le Li-Fi offre un niveau de sécurité supérieur, renforcé par l’autorisation sélective des clés d’accès USB.

     

    ·        Échelle
    Le Li-Fi peut accepter jusqu’à 15 utilisateurs simultanés dans le faisceau lumineux d’un luminaire.

     

     

    Chez Signify, nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité de la lumière. Principaux avantages :

     

    ·        Connexion alternative
    Le Li-Fi est une alternative idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux fréquences radio (comme les hôpitaux, les cliniques, les usines et les écoles) ou dans lesquelles la connexion Wi-Fi est faible ou inexistante (comme les immeubles collectifs, et les souterrains).

     

    ·        Bande passante garantie
    La bande passante du Li-Fi est plus de 1 000 fois supérieure à celle du Wifi, ce qui lui permet de connecter de nombreux utilisateurs et appareils intelligents. Et avec une continuité d’accès d’un luminaire à l’autre, vous pouvez vous déplacer sans perdre votre connexion.

     

    ·        Sécurité
    La lumière est plus sure, elle ne passe pas à travers les murs comme les ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Pour vous connecter au Li-Fi, votre appareil doit être situé dans le faisceau lumineux généré par le luminaire LED, et disposer d’une clé d’accès USB personnalisée (dongle). Le Li-Fi offre un niveau de sécurité supérieur, renforcé par l’autorisation sélective des clés d’accès USB.

     

    ·        Échelle
    Le Li-Fi peut accepter jusqu’à 15 utilisateurs simultanés dans le faisceau lumineux d’un luminaire.

    Chez Signify, nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité de la lumière. Principaux avantages :

     

    ·        Connexion alternative
    Le Li-Fi est une alternative idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux fréquences radio (comme les hôpitaux, les cliniques, les usines et les écoles) ou dans lesquelles la connexion Wi-Fi est faible ou inexistante (comme les immeubles collectifs, et les souterrains).

     

    ·        Bande passante garantie
    La bande passante du Li-Fi est plus de 1 000 fois supérieure à celle du Wifi, ce qui lui permet de connecter de nombreux utilisateurs et appareils intelligents. Et avec une continuité d’accès d’un luminaire à l’autre, vous pouvez vous déplacer sans perdre votre connexion.

     

    ·        Sécurité
    La lumière est plus sure, elle ne passe pas à travers les murs comme les ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Pour vous connecter au Li-Fi, votre appareil doit être situé dans le faisceau lumineux généré par le luminaire LED, et disposer d’une clé d’accès USB personnalisée (dongle). Le Li-Fi offre un niveau de sécurité supérieur, renforcé par l’autorisation sélective des clés d’accès USB.

     

    ·        Échelle
    Le Li-Fi peut accepter jusqu’à 15 utilisateurs simultanés dans le faisceau lumineux d’un luminaire.

    Chez Signify, nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité de la lumière. Principaux avantages :

     

    ·        Connexion alternative
    Le Li-Fi est une alternative idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux fréquences radio (comme les hôpitaux, les cliniques, les usines et les écoles) ou dans lesquelles la connexion Wi-Fi est faible ou inexistante (comme les immeubles collectifs, et les souterrains).

     

    ·        Bande passante garantie
    La bande passante du Li-Fi est plus de 1 000 fois supérieure à celle du Wifi, ce qui lui permet de connecter de nombreux utilisateurs et appareils intelligents. Et avec une continuité d’accès d’un luminaire à l’autre, vous pouvez vous déplacer sans perdre votre connexion.

     

    ·        Sécurité
    La lumière est plus sure, elle ne passe pas à travers les murs comme les ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Pour vous connecter au Li-Fi, votre appareil doit être situé dans le faisceau lumineux généré par le luminaire LED, et disposer d’une clé d’accès USB personnalisée (dongle). Le Li-Fi offre un niveau de sécurité supérieur, renforcé par l’autorisation sélective des clés d’accès USB.

     

    ·        Échelle
    Le Li-Fi peut accepter jusqu’à 15 utilisateurs simultanés dans le faisceau lumineux d’un luminaire.

    Chez Signify, nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité de la lumière. Principaux avantages :

     

    ·        Connexion alternative
    Le Li-Fi est une alternative idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux fréquences radio (comme les hôpitaux, les cliniques, les usines et les écoles) ou dans lesquelles la connexion Wi-Fi est faible ou inexistante (comme les immeubles collectifs, et les souterrains).

     

    ·        Bande passante garantie
    La bande passante du Li-Fi est plus de 1 000 fois supérieure à celle du Wifi, ce qui lui permet de connecter de nombreux utilisateurs et appareils intelligents. Et avec une continuité d’accès d’un luminaire à l’autre, vous pouvez vous déplacer sans perdre votre connexion.

     

    ·        Sécurité
    La lumière est plus sure, elle ne passe pas à travers les murs comme les ondes radio utilisées par le Wi-Fi. Pour vous connecter au Li-Fi, votre appareil doit être situé dans le faisceau lumineux généré par le luminaire LED, et disposer d’une clé d’accès USB personnalisée (dongle). Le Li-Fi offre un niveau de sécurité supérieur, renforcé par l’autorisation sélective des clés d’accès USB.

     

    ·        Échelle
    Le Li-Fi peut accepter jusqu’à 15 utilisateurs simultanés dans le faisceau lumineux d’un luminaire.

    Luminaires compatibles Li-Fi

     

    Le Li-Fi peut être intégré dans un système d’éclairage complet avec système de gestion, sans compromettre la qualité de la lumière ou les performances de l’installation. Nos luminaires Philips compatibles Li-Fi intègrent un modem discret et sont dotés d’une connectivité prête à l’emploi.

     

    Nos gammes de luminaires les plus courants sont maintenant compatibles Li-Fi, notamment les luminaires encastrés Philips PowerBalance gen2 et downlight Philips LuxSpace. Notre gamme de luminaires encastrés Philips PowerBalance gen2 compatible Li-Fi est idéale pour les bureaux et les écoles en raison de sa photométrie. La gamme de luminaires donwlight Philips LuxSpace convient parfaitement à la création de zones Li-Fi sécurisées et discrètes, elle est idéale pour les hôpitaux.

     

    Pourquoi le Li-Fi de Signify ?

     

    Avec le Li-Fi de Signify, vous bénéficiez du double avantage d’une lumière LED de qualité et économe en énergie, avec en plus, une connexion haut débit sécurisée, hautement stable, fiable et rapide. Nous vous fournissons tout ce dont vous auvez besoin, des luminaires aux modems, en passant par les clés d’accès USB (dongle). En tant que leader mondial de l’éclairage, nous avons mis à profit notre expertise dans le domaine de l’éclairage pour l’Internet des objets ainsi que notre présence internationnale, pour offrir cette technologie révolutionnaire. Grâce au Li-Fi de Signify, la lumière vous connecte comme jamais auparavant, et devient un nouveau langage intelligent.

    Nous sommes à votre écoute...