Suggestions

    Le détecteur de mouvement Philips Hue fait réagir l’éclairage rapidement et intelligemment sur la simple présence

     
    • Davantage de confort et de sécurité pour la maison
    • Automatisation conviviale pour l’utilisateur par jusqu’à 12 sensors pour jusqu’à 50 lampes dans la maison
    • Réglage intelligent personnalisé pour, par exemple, éclairage nocturne réduit, éclairage plein régime à la tombée de la nuit, et ambiances lumineuses librement programmables pour les différentes pièces

    août 29, 2016

    Berlin / Zurich - Un éclairage qui pense à l’avance et qui accompagne son propriétaire et ses invités à chaque heure du jour et de la nuit avec des conditions de lumière optimales partout dans la maison: Philips Lighting présente à la foire IFA 2016 à Berlin un sensor innovant pour son système Philips Hue. Le détecteur de mouvements Philips Hue offre des possibilités aussi intuitives que polyvalentes pour des états d’éclairage automatisés et personnalisées dans toute la maison ou des pièces individuelles. Facile à installer et à programmer, le détecteur réagit extrêmement rapidement à chaque mouvement capté. Cette nouveauté Hue du leader mondial en éclairage sera commercialisée dès octobre, à un prix recommandé de CHF 44.95.

     

    La mise en service de l’appareil est un jeu d’enfant. Compact, fonctionnant sur piles (2 à 3 ans d’autonomie) et sans câble, le détecteur Philips Hue peut être vissé ou collé  en place ou tiendra par un aimant intégré sur une surface adéquate. Le champ de balayage de chacune des trois variantes est ajustable sur 60° verticalement et horizontalement. La connexion au système d’éclairage se passe sans câble via l’app Hue. Système convivial, polyvalent et intelligent, jusqu’à 12 détecteurs peuvent être mis en réseau avec l’éclairage.

     

    „En tant que commande sans contact le détecteur Philips Hue assure détente et sécurité. L’éclairage nocturne suit automatiquement un plan programmé qui peut être modifié aisément à tout moment. Et plus personne ne doit rappeler aux enfants d’éteindre lorsqu’ils quittent une pièce. Le sensor reconnait avec une parfaite fiabilité quand une pièce se libère et fait éteindre l’éclairage, engendrant une économie d‘énergie supplémentaire“, explique Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting chez Philips Lighting en Allemagne, Autriche et en Suisse.

     

    Réglages intelligents pour un éclairage agréable à toute heure

    Le détecteur de mouvement Philips Hue transfert la commande de l’éclairage des mains aux pieds. Et il est très rapide. Avec son temps de réaction de moins de 0.5 seconde l’éclairage s’allume avant même que les invités commencent à chercher un interrupteur. Fonctionnalité agréable, Hue pense à l’avance, et les réactions de l’éclairage peuvent être personnalisées. Avec une lumière douce la nuit, ou des scenarios d’éclairage en fonction des activités le jour. Ainsi, personne n’est ébloui par une lumière forte au milieu de la nuit et l’éclairage ne réveille pas toute la famille. Agréable aussi lorsque l’on rentre le soir avec les bras pleins d’achats que l’éclairage s’allume enclenché automatiquement par le détecteur.

     

    Pendant la journée le détecteur de mouvement Philips Hue ne réagit que si la lumière du jour est insuffisante. Grâce à un sensor de lumière naturelle intégré l’éclairage n’est enclenché qu’en cas de besoin – une contribution supplémentaire aux économies d’énergie. Et le système ne laisse personne soudain dans l’obscurité simplement parce qu’elle ne bouge pas. Dans un tel cas l’éclairage baisse d’abord lentement à 50%. Même en présence de tant d’automatisme et d’intelligence l’utilisateur reste aux commandes – il peut désactiver le sensor par l’intermédiaire d’une app lorsqu’il y beaucoup de personnes dans la maison. Et le sensor ne supprime jamais les réglages personnels à la base des scénarios d’éclairage.

    Le détecteur de mouvement Philips Hue sera disponible à partir fin octobre 2016 en Suisse à un prix recommandé de CHF 44.95.

     

    Données techniques:

     

    • Temps de réaction <0,5 seconde
    • Infrarouge passif, angle de balayage 100°, ajustable sur 60° horizontalement et verticalement
    • Jusqu’à 12 sensors par Bridge Hue 
    • 2 piles AAA installées d’origine. Autonomie 2 à 3 ans
    • IP42
    Image de produit Philips Hue détecteur de mouvement
    Image de Lifestyle
    Philips Hue détecteur de mouvement

    Image de Lifestyle

    Philips Hue détecteur de mouvement

    Image de Lifestyle

    Philips Hue détecteur de mouvement

    Plus d’informations pour journalistes:

     

    Charlotte Loyal

    Porte-parole Philips Lighting Switzerland AG

    Tél: +41 (0) 79 584 0083

    E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

    Apropos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles,  elle exploite l’Internet des Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et l’espace urbain. En 2015, Philips Lighting avec un effectif mondial de 36'000 collaborateurs dans plus de 70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Philips Lighting annonce ses nouveautés sur  www.philips.ch/presse