Philips SceneSwitch: la lumière flexible pour l’appartement


Trois ambiances lumineuses avec une seule lampe

août 15, 2016

Les pièces de séjour qui font office de locaux de travail pendant la journée ou des cuisines qui doublent de salle à manger. En effet, nous utilisons souvent les pièces de nos appartements en fonction de nos besoins plutôt qu’en fonction de leurs destinations primaires. Le revers de la médaille: la lumière qui convient pour émincer des oignons n’est absolument pas celle qui crée l’ambiance pour le repas du soir. Et pour regarder la télévision il faut une atmosphère lumineuse qui encourage la détente et surtout pas celle que demande un travail intense.

 

Comment sortir de ce dilemme? Une possibilité est offerte par les nouvelles lampes SceneSwitch de Philips. Ces lampes LED innovantes permettent de créer diverses ambiances lumineuses – sans variateur, sans accessoires et sans frais d’installation. Vissées dans une douille standard ces lampes se commandent par l’interrupteur normal.

 

Il suffit d’appuyer plusieurs fois sur l’interrupteur pour appeler tour-à-tour trois niveaux lumineux – pleine puissance, ou, selon les besoins, un niveau de 40 ou de 10 pourcent. Les trois niveaux de flux lumineux, 806, 320 et 80 lumens, sont assortis de trois teintes de lumière de 2‘700, 2‘500 et 2‘200 Kelvin. La lumière est donc adaptable à diverses activités que l’on veut un éclairage clair permettant de distinguer des détails, un éclairage naturel pour la lecture ou un éclairage chaud et confortable pour une soirée détendue.

 

Particulièrement agréable: lorsque l’interrupteur est actionné plusieurs fois ce n’est pas seulement la clarté des lampes SceneSwitch qui varie, mais aussi la teinte de la lumière – comme l’on la connaissait autrefois avec les lampes incandescentes reliées à un variateur. Lorsque la lumière est enclenchée à un niveau réduit l’effet lumineux est visiblement plus chaud et une atmosphère reposante s’installe dans la pièce. Rallumée, une lampe SceneSwitch retrouve automatiquement l’état de flux lumineux de sa dernière utilisation grâce à une fonction de mémorisation intégrée.

 

Cette nouvelle famille de lampes Philips LED permet de modifier facilement l’ambiance lumineuse d’une pièce en fonction de l’activité qui s’y déroule. Jusqu’à tout récemment varier le flux lumineux d’une lampe et créer des scénarios d’éclairage étaient une affaire de variateurs et lampes à gradation. Mais il n’y avait pas un variateur dans chaque appartement et bien des locataires hésitaient à en installer. Et la plupart des luminaires n’intègrent pas de variateur.

Des restrictions qui appartient au passé avec la solution ‚plug and play‘ qu’offre les lampes SceneSwitch.

 

En plus de la liberté supplémentaire dans l’aménagement de l’habitation, la technologie LED apporte des économies d’énergie très rentables. Les lampes SceneSwitch ont une durée de vie de 15‘000 heures et sont livrables en trois versions. Dans une forme identique à une lampe incandescente standard avec culot E27 et une puissance de 8 Watt elle remplace une lampe de 60 Watt. La version flamme, avec un culot E14 et une puissance de 5,5 Watt se visse à la place d’une flamme 40 Watt, tandis que la version à réflecteur à culot GU10 donne autant de lumière avec 4,5 Watt qu’un spot de 50 Watt.

 

Les lampes Philips SceneSwitch LED seront disponibles dans le commerce courant septembre. Pour les trois versions (E27, E14 et GU10) le prix indicatif de vente recommandée est de 12.90 CHF.

 

Mieux comprendre la lumière

La couleur ou teinte de la lumière (température de couleur) d’une lampe est exprimée en Kelvin (K). Une valeur Kelvin élevée (6’500K) indique la couleur blanche ‘lumière du jour’ en raison de l’effet de fraicheur que donne un part important de bleu dans le flux. Une valeur Kelvin de 2'700K caractérise une lumière blanche plus chaude. Plus chaude encore, la lumière blanc-chaude extra à 2‘200 Kelvin s’emploie principalement pour créer des accents de lumière chaude.

 

La valeur Lumen indique le flux lumineux d’une lampe et permet d’évaluer la clarté qu’elle génère. Plus que la valeur en lumens est élevée, plus claire paraitra la lampe et la pièce éclairée.

 

Que veut dire l’indication ‘Watt’ sur l’emballage de la lampe?
La puissance connectée d’un appareil électrique ou d’une lampe est indiquée en Watt – 60 Watt par exemple. Cette valeur ne dit toutefois rien sur la puissance lumineuse de la lampe et indique simplement la puissance électrique que la lampe va absorber lorsqu’elle est allumée. Cette valeur est souvent confondue avec la consommation, or ceci s’exprime uniquement en relation avec la durée de service de la lampe, une heure par exemple. L’énergie effectivement absorbé s’exprime donc en kilowattheures (kWh), base de la facturation du fournisseur d’énergie.

 

Image de produit SceneSwitch
E14
Image de produit SceneSwitch
GU10  
Image de produit SceneSwitch
E27  

Plus d’informations pour journalistes:           

 

Charlotte Loyal

Porte-parole Philips Lighting Suisse

Allmendstrasse 140, 8027 Zurich

Tél: +41 (0) 79 584 0083

E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

Apropos de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles,  elle exploite l’Internet des Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et l’espace urbain. En 2015, Philips Lighting avec un effectif mondial de 36'000 collaborateurs dans plus de 70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Philips Lighting annonce ses nouveautés sur  www.philips.ch/presse

Nous sommes à votre écoute...