Philips Hue white ambiance rend le quotidien plus facile                                  

    mai 24, 2016               

    • Les nouvelles lampes Hue Smart Home à la lumière blanche disponibles dans les magasins
    • Une nouvelle app Hue comprend une fonction automatique supplémentaire ’endormir‘
    • Désormais, le variateur Hue permet de changer entre divers scénarios d’éclairage – se concentrer, faire le plein d’énergie ou se détendre par exemple

     

    Zurich – Philips Hue white ambiance est actuellement disponible dans les magasins. La lumière blanche de ces lampes connectées réveille leur propriétaire en douceur le matin, l’accompagne en lui aidant à se concentrer pendant la journée et, le soir venu, simule le coucher du soleil. Le changement en continu d’une lumière de jour blanche et fraîche (6‘500 Kelvin) vers une lumière chaude et apaisante (2‘200 Kelvin) facilite les diverses tâches quotidiennes. Philips accompagne le lancement de la nouvelle lampe en ajoutant des fonctions supplémentaires à la nouvelle app Hue et au variateur associé: une routine ‚endormir‘ diminue automatiquement et lentement le flux lumineux de la lampe jusqu’extinction. Désormais, le variateur Philips Hue permet de changer entre diverses ambiances lumineuses pour, par exemple, travailler, pour lire, pour se donner de l’élan, pour se détendre ou s’endormir. Un starter set de Philips Hue white ambiance contient deux lampes, un variateur sans fil et un Bridge (pont de connexion) qui permet de mettre en réseau et d’automatiser jusqu’à 50 lampes Hue (159,95 CHF PIVR). Une lampe supplémentaire Philips Hue white ambiance coûte 39,95 CHF (PIVR).

     

    „La lumière nous influence physiquement et émotionnellement – nous pouvons le constater chaque jour”, déclare Jana Bienia, responsable Product Marketing Home chez Philips Lighting DACH. „Avec Philips Hue white ambiance vous commandez votre sentiment de bien-être, particulièrement dans le cadre de vos tâches de routine. Vous créez l’ambiance de la pièce avec de la lumière blanche, infiniment variable, automatiquement ou par l’effleurement du variateur, au diapason de vos besoins et de votre humeur - pour que vous vous sentiez mieux, pour vous donner un coup de pouce énergétique ou pour vous détendre le soir.“

     

    Philips Hue white ambiance facilite le quotidien avec de nouvelles ‚routines‘ ou fonctions intégrées à la dernière app Philips Hue. La routine ‘réveiller’ simule le lever du soleil et nous réveille toute en douceur. ‘Endormir’ diminue graduellement la lumière jusqu’à ce qu’elle s’éteint. Le corps trouve son repos et l’on s’endort paisiblement. La fonction ‚veilleuse‘ est spécialement intéressante pour les enfants qui se lèvent la nuit. Une lumière de faible intensité avec un composant minime de lumière bleue ménage leur cycle de sommeil. D’autres recettes de l’app Philips Hue facilitent le quotidien en aidant la concentration,  en donnant un coup d’élan, ou en créant une ambiance de détente le soir.  

     

    De plus, les lampes Philips Hue white ambiance conviennent parfaitement pour transformer la maison par la création de divers effets de lumière. Un salon ouvert sur la cuisine par exemple se laisse séparer optiquement par une lumière chaude dans la partie salon / séjour tandis qu’une lumière blanche et fraîche règne à la cuisine. Au moment de manger, une lumière intime éclairera la table et la cuisine ne sera plus que faiblement éclairée – et ça par simple effleurement du variateur ou télécommande. Lors de l’arrivée d’invités la lumière de l’entrée changera du blanche quotidienne en une lumière chaude et accueillante.

     

    Un Starter-Set de Philips Hue white ambiance contient deux lampes (800 lumens à une température de couleur de 4‘000 Kelvin), un connecteur Hue-Bridge avec soutien Apple HomeKit et un variateur, portable comme une télécommande. Ainsi toutes les lampes peuvent être commandées à choix par app, interrupteur, variateur ou par ordre vocal. La nouvelle app Hue confie des fonctions supplémentaires au variateur : en pressant plusieurs fois la touche o/i l’on ‘zappe’ entre les recettes ou scénarios d’éclairage enregistrés. Le menu de réglage de l’app permet de composer à l’aide du variateur cinq scénarios personnalisés d’éclairage.

     

    Comme d’autres lampes et luminaires de la famille Hue, Hue white ambiance peut se connecter en réseau intelligent  et interactif avec d’autres systèmes Smart Home. Avec Telekom Smart Home, Bosch Smart Home ou Apple HomeKit ou encore Nest par exemple. En plus des applications du Programme-Partenaire de Philips Hue il y déjà plus 600 Hue-apps développées par des tiers. „SleepCycle“ par exemple, dont le nom explique la recette, ou l’app „Sunn“, qui fait varier la température de couleur et l’intensité de l’éclairage selon les variations de la lumière naturelle et au diapason de l’horloge intérieur de l’homme.

    Plus d’informations pour journalistes:

     

    Charlotte Loyal

    Porte-parole Philips Lighting Suisse

    Tél: +41 (0) 79 584 0083

    E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

    Apropos de Philips Lighting

    Philips Lighting est une entreprise de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) et leader mondial dans le domaine des produits, systèmes et services d’éclairage. Notre compréhension des effets positifs de la lumière sur l’homme et nos vastes compétences technologiques s’allient pour créer des systèmes d’éclairage digital, innovations offrant des opportunités aux clients et utilisateurs tout en améliorant la qualité de vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise.  Nous sommes le leader de l’industrie des systèmes connectés d’éclairage et des services, tirant profit de l’Internet des Objets pour que la lumière fasse d’avantage que simplement éclairer, transformant des appartements, des bâtiment et les espaces urbaines. En 2015, Philips Lighting, avec un effectif mondial de 33'000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Plus d`informations: www.lighting.philips.ch/fr/home