Philips et Vodafone collaborent dans l’éclairage connecté et les services smart pour les villes                                 

mars 18, 2016

Le système de gestion d’éclairage public Philips City Touch utilisera le réseau machine-à-machine (M2M) de Vodaphone pour connecter des points lumineux individuels. Chaque luminaire connecté intégrera une carte SIM Vodaphone M2M. Les autorités des villes pourront alors gérer leur parc d’éclairage à l’aide du système convivial et hautement flexible Philips City Touch, tandis que les services techniques pourront vérifier la performance, identifier les pannes et contrôler l’éclairage à distance.

 

L’offre conjointe permettra aux municipalités à créer une infrastructure de commande et de surveillance, facilement extensible et capable de server d’autres applications Smart City à l’avenir.

 

Directeur de Vodafone M2M, Erik Brenneis, déclarait: “L’éclairage joue un rôle clé dans la ville smart. Notre entente avec Philips verra cette technologie transformer des villes partout dans le monde, processus soutenu par l’innovation, la technologie et les réseaux de Vodaphone, leader global du secteur.”

 

Bill Bien, Senior vice-président, Head of Strategy et Marketing, chez Philips Lighting ajoutait: “Actuellement, un peu moins que 12% des luminaires d’éclairage public dans le monde emploient la technologie LED, et moins de 2% sont connectés. Nous sommes au début d’une nouvelle ère où nous verrons l’éclairage public connecté à haute efficacité énergétique devenir la norme des villes smart. La connectivité robuste et sans fil aidera cette révolution interconnectant les candélabres avec des sensors et systèmes de gestion. En partenariat avec Vodafone nous pouvons porter la lumière au-delà de la simple illumination, aidant les villes à devenir plus énergétiquement efficaces, plus agréable à habiter et donnant un plus grand sentiment de sécurité et bien-être à la population. ”

 

Philips CityTouch:

Philips CityTouch est un système de gestion d’éclairage public complet intégrant des appareils connectés et des prestations de service spécialisés ayant pour but la transformation les installations d’éclairage des villes. De plus en plus, les points lumineux des rues et routes deviennent interconnectés et intelligents soit par l’installation de luminaires Philips pré-équipés pour intégration dans un réseau de commande City Touch, soit par l’adjonction d’un module de connexion City Touch à des luminaires existants.

Cette connectivité offre bien des avantages:

  • Typiquement, on compte 30% d’économies d’énergie en plus des 40% d’économies normalement obtenues par la conversion à des sources LED dont le flux lumineux des modèles connectés est gradable en fonction des besoins momentanés – le bon niveau d’éclairement , quand il faut, où il faut.
  • Réduction des coûts de maintenance: une information sur l’état de chaque point lumineux est disponible en temps réel. Les équipes d’entretien peuvent se diriger directement vers les lieux des pannes.
  • La configuration et la mise en service des réseaux se déroulent automatiquement et lors de l’installation d’un luminaire City Touch pré-équipé ou de l’adjonction d’un module de connexion City Touch les données de localisation et opérationnelles sont immédiatement transmises par le réseau Vodaphone.

Plus d’informations pour journalistes:

 

Philips Lighting Switzerland SA

Charlotte Loyal, Porte-parole Philips Lighting Suisse

Allmendstrasse 140, 8027 Zurich

Téléphone: +41 44 488 2171

E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

Apropos de Philips Lighting

Philips Lighting est une entreprise de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) et leader mondial dans le domaine des produits, systèmes et services d’éclairage. Notre compréhension des effets positifs de la lumière sur l’homme et nos vastes compétences technologiques s’allient pour créer des systèmes d’éclairage digital, innovations offrant des opportunités aux clients et utilisateurs tout en améliorant la qualité de vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise.  Nous sommes le leader de l’industrie des systèmes connectés d’éclairage et des services, tirant profit de l’Internet des Objets pour que la lumière fasse d’avantage que simplement éclairer, transformant des appartements, des bâtiment et les espaces urbaines. En 2015, Philips Lighting, avec un effectif mondial de 33'000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros.

Nous sommes à votre écoute...