Suggestions

    Philips élargit sa gamme de lampes LED pour l‘habitation - Lorsque les lampes offrent plus que la simple lumière

    mars 18, 2016

    SceneSwitch

    Jusqu’ici, pour créer des scénarios lumineux avec une seule lampe il fallait disposer d’un variateur et une lampe à flux variable compatible. Sous la dénomination SceneSwitch Philips propose désormais une nouveauté technique qui consiste en une lampe LED qui peut fonctionner à trois niveaux de flux lumineux, commandés par un interrupteur normal sans variateur ni câblage spécial. L’activation des trois niveaux de flux - 806, 320 et 80 lumens – produisent une modification de la température de couleur étageant à 2’700, 2’500 et 2’200 Kelvin. La lumière ne change pas seulement d’intensité mais aussi de teinte – d’une blanche chaude, à la teinte légèrement jaune d’une bougie. Chaque lampe SceneSwitch contient une fonction de mémorisation et se rallume au même niveau qu’au moment de son extinction. Il est possible de synchroniser plusieurs lampes de ce type depuis un seul interrupteur.

     

    WarmGlow

    En 2016 déjà Philips présentait sous la dénomination WarmGlow des lampes à flux variable dont la teinte de lumière changeait comme celle d’une lampe incandescente lorsque l’on diminuait le flux. Cette lampe émettait une lumière agréable de teinte orangée lorsque l’intensité était réduite d’environ trois quarts. L’assortiment de lampes LED offrant ce caractéristique attrayant est maintenant plus étendu et comprend désormais des lampes réflecteur pour tension réseau et basse tension. Les nouveautés de l’assortiment WarmGlow sont deux lampes LED à verre dépolies à culot E27 prévues pour remplacer les sources incandescentes de 40 et 60 Watt, et une lampe flamme claire E14  pour remplacer les lampes bougie de 60 Watt.

     

    LEDclassic dim

    Dans la gamme LEDclassic aussi, Philips présente un assortiment plus étoffé. La palette LEDclassic ne comprend désormais pas seulement des formes supplémentaires comme la Globe ou le col de cygne, mais aussi des versions à flux variable à culots E14 et E27. Ces lampes se destinent à l’éclairage général ou décoratif. Dans ces applications elles remplacent les lampes incandescentes de 25 à 100 Watt et offrent une économie de consommation de plus de 80%.

    Leurs filaments LED donnent une impression optique très proche des lampes incandescentes qu’elles remplacent - un air rétro allié à la technologie la plus moderne. Toutes les lampes LEDclassic ont une lumière blanche et chaude de 2’700 Kelvin. Avec une durée de vie de 15'000 heures et un label d’efficacité énergétique A++ elles sont particulièrement économiques.

     

    Classic LED-Spot

    Les lampes à réflecteur Classic LED-Spot pour tension réseau de Philips sont les premières lampes en verre qui peuvent véritablement remplacer les lampes réflecteur halogène à culot GU10. Non seulement leur lumière est très similaire, mais leur apparence est à s’y méprendre exactement comme les lampes halogènes populaires qu’elles remplacent. Ces Classic LED-Spots remplacent directement les équivalentes halogènes de 25, 35 et 50 Watt avec une diminution de la consommation allant jusqu’à 90%. Dans leur version à flux variable ces lampes intègrent la technologie WarmGlow et plus on réduise le flux plus la lumière devient chaude allant de blanche et chaude à la lumière d’une bougie. Les lampes Classic LED-Spot à réflecteur en verre sont conformes à la prochaine étape de l’ordonnance Dim2 sur les lampes à faisceau de lumière dirigé qui entrera en vigueur à l’automne.

     

    Variation du flux, WarmGlow ou SceneSwitch – toutes les lampes LED de Philips, indépendamment de leur forme et exécution, sont, grâce à leur longue durée de vie de 15'000 heures et leur efficacité énergétique, éminemment économiques. Elles offrent toujours davantage de possibilités à l’utilisateur pour créer un intérieur agréable avec une lumière de qualité et peu gourmande en énergie grâce à la dernière technologie LED.

    Plus d’informations pour journalistes:

     

    Philips Lighting Switzerland SA

    Charlotte Loyal, Porte-parole Philips Lighting Suisse

    Allmendstrasse 140, 8027 Zurich

    Téléphone: +41 44 488 2171

    E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

    Apropos de Philips Lighting

    Philips Lighting est une entreprise de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) et leader mondial dans le domaine des produits, systèmes et services d’éclairage. Notre compréhension des effets positifs de la lumière sur l’homme et nos vastes compétences technologiques s’allient pour créer des systèmes d’éclairage digital, innovations offrant des opportunités aux clients et utilisateurs tout en améliorant la qualité de vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise.  Nous sommes le leader de l’industrie des systèmes connectés d’éclairage et des services, tirant profit de l’Internet des Objets pour que la lumière fasse d’avantage que simplement éclairer, transformant des appartements, des bâtiment et les espaces urbaines. En 2015, Philips Lighting, avec un effectif mondial de 33'000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros.