Réveil en douceur, journées actifs et nuits sereines avec Philips Hue white ambiance

mars 14, 2016

Chaque teinte de lumière blanche depuis la lumière fraîche du jour (6'000 Kelvin) jusqu’à celle encore chaude du soleil couchant (2'200 K) vous est disponible, ainsi que des recettes pour créer votre propre ambiance lumineuse à chaque instant de la journée pour vous donner de l’énergie ou pour vous détendre. Des fonctions simples, commandées via une app sur votre Smartphone ou le variateur de votre kit Philips Hue, pour améliorer l’ambiance de votre journée chez vous.
 

‘’La lumière nous influence physiquement et émotionnellement ; nous rencontrons cette influence chaque jour au réveil et à la tombée de la nuit,’’ déclare Chris Worb, Responsable pour l’éclairage domestique chez Philips Lighting. ‘’ Avec Philips Hue white ambiance, nous voulons donner aux gens la possibilité de commander l’impact de la lumière blanche sur leur bien-être chez eux et plus particulièrement dans le cadre des routines quotidiennes. Avec la commande de chaque teinte de lumière blanche au bout des doigts, l’on peut créer exactement l’ambiance qu’il faut pour chaque circonstance, qu’il s’agisse d’une lumière vive pour s’exercer ou stimulante pour travailler ou d’une teinte douce pour s’endormir.’’

 

Philips Hue white ambiance a été conçu autour des routines quotidiennes et prend tout son sens dans la nouvelle fonctionnalité ‘Routines’ intégrée à la  prochaine app Hue. Répliquant le lever du soleil, la routine ‘Wake up’ éclairera graduellement la chambre pour vous réveiller en douceur à l’heure voulue. Et la routine ‘Go to sleep’ imitera le coucher du soleil en réduisant lentement l’éclairage pour vous apportez le sommeil. Pour des familles avec des petits enfants qui doivent se lever la nuit ‘Nightlight’ est une nouvelle fonctionnalité qui commande une faible lumière de fond pratiquement exempte de bleu pour diminuer le dérangement du cycle de sommeil. Les recettes-lumière de Philips Hue sont des formules éprouvées pour vous aider à vous concentrer, à lire, à vous détendre, à trouver de l’énergie ou à vous endormir.

 

A l’aide de Philips Hue white ambiance vous disposez de possibilités infinies pour créer des effets de lumière blanche chez vous. Si, par exemple, vous avez un séjour et une cuisine contigües  vos luminaires connectés peuvent créer une séparation optique entre les deux parties – lumière blanche et fraîche à la cuisine et une teinte plus chaude au séjour. Ou transformer la lumière de l’entrée d’une blanche pratique au retour du travail en une teinte plus chaude et accueillante à l’arrivée des invitées.

 

Avec toujours plus de possibilités de contrôler Philips Hue chez soi, le Philips Hue white ambiance starter kit est livré avec deux lampes Philips Hue white ambiance (800 lumens à 4’000K), un pont compatible avec Apple HomeKit et un variateur Philips Hue.

 

Vous pouvez ainsi commander tous vos luminaires Philips Hue via l’app Philips Hue de votre Smartphone ou tablette, via la commande vocale Siri, ou avec Apple Watch. Chacun, même les enfants, peuvent se servir du variateur Philips Hue pour allumer, éteindre ou pour accéder aux recettes lumière.

 

Fournir de nouvelles expériences d’éclairage chez soi est l’idée de base du système Philips Hue, et la clé réside en l’interconnexion à d’autres apps, produits et plateformes. Les luminaires Philips Hue fonctionnent parfaitement avec le thermostat Nest Learning, Nest Cam, Nest Protect et d’autres appareils smart connectés comme Amazon Alexa, et transforment votre manière de vivre et d’interagir avec la lumière et l’éclairage. Grâce à des développeurs indépendants il y a actuellement plus de 600 apps de tiers compatibles avec Philips Hue. L’app SleepCycle fonctionne comme un réveille-matin vous réveillant par une levée de soleil naturelle simulée par Philips Hue. Sunn app garde votre horloge biologique à l’heure en ajustant la couleur et intensité de la lumière de Philips Hue depuis la levée jusqu’au coucher du soleil.

 

Les lampes Philips Hue white ambiance seront livrables à partir du printemps et les luminaires intégrés dès l’automne 2016 en Europe et aux Etats Unis d’Amérique.

Plus d’informations pour journalistes:

 

Porte-parole

Charlotte Loyal

Tél: +41 44 488 2171

E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

Philips Lighting SA, Allmendstrasse 140, 8027 Zurich

Apropos de Philips Lighting

Philips Lighting est une entreprise de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) et leader mondial dans le domaine des produits, systèmes et services d’éclairage. Notre compréhension des effets positifs de la lumière sur l’homme et nos vastes compétences technologiques s’allient pour créer des systèmes d’éclairage digital, innovations offrant des opportunités aux clients et utilisateurs tout en améliorant la qualité de vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise.  Nous sommes le leader de l’industrie des systèmes connectés d’éclairage et des services, tirant profit de l’Internet des Objets pour que la lumière fasse d’avantage que simplement éclairer, transformant des appartements, des bâtiment et les espaces urbaines. En 2015, Philips Lighting, avec un effectif mondial de 33'000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros.

Nous sommes à votre écoute...