Un rendement lumineux de presque 80 lumens par Watt rend cette lampe particulièrement économique à l’utilisation. Sa durée de vie utile de 25‘000 heures réduit les frais inhérents aux remplacements. La lumière blanche et chaude proche de celle de l’incandescence offre un excellent rendu des couleurs et la répartition lumineuse est uniforme et confortable grâce aux caractéristiques de l’optique prismatique et la lentille en forme de lotus. Cette nouvelle lampe LED rétrofit sera en vente dès septembre et sera une source d’économies intéressantes dans l’hôtellerie et la restauration où les lampes fonctionnent pendant des périodes très prolongées.
Lampes Philips MASTER LED flammes et boules
Lumière moderne – look rétro
Avec ses lampes de 6 Watts MASTER LED flammes et boules Philips promet plus de lumière pour les appliques et lustres. Un flux lumineux de 470 lumens en font des remplaçantes idéales pour les lampes incandescentes correspondantes ainsi que les lampes halogènes et économiques comparables. Les nouvelles lampes LED sont claires, elles sont dimmables et leur lumière blanche et chaude est, à 2'700 Kelvin, similaire à celle de l’incandescence. En exécution flamme et col de cygne elles ont un culot E14 tandis que la version boule ou lustre est livrable en E14 et E27.Leur durée de vie utile atteint 25'000 heures et leur efficacité énergétique obtient l’étiquette-énergie Classe A plus.
Ces lampes rétrofit LED possèdent des formes classiques et apportent la preuve que pour Philips, leader mondial de la technologie LED d’éclairage, la modernité technique ne doit pas exclure le respect des formes et styles d’autrefois. La couleur ivoire des socles s’harmonise avec les douilles des lustres Art-déco et la lentille en forme de lotus qui caractérise l’optique prismatique répartit uniformément la lumière blanche et chaude faisant briller le cristal des chandeliers pour une ambiance de fête sous l’éclat de la lumière. Ces nouvelles lampes sont en vente depuis le mois de mars.
Lampes Philips MASTER LED 18 Watt – la deuxième génération
Lumière puissante, lumière douce
Avec sa lampe MASTER LED Rétrofit 18 Watts, Philips, leader dans les technologies LED d’éclairage, ne propose pas simplement une lampe de remplacement pour l’ampoule incandescente de 100 Watt. Blanche de corps elle s’introduit discrètement dans chaque application d’éclairage en plafond. Un flux lumineux de 1'521 lumens pour une puissance de 18 Watts fait de cette lampe une remplaçante idéale pour les lampes incandescentes dans l’hôtellerie et la restauration où sa lumière blanche et chaude crée une ambiance de détente et de confort. Avec un rendement lumineux de 85 lumens par Watt, comparé aux 13 lm/W de l’incandescence cette lampe est très économique et compte tenu des longues heures d’utilisation dans la branche hôtelière elle est très rapidement amortie.
Avec le lancement de cette lampe Philips propose une alternative LED rétrofit attrayante pour toutes les applications autrefois assurées par l’incandescence. Culot E27, consommation de plus de 80% inférieure à l’incandescence et durée de vie utile de 25'000 heures, un excellent placement avec des intérêts écologiques en prime. Une version 13 Watt remplace l’incandescence de 75 Watt et assure proportionnellement à sa puissance des avantage similaires. Ces nouvelles lampes seront disponibles dès juin auprès de grossistes spécialisés.