Suggestions

    Philips hue Lux


    L’entrée de l’éclairage intelligent dans l‘habitation

    avril 9, 2014

    Avec le lancement des lampes hue Lux chacun à la recherche d’une lumière de qualité blanche et fonctionnelle pour son appartement peut également profiter des avantages d’un éclairage LED durable et intelligent à commande digitale perfectionnée. A l’aide de l’App hue et un Smartphone ou une tablette pc l’on réalise aisément tous les réglages depuis la lumière blanche et chaude pour l’éclairage général, à l’ambiance intime de la lumière de bougies.

     

    De plus, quasiment toutes les App’s proposées par d’autres développeurs ou les services tels geofencing peuvent être intégrées au système hue. L’éclairage peut ainsi par exemple être synchronisé ou commandé automatiquement avec des activités particulières. Les lampes blanches hue LED sont compatibles avec des accessoires de commande hue comme, par exemple, le brassard de fitness Jawbone qui peut commander l’allumage de l’éclairage de la salle de bain au moment de la sortie du lit.

     

    ‘Pour les gens préparés pour la maison interconnectée, hue Lux est un point d’entrée idéal’ déclarait Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips Lighting. ‘hue Lux offre un éclairage personnalisé, fonctionnel et commandé sans fil dans toute la maison. hue Lux rend le quotidien plus clair et avec la passerelle hue a la capacité de commander jusqu’à 50 lampes. Rien qu’avec un premier Starter-Set l‘éclairage interconnecté est totalement réglable. Installés dans chaque pièce les lampes ou luminaires hue ou d’autres appareils compatibles peuvent être connectés en réseau’.

     

    Chaque Starter-Set contient deux lampes hue Lux et un hue Bridge. Pour l’installation - visser les lampes en place, connecter le Bridge au router WLAN, télécharger l’App hue sur le Smartphone et connecter les lampes via les touches du téléphone. Et voila, les lampes interconnectées peuvent être commandées avec le Smartphone. Pour communiquer, hue Lux utilise le protocole standard ZigBee ce qui autorise l’intégration d’autres produits comme les interrupteurs et sensors qui utilisent le même standard dans le système d’éclairage hue. C’est ainsi que, petite à petite, l’on rend la maison plus intelligente.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Téléphone: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch