Flux lumineux plus que doublé: Philips OLED-Module Lumiblade Brite FL300

avril 9, 2014

En plus des performances inégalées la nouvelle génération se démarque par son plus  faible épaisseur ainsi que la fiabilité et longévité augmentées par rapport à l’ancienne exécution. Un procédé d’encapsulation par couche mince permet d’arriver à des modules de seulement 0.7 mm d’épaisseur, par ailleurs plus rapides à produire. Il en résulte une réduction du prix de revient et une amélioration des chances des OLED de réussir une véritable percée dans le marché. Le nouveau module a un rendement lumineux de 50 lumen par Watt et sera disponible dans les teintes 3'000 et 4'000 Kelvin.

 

Lumiblade Brite FL300 a déjà conquis des noms prestigieux. Le studio de l’artiste-créateur allemand Thomas Emde, emdedesign, propose sous le nom OMLED toute une série de luminaires dont l’élément central est un module OLED. La nouvelle source lumineuse est intégrée à des feuilles de verre dans un procédé exclusif bientôt breveté. OMLED sera bientôt visible dans une exposition au Musée d’Art Appliqué de Francfort. D’autres recherches de formes et fonctions avec les OLED ont pour aboutissement une collaboration entre le fabricant italien de luminaires Luceplan et emdedesign sous le titre „created by emdedesign for Luceplan“ et dont les luminaires OLED sont exposés en primeur à la foire Light+Building 2014.

 

Philips ne tard pas à exploiter ses innovations OLED et a développé un luminaire intégrant quatre Brite FL300 OLED destiné aux éclairages de magasins et bureaux. Ce luminaire, dont le flux lumineux peut atteindre 1'200 lumens, est, dans la pratique, configuré pour produire 500 lumens. Ce flux est suffisant pour répondre aux exigences courantes et aux normes en ce qui concerne l’éclairement et l’absence d’éblouissement et offre l’avantage d’augmenter la durée de vie de la source à 50'000 heures environ. A raison de 2'500 heures d’utilisation par année, valeur courante pour les locaux administratifs, la durée de vie est donc de 20 ans environ.

 

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) valent comme les sources lumineuses de l’avenir. Elles sont extrêmement minces et sont les premières sources qui livrent une lumière diffuse depuis toute leur surface, et non ponctuelle ou linéaire. De ce fait, elles offrent des possibilités quasi-illimitées aux concepteurs et fabricants dans la création d’éclairages et d’appareils totalement nouveaux.

En plus des performances inégalées la nouvelle génération se démarque par son plus  faible épaisseur ainsi que la fiabilité et longévité augmentées par rapport à l’ancienne exécution. Un procédé d’encapsulation par couche mince permet d’arriver à des modules de seulement 0.7 mm d’épaisseur, par ailleurs plus rapides à produire. Il en résulte une réduction du prix de revient et une amélioration des chances des OLED de réussir une véritable percée dans le marché. Le nouveau module a un rendement lumineux de 50 lumen par Watt et sera disponible dans les teintes 3'000 et 4'000 Kelvin.

 

Lumiblade Brite FL300 a déjà conquis des noms prestigieux. Le studio de l’artiste-créateur allemand Thomas Emde, emdedesign, propose sous le nom OMLED toute une série de luminaires dont l’élément central est un module OLED. La nouvelle source lumineuse est intégrée à des feuilles de verre dans un procédé exclusif bientôt breveté. OMLED sera bientôt visible dans une exposition au Musée d’Art Appliqué de Francfort. D’autres recherches de formes et fonctions avec les OLED ont pour aboutissement une collaboration entre le fabricant italien de luminaires Luceplan et emdedesign sous le titre „created by emdedesign for Luceplan“ et dont les luminaires OLED sont exposés en primeur à la foire Light+Building 2014.

 

Philips ne tard pas à exploiter ses innovations OLED et a développé un luminaire intégrant quatre Brite FL300 OLED destiné aux éclairages de magasins et bureaux. Ce luminaire, dont le flux lumineux peut atteindre 1'200 lumens, est, dans la pratique, configuré pour produire 500 lumens. Ce flux est suffisant pour répondre aux exigences courantes et aux normes en ce qui concerne l’éclairement et l’absence d’éblouissement et offre l’avantage d’augmenter la durée de vie de la source à 50'000 heures environ. A raison de 2'500 heures d’utilisation par année, valeur courante pour les locaux administratifs, la durée de vie est donc de 20 ans environ.

 

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) valent comme les sources lumineuses de l’avenir. Elles sont extrêmement minces et sont les premières sources qui livrent une lumière diffuse depuis toute leur surface, et non ponctuelle ou linéaire. De ce fait, elles offrent des possibilités quasi-illimitées aux concepteurs et fabricants dans la création d’éclairages et d’appareils totalement nouveaux.

D'autres informations uniquement pour les journalistes

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Téléphone: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch

Nous sommes à votre écoute...