Philips CityTouch - Eclairage urbain commandé sans fil

avril 8, 2014

La différence essentielle par rapport à la version initiale du logiciel CityTouch réside dans deux modules de logiciel autonomes qui peuvent être utilisés à choix. Ces deux composants – LightWave pour la commande intelligente de l’éclairage et LightPoint pour la gestion du matériel (Asset Management) – sont à la base d’une simplification importante du processus d’implantation du système et de la gestion de l’installation. Ce n’est plus le matériel qui se trouve au premier plan, mais le logiciel, qui met l’accent sur la gestion du matériel d’exploitation. L’objectif de cette orientation est de rendre CityTouch encore plus attractif et économique pour les villes et communes qui peuvent désormais commander l’ensemble de leur éclairage public et gérer son entretien au niveau de chaque lampe à l’aide d’un seul logiciel.

 

Installation et mise en service aisées

La convivialité pour l’exploitant commence déjà lors de la mise en service de l’installation. C’est la simplicité même, car une fois installé sur son mât chaque luminaire s’annonce automatiquement au système central par l’intermédiaire de sa carte SIM intégrée. A partir de l’annonce, le logiciel répertorie le luminaire sur une carte de la ville et enregistre son type, sa puissance et son état. La simplicité du système est telle que des connaissances de base en informatique sont largement suffisantes pour la mise en service de CityTouch.

 

C’est lors de la rénovation d’une installation d’éclairage que la simplicité est particulièrement appréciable. La mise à niveau de l’éclairage public d’une ville entière se réalise sans qu’il soit nécessaire de tirer un câble ou d’ouvrir une armoire de distribution. L’installation est extensible pratiquement sans limites. Jamais il n’a été si aisé de construire un réseau de lumière permettant à une ville de se mettre en valeur, d’améliorer la sécurité et de créer des ambiances dans un environnement où il fait bien vivre. Et il ne faut pas perdre de vue le fait que les finances publiques sont ménagées, d’une part par le faible investissement initiale et d’autre part par des économies qui seront réalisées à l’exploitation.

 

La gestion d’installations avec LightPoint

CityTouch LightPoint permet de visualiser pratiquement l’entier de l’installation d’éclairage d’une ville. Chaque point lumineux, avec les détails du mât, luminaire et lampe est répertorié. Les données des produits d’autres fabricants peuvent être intégrées. Une carte virtuelle de la ville démontre la location de chaque point lumineux. CityTouch LightPoint est la base du système, qu’il s’agisse de luminaires commandés à distance ou non.

 

Télémanagement avec LightWave

Grâce à la facilité avec laquelle il est possible de commander chaque luminaire à distance, il est aujourd’hui plus aisé que jamais de fournir de la lumière précisément où et quand elle est nécessaire. CityTouch soutient la gestion de l’entretien, la planification de l’investissement et fournit le rapport sur l’état de fonctionnement de chaque point lumineux que compte une installation. Ce système offre le contrôle complet de l’utilisation et des coûts engendrés par l’éclairage d’une ville. Les services d’entretien ne dépendent plus de tournées d’inspection ou du coup de fil d’un voisin pour savoir qu’un luminaire ne fonctionne pas puisque le système signale automatiquement les défaillances. Dans la pratique les luminaires signalent à l’avance l’échéance de changement de lampes ou d’autres interventions d’entretien. Ceci facilite la planification et la budgétisation de la maintenance des installations.

 

Transmission des données sans fils mobile

La mise en réseau des luminaires et la transmission des données depuis une centrale appartient au passé. Actuellement, l’on utilise le standard de transmission sans fils mobile GPRS. Chaque luminaire intègre une carte SIM qui peut être commandée et programmée via le Web. Les modules logiciels du CityTouch LightPoint et LightWave sont basés sur des systèmes de stockage Cloud (Nuage). Pour l’exploitant ceci signifie qu’il dispose d’un système à l’abri de soucis, accessible depuis un navigateur Internet standard. Mises à jour et sauvegardes se réalisent dans le Cloud. L’exploitant ne doit pas entretenir un réseau ni s’occuper d’un serveur, pas plus que de payer pour une infrastructure IT. De plus, il peut acquérir des interfaces fournies par des tiers pour intégration dans les logiciels Philips. Dans le cadre du programme Intelligent City 2.0 Philips propose des packs de service qui contiennent entre autres des mises à jour des logiciels de base.

 

Sommaire

Avec Intelligent City 2.0 l’exploitant dispose d’une nouvelle dimension dans le domaine de l’éclairage public intelligent. Depuis la mise en service pratiquement automatique des nouveaux luminaires intelligents, aux possibilités de gestion du matériel LightPoint et le Télémanagement LightWave, il dispose d’une solution d’éclairage idéale qu’il s’agisse d’une petite commune ou d’une grande ville.

La nouvelle dimension dans le domaine de l’éclairage public intelligent

D'autres informations uniquement pour les journalistes

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Téléphone: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. Philips emploie environ 115 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros en 2013, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch

Nous sommes à votre écoute...