Un programme intéressant de luminaires pour l’installateur-électricien

Luminaires Philips CoreLine LED

juillet 15, 2013

La qualité d’une grande marque et un excellent rapport prix – performance caractérisent les luminaires CoreLine LED qui ont été développés pour correspondre exactement aux exigences des installateurs spécialisés. Simples, rapides au montage, ces luminaires se distinguent par leur fiabilité. CoreLine permet de réaliser sans complications des installations d’un niveau lumino-technique élevé. Il n’y a vraiment plus de raison d’hésiter devant la technologie LED avec des luminaires CoreLine, dont la distribution est réservée exclusivement aux grossistes en matériel électrique.

 

Le changement vers des solutions LED apporte une réduction des coûts de maintenance dans toutes les applications d’éclairage courantes grâce à la longue durée de vie des appareils, puisque les changements fréquents des lampes est superflu. En fonction de l’application, des économies de consommation atteignant jusqu’à 75% sont possibles et CoreLine se profile comme une solution vraiment durable.

 

Mais il n’y pas que la qualité et les performances qui font que les produits CoreLine soient si attractifs. Leur montage aussi marque des points – démonter les luminaires conventionnels, monter les produits CoreLine à leur place, sans modification du câblage ni adaptation du plafond. CoreLine est un programme idéal pour faire le pas vers des solutions LED dans les projets de rénovation comme dans les installations neuves.

 

Le Downlight CoreLine facilite le changement depuis les luminaires à lampes fluocompactes vers des LED. Le module LED intégré a une durée de vie de 30'000 heures – trois fois plus longue que les lampes fluocompactes - et de plus, pour une flux lumineux équivalent, il offre une économie de consommation de jusqu’à 70%. Proposé en exécutions Mini et Compact, ces Downlights se prêtent aux éclairages de couloirs, paliers et cages d’escaliers dans le secteur tertiaire.

Modulaire, le luminaire Encastré CoreLine se pose sur les rails des plafonds suspendus apportant en toute simplicité les avantages des éclairages LED. En comparaison aux luminaires conventionnels TL-D l’on obtient une économie énergétique de jusqu’à 40 %. L’intégration d’un appareil DALI pour la régulation du flux et d’un capteur de mouvement et / ou de lumière naturelle apportera des économies supplémentaires. Ces luminaires sont conçus pour l’éclairage de surfaces de vente, de couloirs et de locaux divers. Conformes à la norme EN 12464-1 les luminaires encastrés CoreLine sont parfaitement adaptés aux éclairages durables de bureaux avec des places de travail informatisées.

Le Projecteur encastré CoreLine LED convient pour des applications dans les hôtels, restaurants et bâtiments publics. Cet appareil, qui est dimmable, remplace les projecteurs 50W / 12V dichroïque halogène et apporte des économies d’énergie allant jusqu’à 75%. La durée de vie est de 50'000 heures, ce qui réduit fortement les frais de maintenance. Selon la durée journalière d’enclenchement les économies d’énergie permettent l’amortissement de ce luminaire en moins de huit mois.
 
Destiné aux locaux humides, le luminaire Etanche CoreLine LED est le remplacement longue durée des appareils d’éclairage fluorescent des parkings, entrepôts et chambres froides. Svelte, ce luminaire est proposé en trois longueurs, 60 cm, 1,20 m et 1,5 m avec un flux lumineux allant de 1'800 à 6'000 lumens. La durée de vie est de 50‘0000 heures. Le luminaire est homologué classe de protection IP65 et porte la signe de sécurité ENEC.
 
Passe-partout, la Réglette CoreLine LED se pose au plafond, au mur ou en suspension. Muni d’un diffuseur satiné, elle rayonne une lumière douce et uniforme. Des longueurs de 60 cm et 1,20 m offrent un flux lumineux de 1’900 ou de 3’800 lumens. La durée de vie est de 30’0000 heures.

Pour l’éclairage de supermarchés, d’ateliers ou d’entrepôts Philips propose le Bandeau lumineux CoreLine LED. Un choix de quatre optiques permet de répondre à des exigences particulières de chaque application depuis la présentation attrayante de marchandises aux places de travail parfaitement éclairées. Avec une durée de vie de 50'000 heures les frais de maintenance sont très sensiblement réduits par comparaison à des installations fluorescentes. Et d’autres économies sont possibles par l’adjonction d’un système de gestion de la lumière à partir de composants DALI.
 
Pour les locaux industriels hauts, le luminaire Coreline LED Grandes hauteurs, est disponible en deux exécutions avec un flux lumineux de 10‘000 ou 20'000 lumens. Ces luminaires s’installent à la place des réflecteurs industriels et leurs lampes à décharge de 250 ou 400 Watts d’où des économies de consommation de jusqu’à 50%. Leur lumière est d’une qualité bien supérieure à celle des lampes à décharge et ils assurent une diminution nette des frais d’entretien grâce à la durée de vie de 50'000 heures.
 
Plus d’information sur le programme complet sous: www.philips.ch/coreline

Autres informations pour les journalistes    

 

Philips AG

Nicoletta Studer

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

Tel.: 044 488 20 07

Mobile: 079 733 60 17

nicoletta.studer@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 116 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros en 2012, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch

 

Nous sommes à votre écoute...