L’éclairage piloté par Smartphone disponible exclusivement dans les Apple Store

    octobre 31, 2012

    hue révolutionne la façon dont nous utilisons l’éclairage. Il vous suffit de visser les lampes LED à la maison, de télécharger l’application hue et c’est parti:


    - Créer des ambiances lumineuses individuelles de toutes les couleurs possibles
    - Utiliser l’éclairage de manière fonctionnelle: comme Wake-Up Light (lumière de réveil), horloge lumineuse ou pour la sécurité
    - Utiliser les effets biologiques de l’éclairage: De la stimulation à l’apaisement

     

    Philips propose le produit hue, la solution d’éclairage sans fil numérique. hue représente une nouvelle ère dans le secteur de l’éclairage domestique. C’est la première fois que l’éclairage peut être aussi facilement individualisé et personnalisé, et qu’il peut être utilisé d’autant de façons différentes.

     

    Découvrir le monde de l’éclairage en réseau avec le kit de démarrage de hue
    Pour installer hue, quelques minutes suffisent. Dans le kit de démarrage sont incluses trois lampes LED, la passerelle Smartbridge et l’application pour mobile. Vissez simplement les lampes LED dans une douille existante (E26, E27), raccordez la passerelle Smartbridge au routeur Wifi domestique, puis téléchargez l’application hue pour Android ou pour périphériques Apple – le propriétaire de hue peut déjà se plonger dans une expérience d’éclairage totalement nouvelle. L’application intuitive vous permet d’élaborer et d’enregistrer vos propres paramètres d’éclairage et également d’adapter ensuite votre éclairage lorsque vous n’êtes pas vous-même à la maison.

     

    Créer des ambiances lumineuses individuelles de toutes les couleurs possibles
    hue mise sur la technologie LED supérieure. Les lampes peuvent éclairer dans tous les tons de blanc chauds et froids imaginables. Elles peuvent être tamisées exactement comme une ampoule traditionnelle. Les lampes hue peuvent produire 16 millions de couleurs différentes simultanément. Le système étant extensible jusqu’à 50 lampes, une nuance de couleur individuelle peut être créée et enregistrée pour chaque pièce de l’appartement. L’éclairage peut également être modifié facilement à l’aide d’une photo préférée et rappeler ainsi de bons souvenirs: La fonction photo adapte la couleur de la lumière à l’aide de la couleur d’un pixel. 

     

    Utiliser l’éclairage de façon totalement différente: En tant qu’horloge lumineuse ou pour la sécurité
    Les fonctions de hue permettent également aux consommateurs de structurer plus facilement leur vie quotidienne: grâce à la fonction minuterie, il est possible d’être réveillé en douceur le matin et de s’endormir dans une atmosphère agréable le soir. hue peut également être utilisée en tant qu’horloge lumineuse. Par exemple un signal lumineux régulier peut vous rappeler, que dans dix minutes le bus sera devant la porte de votre domicile pour vous emmener au travail. Que vous soyez dans votre cuisine, votre salon ou votre bureau: vous pouvez également régler l’éclairage lorsque vous n’êtes pas à la maison. Cela vous permet par exemple de mieux protéger votre logement des coupures d’électricité.

     

    Utiliser les effets biologiques de l’éclairage
    Il existe quatre scénarios d’éclairage préprogrammés, avec lesquels les lampes hue peuvent être paramétrées de façon optimale en matière de teinte et de luminosité. Les concepts Read, Concentrate, Relax et Energize sont disponibles. Ils ont été développés sur la base de recherches effectuées par Philips dans le cadre d’études sur les effets physiologiques de l’éclairage sur le corps humain. De plus, il a également été prouvé que la lumière rouge orangée avait un effet rassurant et que la lumière bleutée avait un effet stimulant sur l’être humain.

     

    Perspectives d’avenir: géomarquage et reconnaissance sonore
    Relier hue à d’autres systèmes et l’enrichir de nouvelles fonctions est au cœur des préoccupations de Philips. A l’avenir, hue devrait pouvoir également réagir aux signaux vidéo de la télévision et aux signaux sonores de la chaîne hi-fi. De plus, l’entreprise travaille à l’intégration de services de géo-localisation dans cette technologie. Cette fonction permettra prochainement à hue de détecter lorsque l’utilisateur se trouvera à proximité de sa maison et allumera automatiquement la lumière, ou l’éteindra lorsqu’il quittera la maison.

     

    Développement de hue par Open Innovation
    Afin de promouvoir les échanges avec la communauté des développeurs, Philips rend publics les interfaces de programmation et le Software Development Kit (SDK). Les utilisateurs de hue et les développeurs externes sont donc invités à apporter leurs idées sur www.meethue.com. En coopération avec l’équipe Philips pour l’éclairage en réseau, ces applications sont ensuite testées et mises à disposition des consommateurs à l’étape suivante. Lors de toutes les extensions fonctionnelles, le logiciel pour les lampes est automatiquement actualisé via la passerelle Smartbridge. Le système est donc un investissement évolutif pour les clients.

     

    Aperçu des informations sur les produits:

     

    Le kit de démarrage hue de Philips comprend:

    • 3 lampes hue d’une puissance lumineuse de 600 lumens chacune (ce qui correspond à une ampoule classique de 50 watts)
    • Chaque lampe hue peut représenter tous les tons de blanc, du chaud au froid, et donne accès à plus de 16 millions de couleurs, afin d’adapter à volonté l’éclairage de chaque pièce
    • Chaque lampe hue permet des économies d’énergie allant jusqu’à 80% en comparaison avec une ampoule traditionnelle
    • 1 passerelle Smartbridge, pour aménager le réseau d’éclairage personnel
      1 cordon d’alimentation pour la passerelle Smartbridge
    • 1 câble LAN, pour relier la passerelle Smartbridge au routeur
      1 notice, pour télécharger l’application
    • Remarque: Le kit de démarrage hue de Philips peut être étendu à 50 lampes hue individuelles
    • Prix public conseillé: 229.95 CHF (p.e. à Genève)

     

     Le kit individuel hue comprend:

    • 1 lampe hue d’une puissance lumineuse de 600 lumens
    • Remarque: Le kit individuel hue permet d’élargir le kit de démarrage hue. Pour obtenir un réseau d’éclairage personnel complet qui fonctionne, il suffit donc d’acheter un kit de démarrage hue avec une passerelle Smartbridge.
    • Prix public conseillé: 69.95 CHF (p.e. à Genève)

    Pour accéder à d’autres photos et à des vidéos: ici.

    Piloté par Smartphone: Philips hue

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips Consumer Lifestyle

                          

    Nicoletta Studer                                            

    Téléphone: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.