Philips StyleTwist pour la maison                                                                                                                                      

    Plus de variété dans l’éclairage chez soi

    avril 15, 2012

    Rénovation de l’appartement: nouvelle peinture aux murs, nouveaux rideaux aux fenêtres, l’on change même les coussins. L’on adopte les tendances actuelles pour l’aménagement. Seulement, les vieux luminaires n’harmonisent pas. Une ampoule pendue au bout de son cordon, solution de fortune jusqu’à ce que l’on trouve quelque chose qui plait, reste souvent la solution pendant des années. Beaucoup de personnes connaissent ça! Mais ça pourrait changer avec les nouveaux luminaires LED Philips StyleTwist. Parce que ces luminaires sont adaptés aux trends actuels d’ameublement et de décoration.

     

    Disponible comme appliques ou pendentifs les luminaires SyleTwist obéissent à une ligne conceptuelle claire. Réalisés en aluminium de haute qualité ils harmonisent avec la plupart des styles de décoration intérieure. Elégants, discrets, leur forme s’adapte à des disques décor en verre, disponible en option en trois couleurs et motifs. D’autres types sont ajoutés continuellement à la gamme et les luminaires StyleTwist peuvent ainsi être modifiés en un tournemain au rythme des changements de mode. 

     

    Créativité égale individualité

    Le changement des disques de verre décor est très simple. Pas besoin d’outils ni de l’aide d’un spécialiste. Avec les luminaires StyleTwist l’on peut créer une ambiance lumineuse qui reflète la personnalité et les goûts individuels et qui prête une atmosphère unique à la pièce éclairée. Actuellement les disques déco sont proposés en verre fumé noir avec des lignes transparentes, en verre blanc mat avec un décor ondulant, ou en verre blanc brillant. Les appliques intègrent un interrupteur.

     

    Les luminaires SyleTwist s’ajoute à une large gamme de produits Philips dans le domaine de l’éclairage. Il y a des luminaires de styles, formes et couleurs différentes pour tous les domaines de l’habitation. Il y a pour tous les goûts, toutes les bourses et pour tous les styles d’intérieur. Le leader mondial de l’éclairage montre au travers ses produits que l’excellence du design, la qualité de l’éclairage et de la lumière, le confort et les économies d’énergie ne sont pas de vains mots.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.