Un luminaire pour les enfants - Philips ,myBuddy’


    Plus que de la simple lumière pour la chambre d‘enfants

    avril 15, 2012

    Pour les enfants leur chambre n’est pas un endroit fait uniquement pour dormir. C’est plutôt leur royaume où ils peuvent jouer et apprendre, l’endroit ou ils peuvent donner libre cours à leurs fantaisies. La lumière y joue un rôle important – particulièrement lorsque le soleil a disparu et qu’il faut chasser le monstre qui se cache sous le lit ou le fantôme de l’armoire. Ça c’est l’affaire de ‘myBuddy’, un luminaire Philips pour la chambre d’enfant, aussi fiable pour endormir que pour réveiller le petit. Mais en plus de ses fonctionnalités, ‘myBuddy’ est un véritable copain pour l’enfant.

                              

    ‘myBuddy’ réunit trois fonctions utiles dans un seul luminaire. Une légère pression sur la casquette et la lumière s’allume ou s’éteint. Avec sa lumière douce, blanc-chaud ‚myBuddy‘ est la lampe idéale pour lire les histoires avant de s’endormir. Pendant la nuit un croissant de lune reste allumé sur le ventre de ‘myBuddy’ ce qui donne confiance à l’enfant et lui aide à s’orienter s’il s’éveille. Le matin, à l’heure voulue, la lune laisse la place à un petit soleil. L’heure où s’allume le soleil se règle facilement au moyen de l’horloge digitale sur le dos du luminaire.

     

    Le luminaire ‘myBuddy’ a été développé pour les enfants. Le petit personnage tout rond et amusant est robuste, difficile à casser même en cas de chute accidentelle. Sa lumière, blanche et chaude provient de deux LED, totalise 140 lumen, n’éblouit pas et ne génère pas de chaleur. Avec une puissance de deux Watts seulement la consommation est presque négligeable – inférieure d‘environ 80% de la puissance d‘une lampe incandescente d’un flux lumineux comparable. La durée de vie des diodes est de 20‘000 heures, il n’y aura donc jamais besoin de les remplacer. La lampe se raccorde à une prise secteur normale via un bloc d’alimentation qui fournit une tension minime et sûr pour l’enfant. ‘myBuddy’ est proposé avec une casquette rose, verte ou bleue à choix. Le prix indicatif recommandé est de 129 francs.

     

    La sécurité d’utilisation et la sécurité qu’il apporte de par sa lumière sont des critères essentiels lors de l’achat d’un luminaire pour la chambre de l’enfant. Ajoutons une touche d’humour comme le fait ‚’myBuddy’‘ et voila un compagnon de nuit pour mettre l’enfant en confiance en chassant l’obscurité de sa chambre.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.