Philips LuminousTextiles                                                                                

Panneaux textiles muraux pour un éclairage dynamique

avril 15, 2012

De nouvelles possibilités pour créer une nouvelle atmosphère spatiale à l’aide de la lumière sont offertes par les panneaux textiles éclairants présentés par Philips au Light + Building 2012 sous la dénomination ‚Luminous Textiles‘. Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre Philips Lumière et Kvadrat Soft Cells. Le partenariat combine la position de leader en éclairage ambiant et l’expérience et savoir professionnels dans le domaine des aménagements destinés à absorber le bruit. Le produit issu de cette collaboration facilitera la mise en valeur des locaux par l’éclairage et par le traitement acoustique sous une forme nouvelle. L‘intégration de sources lumineuses LED dans des panneaux acoustiques est une première dans son genre et offre aux architectes, architectes d’intérieur et spécialistes en éclairage une nouvelle liberté d’expression dans la réalisation d’ambiances lumineuses et la correction acoustique.

 

Un cadre breveté en aluminium qui cache un mécanisme pour tenir toujours tendu un tissu forme la base des panneaux Soft Cells. Le tissu Kvadrat-Textile est de haute qualité, résistant, et est disponible en plusieurs couleurs. D’une épaisseur de 130 mm les panneaux standards sont disponibles en dimensions allant de 1’200 x 720 à 1’200 x 6’480 mm. Ils reçoivent des modules LED, également disponibles en divers coloris, l’appareillage LED et un remplissage absorbant acoustique. Ce concept ‚lumière + acoustique en un‘ donne une liberté inouïe à l’aménagement intérieur et permet de combiner des effets de surface et de lumière avec des éclairages dynamiques. Les panneaux LED-Textile n’offrent pas qu’un confort acoustique accru, mais peuvent, dans les hôtels, restaurants et magasins, apporter un élément décoratif dans la création de ‚l’expérience‘ que chaque commerçant se doit de proposer aujourd’hui à sa clientèle.

 

Posés comme revêtement mural, ou assemblés comme paravent pour diviser un espace, des panneaux textiles éclairants combinés avec des panneaux acoustiques offrent de nouvelles possibilités pour modifier optiquement et acoustiquement les caractéristiques d’une pièce. Luminous Textiles permettent de créer des environnements attrayants dans l’hôtellerie, la gastronomie et les magasins où l’hôte ou le client prendra plaisir de passer quelques instants. Le produit est aussi assurément un instrument intéressant pour souligner une image de marque ou d’entreprise. La palette de revêtements textiles de Kvadrat et la gamme de solutions lumière et couleurs de Philips permettent d’imaginer des combinaisons pratiquement sans fin.

 

La lumière est in composant décisif lorsque il s’agit de créer une atmosphère dans une pièce. Philips propose une gamme très large de solutions LED et peut réaliser des éclairages sur mesure, couplés aux systèmes de commandes digitaux qui permettent de modifier l’éclairage en fonction de changements dans l’utilisation de la pièce éclairée. Le concept AmbiScene pour le commerce de détail par exemple, permet de changer l’ambiance lumineuse en un tournemain en fonction d’une nouvelle collection ou d’une promotion ou encore pour marquer une saison. Les panneaux de Kvadrat Soft Cells peuvent aussi être adaptés à pratiquement chaque design architectonique. La collaboration Luminous Textiles est une source sans limite de synergies dynamiques entre acoustique, éclairage et décoration.

D'autres informations uniquement pour les journalistes    

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.

Nous sommes à votre écoute...