Philips Ecomoods Boomerang    


Lumière créative pour la maison

avril 15, 2012

Dernier né du programme éprouvé Ecomoods est l’astucieux “Boomerang”. C’est un luminaire de qualité, robuste, qui offre au consommateur une plus-value appréciable – sa forme originale. Le concept du programme Boomerang invite le consommateur de faire sa propre création lumineuse en disposant des luminaires comme bon lui semble. Une, deux, trois ou plus d’unités pour former une composition géométrique à son goût. Assemblés comme un puzzle les luminaires angulaires Boomerang peuvent former un éclairage autant décoratif qu’efficace, en plafonnier ou en applique murale. Un luminaire qui fait plus que de simplement éclairer.

 

Economisez avec style

Chaque élément Ecomoods Boomerang dissimule 2 lampes fluocompactes de 11 Watt. Leur lumière blanc-chaud crée une bonne ambiance lumineuse et économise jusqu’à 80% d’énergie. La durée de vie moyenne de ces lampes est de 13‘000 heures. Lors d’un remplacement de lampe le ballast reste dans le luminaire et il n’y a pas de starter à remplacer. Il y a provision pour le raccordement par câblage traversant, ce qui rend le montage plus aisé et sûr. Boomerang sera en vente à partir du mois de mai pour un prix unitaire indicatif recommandé de 159 francs.

 

Economies d’énergie et ambiance lumineuse

Ecomoods, avec Boomerang, démontre que la réalisation d’un éclairage personnalisé n’est pas un luxe. Plafonniers, appliques, lampadaires ou projecteur pour l’intérieur ou pour le jardin, les luminaires Philips Ecomoods ont toujours fière allure. Des économies d’énergie, mais toujours avec un style certain. Les luminaires Ecomoods réunissent la technique actuelle de l’éclairage avec des lampes à économie d’énergie et des formes et finitions de bon goût – et leur lumière est des plus confortables.

D'autres informations uniquement pour les journalistes    

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.