Philips CityTouch    


Gestion de l’éclairage public via la Toile

avril 15, 2012

En Allemagne, plus de 80% de la population vit dans des villes ou des agglomérations urbaines. En parallèle à ce fait, la société vit une mutation démographique, qui tend à transférer les besoins, les attentes et aspirations des citoyennes vers les autorités. Le résultat est que dans beaucoup de villes l’infrastructure ne suffit plus pour absorber la demande qui découle de l‘urbanisation. Et l’éclairage public n’est pas une exception. Si les technologies de l’éclairage par LED offrent de nouvelles technologies durables aux planificateurs-lumière et urbanistes, il n’est possible d’en tirer tout le bénéfice possible qu‘en interconnectant les équipements dans un réseau digital de commande qui contribue à l’aménagement durable de l’espace vital urbain.

 

Management d’éclairages par une application Web

Des villes où il fait bien vivre cherchent des formes d’éclairage public qui ne font pas qu’éclairer avec une consommation optimale, mais qui réagissent rapidement à des conditions changeantes – le météo, le volume de circulation, un accident ou un évènement touristique par exemple. CityTouch de Philips est la réponse idéale. Il s’agit d’un système intelligent unique, basé sur la Toile, qui gère l’éclairage extérieur urbain. La lumière est mise à disposition exactement où et quand l’on en a besoin, assurant un haut niveau de sécurité, qualité de lumière et confort. De plus, le système permet de réaliser des économies d’énergie de jusqu’à 70% par rapport aux éclairages conventionnels et d’obtenir une réduction importante des frais d’entretien.

 

CityTouch répertorie, commande et gère toutes les installations d’éclairage et leurs fonctions à travers une interface centrale en ligne. Le système livre, sans câble ou par liaison physique, des rapports d’état de chaque point lumineux du réseau en temps réel permettant ainsi un contrôle et entretien optimisés. L’exploitation des données apparaissant sur l’écran de visualisation est simple au point de pouvoir être apprise intuitivement. Par ce moyen il est possible, entre autres, d’effectuer la surveillance centralisée de la consommation momentanée de chaque point lumineux et d’ajuster le niveau d’éclairement en fonction des besoins momentanés locaux.

 

Pour les municipalités, l’investissement s’avère payant sur plusieurs plans. Tout d’abord les frais d’exploitation des installations subissent une réduction notable soulageant les finances publiques. Et puis l’on s’approche plus facilement des objectifs de réduction d’émissions de CO2.  Au lieu d’éteindre complètement l’éclairage pendant les heures à faible trafic, il devient possible de réduire le flux lumineux des lampes sur l’ensemble ou une partie du réseau routier assurant ainsi la sécurité des utilisateurs. De plus, le système reconnait et localise des lampes défaillantes, et, partant, permet une meilleure coordination des interventions de maintenance.

 

 

CityTouch est cependant bien plus qu’un système confortable de commande à distance d’éclairage. Il est au même temps un système de gestion d’investissements pour l’éclairage public qui permet de réunir toutes les données pertinentes – commandes, contrôles, entretien, frais d’exploitation, investissement et amortissement et d’en faire un bilan et compte d’exploitation périodique comme outil d’analyse et de planification financière des investissements futurs. Et cela par rue, par quartier, par type de source, par genre d’éclairage et plus encore.

 

Une solution évolutive, prête pour demain

La lumière assure la sécurité, une ambiance agréable, et met en valeur le tissu urbain. Partout, l’éclairage public constitue un poste de frais important dans les dépenses publiques. CityTouch vient en aide dans la sauvegarde de la valeur des investissements. Le système intelligent de gestion s’adapte facilement à de nouvelles technologies, et aux exigences que pose l’expansion des villes. La capacité à absorber des changements est un des points forts du système puisque elle constitue la garantie que le système sera à la hauteur de l’évolution de demain.

 

Relevons encore que CityTouch ne se destine pas qu’aux grandes villes. Des solutions de gestion digitale sur mesure sont parfaitement à la portée des villes de moyenne importance. L’expansion par de nouveaux quartiers, ou des innovations techniques dans les installations d’éclairages s’intègrent facilement au système. L’actualisation périodique du système se déroule automatiquement et le logiciel est ainsi constamment à jour pour assurer une lumière de la meilleure qualité.

 

CityTouch est actuellement la première et unique plateforme de gestion d’éclairage public à ne pas être liée à du matériel ou logiciel spécifique d’un fournisseur tiers, faisant que l’utilisateur peut choisir les produits et composants en fonction de ses besoins et son budget. Ainsi la compatibilité entre les points lumineux et le système CityTouch est assurée.


Le système CityTouch commande via des liens sur la Toile la variation du flux lumineux dans une rue, dans un quartier, ou même d’une seule lampe par l’effleurement d’une touche au gré des activités ou de l’ambiance recherchée. Il est possible de programmer un éclairage en fonction d’un événement culturel sur une place, de régler le niveau d’éclairement dans une zone piétonnière, ou d’augmenter le niveau sur un carrefour momentanément surchargé. La commande intelligente CityTouch assure que la lumière adéquate sera présente pour chaque activité qui rend la vie d’une ville si captivante.

 

Premiers projets

Aujourd’hui déjà CityTouch est en service dans divers réalisations de pilotage d’éclairages publics. Dans l’agglomération londonienne les villes de Croydon et Lewisham, CityTouch gère les éclairages publics dans le cadre d’un projet de renouvellement complet des installations financé par une initiative privé. Plus de 42‘000 points lumineux seront remplacés au cours des prochaines années et seront pas seulement pilotés mais aussi organisé et gérés par CityTouch pendant 25 ans. En Allemagne, la ville de Lüdenscheid vient d’opter pour une installation CityTouch. Ce projet prévoit le remplacement sur cinq ans de la moitié des luminaires de rue existants par des luminaires LED équipés pour liaison à la centrale CityTouch et, en parallèle, le recensement des autres luminaires qui seront également commandés par le système. Le résultat, somme des économies générées par les nouveaux luminaires et celles dues au pilotage intelligent des autres ponts lumineux, doit atteindre une économie d’énergie de 70% par rapport à la consommation actuelle.

D'autres informations uniquement pour les journalistes    

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.