Philips présente des solutions novatrices d’éclairage de bureaux                                                                                                                                              

    Le bien-être au bureau?

    avril 5, 2012

    C’est bien connu, la motivation au bureau peut être améliorée par un environnement agréable. Très souvent, l’aménagement des places de travail tient compte uniquement de critères économiques – investissement, amortissement, rendement. Et pourtant, le fait que le cout d’un éclairage de qualité se retrouve dans la qualité du travail ne fait pas de doute. Des lieux de travail qui augmente la motivation des collaborateurs doivent engendrer un sentiment de bien-être et l’aménagement et la lumière doivent s’intégrer dans un ensemble harmonieux. A l’exposition Light + Building 2012 Philips présente de nouvelles solutions d’éclairage, conçues pour aider à la création de meilleures places de travail dans le secteur tertiaire.

     

    Le concept ‚Light Balancing‘

    De la lumière en quantité suffisante n’est pas adéquate. Pour des conditions de travail optimales il faut un juste équilibre entre lumière naturelle et artificielle. En collaboration avec Somfy, spécialiste dans le domaine de l’automatisation de stores, Philips a développé le Philips-Somfy Light Balancing Concept, système intégrant la commande de l’éclairage et celle des stores. Le système gère le niveau d’éclairement, l’éblouissement et la température dans les locaux en fonction des conditions extérieures, assurant d’une part le confort et bien-être des collaborateurs et, d’autre part, contribuant à réduire la consommation énergétique. Une première installation du système est déjà en fonction à la Tour Sequana, siège parisienne de Bouygues Télécom.

     

    Système Soundlight-Confort
    Des recherches démontrent que de bonnes conditions acoustiques et une lumière blanche de qualité peuvent améliorer la concentration et l‘attention au détail des collaborateurs à leur bureau. Le système Sound-Light, issu de ces recherches, est l’aboutissement d’une collaboration entre Philips, leader mondial en éclairage et Ecophon Saint-Gobain, fabricant renommé de plaques de plafond acoustiques. Les panneaux Soundlight-Comfort combinent le confort acoustique et la lumière LED blanche de haute qualité dans les bâtiments à la conception ‚verte‘ équipés selon les normes TABS (Thermally Activated Building Systems). Soundlight-Comfort, en tant que système intégré, répond aux exigences TABS tant dans le domaine de l’acoustique que le concept de plafond et les appareils d’éclairage pour les places de travail dans le secteur tertiaire.

     

    Luminaire de bureau LumiStone

    Dans les environnements administratifs une lumière de qualité ne fait pas que de créer une atmosphère agréable, elle promeut également la perception de la marque et l’identité de l’entreprise. En plus de la qualité intrinsèque de la lumière, le design et la fonctionnalité des luminaires jouent également un rôle important. Dans ce contexte une collaboration entre Philips et Henning Saalfeld, Designer principal du bureau d’architectes PLH a donné naissance à Lauriston, un luminaire de bureau à même de répond à ces critères. Il ne s’agit certainement pas du premier luminaire pendentif LED à même de répondre aux normes européens pour l’éclairage intérieur, mais son originalité tient au fait que son flux lumineux peut être distribué en direct-indirect, un quart vers le plafond pour éviter le contraste et l’éblouissement. Avec un rendement lumineux de plus de 100 lm/W LumiStone laisse loin derrière les éclairages à la technologie des lampes fluorescentes en matière d’efficacité énergétique.

     

    Eclairage durable – PowerBalance

    Avec pour objectif l’éclairage de qualité de bureaux et d’écoles Philips a développé un luminaire LED, Power Balance, prévu pour montage encastré dans des plafonds modulaires de 625 mm. Simple, mais très efficient, Power Balance offre une solution intéressante pour l’éclairage général, idéal pour les bureaux et salles de classes avec écrans de visualisation et également pour des couloirs, espaces d’accueil et locaux de vente. Caractérisé par un rendement lumineux de jusqu’à 80 lm/Watt Power Balance tient bien la comparaison avec des luminaires à lampes fluorescentes, ballasts électroniques et optiques haute réflexion. Et de plus, dans la même cadre de comparaison, la consommation du PowerBalance est inférieure de jusqu’à 30% pour un flux lumineux similaire. PowerBalance est livrable équipé en option du système de variation automatique du flux ActiLume.

     

    Efficacité énergétique maximal par des systèmes de variation du flux

    Le choix du système de régulation du flux lumineux est un élément capital dans la recherche d’une solution d’éclairage énergétiquement efficace, offrant le maximum d’économies d’exploitation par la diminution de la consommation. Dans ce contexte Philips présente une large gamme de systèmes de régulation dont le LightMaster Modular. De plus, Philips présente également la famille LightMaster KNX, LightMaster Gateways pour LON, KNX et BACnet. Ainsi, Philips est en mesure de connecter sa technologie de variation du flux lumineux à tous les systèmes ouverts proposés sur le marché. Les utilisateurs en tirent profit par l’augmentation des économies d’énergie, le sentiment accru de bien-être du personnel et la flexibilité opérationnelle.

     

    L’évolution de l’environnement du travail
    Depuis toujours, la conception et la configuration des bureaux ont été appelées à se modifier en raison par exemple du temps de travail flexible, des réglementations sur les économies d’énergie, des coûts en augmentation, ou la concurrence sur le marché pour l’embauche de personnel qualifié. Aujourd’hui l’on voit de plus en plus de bureaux ‚open space‘ – espace libre. Les locaux s’exploitent avec beaucoup de flexibilité à la recherche d’une optimalisation, encourageant la collaboration par la formation de Teams plus engagés puisque ensemble dans un esprit de coopération et de créativité.

     

    Dans ce contexte le sentiment de bien-être de chaque collaborateur joue un rôle incontournable. Ce sentiment dépend dans une large mesure de l’aménagement du bureau, du niveau de bruit, de la température ambiante et de la qualité de l’éclairage.

    Lorsque ces facteurs correspondent aux attentes, le collaborateur trouvera son place de travail motivante et agréable. En tant qu’entreprise ayant a à cœur la santé et bien-être de ses collaborateurs dans tous les domaines d’activité, Philips a de bonnes raisons de rechercher encore et toujours les meilleures solutions d’éclairage pour les places de travail.

    D'autres informations uniquement pour les journalistes    

     

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.