Lumière LED mobile

octobre 6, 2011

L'amélioration de l'habitat grâce à la lumière est une possibilité pratique et économique de transformer à l'envie son intérieur en un oasis de bien-être. Après une journée difficile, une lumière chaude et douce offre calme et relaxation dès les premières heures de la soirée. Les nouveaux Philips CandleLights et les spots SpotOn avec LED font partie d'une nouvelle collection de lampes à LED, aussi décoratives que fonctionnelles, qui ne sont pas seulement jolies mais offrent également la possibilité de placer la source de lumière où l'on veut, en fonction des envies.

 

CandleLights et TeaLights

Les nouveaux CandleLights et TeaLights de Philips attirent le regard, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils créent un effet de lumière ressemblant à s'y tromper à celui de vraies bougies. La lumière vacillante et chaude confère à chaque pièce une ambiance unique et une atmosphère cosy. Sans flamme ni cire chaude, sans suie ni fumée, ces photophores ne présentent aucun risque et ne s’éteignent pas si le vent souffle. Ils ne sont donc pas seulement agréables à regarder mais constituent une alternative sécurisée aux bougies. Leur conception étanche permet de les utiliser à l'extérieur; les Philips TeaLights sont ainsi l’accessoire d’éclairage idéal pour le balcon ou la terrasse.

 

Les photophores en verre dépoli de qualité supérieure diffusent une lumière tamisée et un scintillement délicat des ampoules LED. Ils fonctionnent grâce à un accumulateur intégré qui après 10 heures de chargement fournit la même durée d'un éclairage en relief. Le chargement est inductif, donc sans liaison par câble aux CandleLights ou TeaLights. Ils peuvent à tout moment être ôtés de la station de chargement pendant le chargement et placés à l'endroit désiré. Il suffit d'un léger basculement pour les allumer ou les éteindre.

 

SpotOn

Philips a également enrichi sa gamme de produits mobiles SpotOn. La lampe LED mobile SpotOn, qui fonctionne sur piles, diffuse de la lumière à chaque endroit nécessaire mais où aucune prise électrique n’est disponible, par exemple dans les penderies. Quel que soit l’endroit d’utilisation il est possible d’orienter la lampe mobile SpotOn avec précision, grâce à des modules LED rotatifs et pivotants. Vous pouvez ainsi diriger le faisceau lumineux là où vous en avez besoin. La lampe s’allume grâce à un détecteur de mouvement. Un interrupteur dédié n’est donc plus nécessaire. Un capteur de lumière diurne empêche l’allumage de la lampe s’il fait suffisamment clair. Cela permet une économie de piles et garantit une plus grande autonomie. Comme tous les produits SpotOn, la nouvelle lampe offre une lumière blanche puissante dont l’intensité, dans la nouvelle gamme, peut être réglée sans palier, en fonction de l’utilisation choisie. Tous les modèles sont faciles à installer: vis, aimant ou scotch double-face.

 

 

Prix (PVI) et disponibilité

  • CandleLights naturelles: (set de 2 ou 3), disponible en octobre, à partir de CHF 42.90
  • TeaLights naturelles: (set de 3 ou 5), disponible en octobre, à partir de CHF 49.90
  • Tous deux sont également disponibles en pièce de rechange unique à partir de CHF 11.90
  • SpotOn Original (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 15.90
  • SpotOn Flex (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 16.90
  • SpotOn 360° (en blanc et argenté): disponible en octobre, CHF 19.90
  • SpotOn 360° Duo (en blanc et argenté): disponible à partir d'octobre, CHF 22.90

L'amélioration de l'habitat grâce à la lumière est une possibilité pratique et économique de transformer à l'envie son intérieur en un oasis de bien-être. Après une journée difficile, une lumière chaude et douce offre calme et relaxation dès les premières heures de la soirée. Les nouveaux Philips CandleLights et les spots SpotOn avec LED font partie d'une nouvelle collection de lampes à LED, aussi décoratives que fonctionnelles, qui ne sont pas seulement jolies mais offrent également la possibilité de placer la source de lumière où l'on veut, en fonction des envies.

 

CandleLights et TeaLights
Les nouveaux CandleLights et TeaLights de Philips attirent le regard, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils créent un effet de lumière ressemblant à s'y tromper à celui de vraies bougies. La lumière vacillante et chaude confère à chaque pièce une ambiance unique et une atmosphère cosy. Sans flamme ni cire chaude, sans suie ni fumée, ces photophores ne présentent aucun risque et ne s’éteignent pas si le vent souffle. Ils ne sont donc pas seulement agréables à regarder mais constituent une alternative sécurisée aux bougies. Leur conception étanche permet de les utiliser à l'extérieur; les Philips TeaLights sont ainsi l’accessoire d’éclairage idéal pour le balcon ou la terrasse.

 

Les photophores en verre dépoli de qualité supérieure diffusent une lumière tamisée et un scintillement délicat des ampoules LED. Ils fonctionnent grâce à un accumulateur intégré qui après 10 heures de chargement fournit la même durée d'un éclairage en relief. Le chargement est inductif, donc sans liaison par câble aux CandleLights ou TeaLights. Ils peuvent à tout moment être ôtés de la station de chargement pendant le chargement et placés à l'endroit désiré. Il suffit d'un léger basculement pour les allumer ou les éteindre.

 

SpotOn
Philips a également enrichi sa gamme de produits mobiles SpotOn. La lampe LED mobile SpotOn, qui fonctionne sur piles, diffuse de la lumière à chaque endroit nécessaire mais où aucune prise électrique n’est disponible, par exemple dans les penderies. Quel que soit l’endroit d’utilisation il est possible d’orienter la lampe mobile SpotOn avec précision, grâce à des modules LED rotatifs et pivotants. Vous pouvez ainsi diriger le faisceau lumineux là où vous en avez besoin. La lampe s’allume grâce à un détecteur de mouvement. Un interrupteur dédié n’est donc plus nécessaire. Un capteur de lumière diurne empêche l’allumage de la lampe s’il fait suffisamment clair. Cela permet une économie de piles et garantit une plus grande autonomie. Comme tous les produits SpotOn, la nouvelle lampe offre une lumière blanche puissante dont l’intensité, dans la nouvelle gamme, peut être réglée sans palier, en fonction de l’utilisation choisie. Tous les modèles sont faciles à installer: vis, aimant ou scotch double-face.

 

 

Prix (PVI) et disponibilité

  • CandleLights naturelles: (set de 2 ou 3), disponible en octobre, à partir de CHF 42.90
  • TeaLights naturelles: (set de 3 ou 5), disponible en octobre, à partir de CHF 49.90
  • Tous deux sont également disponibles en pièce de rechange unique à partir de CHF 11.90

 

  • SpotOn Original (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 15.90
  • SpotOn Flex (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 16.90
  • SpotOn 360° (en blanc et argenté): disponible en octobre, CHF 19.90
  • SpotOn 360° Duo (en blanc et argenté): disponible à partir d'octobre, CHF 22.90

L'amélioration de l'habitat grâce à la lumière est une possibilité pratique et économique de transformer à l'envie son intérieur en un oasis de bien-être. Après une journée difficile, une lumière chaude et douce offre calme et relaxation dès les premières heures de la soirée. Les nouveaux Philips CandleLights et les spots SpotOn avec LED font partie d'une nouvelle collection de lampes à LED, aussi décoratives que fonctionnelles, qui ne sont pas seulement jolies mais offrent également la possibilité de placer la source de lumière où l'on veut, en fonction des envies.

 

CandleLights et TeaLights
Les nouveaux CandleLights et TeaLights de Philips attirent le regard, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils créent un effet de lumière ressemblant à s'y tromper à celui de vraies bougies. La lumière vacillante et chaude confère à chaque pièce une ambiance unique et une atmosphère cosy. Sans flamme ni cire chaude, sans suie ni fumée, ces photophores ne présentent aucun risque et ne s’éteignent pas si le vent souffle. Ils ne sont donc pas seulement agréables à regarder mais constituent une alternative sécurisée aux bougies. Leur conception étanche permet de les utiliser à l'extérieur; les Philips TeaLights sont ainsi l’accessoire d’éclairage idéal pour le balcon ou la terrasse.

 

Les photophores en verre dépoli de qualité supérieure diffusent une lumière tamisée et un scintillement délicat des ampoules LED. Ils fonctionnent grâce à un accumulateur intégré qui après 10 heures de chargement fournit la même durée d'un éclairage en relief. Le chargement est inductif, donc sans liaison par câble aux CandleLights ou TeaLights. Ils peuvent à tout moment être ôtés de la station de chargement pendant le chargement et placés à l'endroit désiré. Il suffit d'un léger basculement pour les allumer ou les éteindre.

 

SpotOn
Philips a également enrichi sa gamme de produits mobiles SpotOn. La lampe LED mobile SpotOn, qui fonctionne sur piles, diffuse de la lumière à chaque endroit nécessaire mais où aucune prise électrique n’est disponible, par exemple dans les penderies. Quel que soit l’endroit d’utilisation il est possible d’orienter la lampe mobile SpotOn avec précision, grâce à des modules LED rotatifs et pivotants. Vous pouvez ainsi diriger le faisceau lumineux là où vous en avez besoin. La lampe s’allume grâce à un détecteur de mouvement. Un interrupteur dédié n’est donc plus nécessaire. Un capteur de lumière diurne empêche l’allumage de la lampe s’il fait suffisamment clair. Cela permet une économie de piles et garantit une plus grande autonomie. Comme tous les produits SpotOn, la nouvelle lampe offre une lumière blanche puissante dont l’intensité, dans la nouvelle gamme, peut être réglée sans palier, en fonction de l’utilisation choisie. Tous les modèles sont faciles à installer: vis, aimant ou scotch double-face.

 

 

Prix (PVI) et disponibilité

  • CandleLights naturelles: (set de 2 ou 3), disponible en octobre, à partir de CHF 42.90
  • TeaLights naturelles: (set de 3 ou 5), disponible en octobre, à partir de CHF 49.90
  • Tous deux sont également disponibles en pièce de rechange unique à partir de CHF 11.90

 

  • SpotOn Original (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 15.90
  • SpotOn Flex (en blanc, argenté et noir): disponible en octobre, CHF 16.90
  • SpotOn 360° (en blanc et argenté): disponible en octobre, CHF 19.90
  • SpotOn 360° Duo (en blanc et argenté): disponible à partir d'octobre, CHF 22.90

D'autres informations uniquement pour les journalistes

 

Philips Consumer Lifestyle

Nicoletta Studer

Téléphone: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

E-mail: nicoletta.studer@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 120 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,3 milliards d'euros en 2010, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch

Nous sommes à votre écoute...