Suggestions

    Vivre mieux avec la lumière

    septembre 1, 2011

    Le monde change. Partout, l’environnement urbain attire de plus en plus de gens: dans les 40 prochaines années, environ 75% de la population globale vivra dans les villes. Les habitudes de vie de chacun vont se transformer, le temps passé chez soi va devenir de plus en plus important, pour se détendre, communiquer avec les autres et célébrer en famille ou entre amis. Cette évolution incite Philips à rendre la vie à la maison plus agréable notamment grâce à des solutions d’éclairage innovantes. Les nouveaux concepts d’éclairage sont le résultat d’analyses approfondies des exigences et des attentes des utilisateurs.

     

    Le concept d’éclairage LivingAmbiance, équipé de LED, en est un exemple typique. Il permet de modifier l’ambiance des pièces en un tour de main grâce à une lumière blanche et colorée, sans que cela implique des travaux de rénovation coûteux. C’est un changement de paradigme: nous passons de l’éclairage classique, que l’on peut allumer, éteindre ou tamiser, à une ambiance de bien-être personnalisée. Le concept LivingAmbiance de Philips permet désormais d’utiliser la lumière pour enrichir l’univers sensoriel des hommes. Des millions de combinaisons de couleurs et des effets lumineux dynamiques permettent ainsi de transformer l’habitat, d’adapter la lumière aux humeurs et aux émotions, et donc de créer des pièces dans lesquelles on se sent bien.

     

    La recherche le prouve

    Des études réalisées par Philips ont montré que presque 80% des personnes souhaitent pouvoir adapter simplement l’ambiance de leur domicile en fonction des circonstances et de leur humeur; 70% considèrent toutefois qu’ils ne disposent que de possibilités limitées pour le faire. Le concept LivingAmbiance répond à ce souhait en offrant quasiment toutes les combinaisons de lumière blanche et colorée en un seul système. Une seule télécommande suffit pour régler jusqu’à 50 lampes séparément ou en combinaison avec d’autres lampes. La commande sans fil procure une grande souplesse et évite d’avoir à réaliser une nouvelle installation coûteuse ou un câblage complexe.

     

    LivingColors Bloom

    Dernièrement, LivingColors Bloom est venu compléter la gamme d’éclairages LivingAmbiance de Philips. L’esthétique, qui s’inspire d’une fleur, convient à quasiment tout aménagement intérieur et permet d’éclairer toutes les pièces de la maison avec toutes les couleurs imaginables. Il vous suffit d’effleurer le cercle coloré de la télécommande intuitive pour transformer l’ambiance grâce à un nombre quasi infini de couleurs. Vous pouvez ainsi créer l’ambiance souhaitée correspondant à toutes les occasions, qu’il s’agisse d’un dimanche sous le signe de la détente, d’un dîner romantique ou d’une soirée entre amis. La lumière ne constitue pas le seul atout des lampes LivingColors Bloom, qui, même éteintes, confèrent à votre intérieur un accent unique grâce à leur esthétique compacte et séduisante.

     

    Nouveaux accessoires pour luminaires

    Outre la nouvelle gamme LivingColors Bloom, Philips propose désormais les nouvelles CandleLights à LED et les lampes LED mobiles SpotOn. Il s’agit de lampes décoratives et fonctionnelles qui, en plus d’être agréables à l’oeil, permettent aux utilisateurs d’éclairer les endroits qu’ils souhaitent.

     

    L’éclairage que procurent les nouvelles CandleLights se distingue à peine de celui d’une bougie. Sa lumière vacillante et chaude confère à chaque pièce une ambiance unique, sans flamme, sans cire chaude, sans suie, ni fumée. Les CandleLights représentent donc une alternative superbe et sûre aux vraies bougies. Ces produits se distinguent par un verre de haute qualité associé à une technologie LED innovante et brevetée. Chaque bougie LED à un aspect naturel et élégant. A bien des égards, les CandleLights ressemblent à une vraie bougie, elles sont toutefois plus sûres et fonctionnent même en cas de fort courant d’air.

     

    Philips a également enrichi sa gamme de produits mobile SpotOn. Ces lampes LED, qui fonctionnent sur piles, diffusent de la lumière à chaque endroit nécessaire mais où aucune prise électrique n’est disponible, comme par exemple dans les penderies ou sous des escaliers. Selon la version, les lampes SpotOn disposent d’un module LED pivotant pour une orientation précise. Vous pouvez ainsi diriger le faisceau lumineux là où vous en avez besoin. La lampe s’allume grâce à un détecteur de mouvement. Un interrupteur dédié n’est donc plus nécessaire. Un capteur de lumière diurne empêche l’allumage de la lampe s’il fait suffisamment clair. Cela permet une économie de piles et garantit une plus grande autonomie. Comme tous les produits SpotOn, la nouvelle lampe dispose d’une lumière blanche puissante dont l’intensité, dans la gamme SpotOn Flex, peut être réglée sans palier, en fonction de l’utilisation choisie.

     

    Download Photos

    Informations complémentaires:

         

    Unternehmenskommunikation Schweiz

    Nicoletta Studer

    Allmendstrasse 140
    8027 Zürich

     

    T: +41 (0)44 488 2007

    F: +41 (0)44 488 3265

    M: +41 (0)79 733 6017

    Email: nicoletta.studer@signify.com

     

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 120 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,3 milliards d'euros en 2010, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch