Signify dévoile ses nouveautés produits pour la salle de bain, le salon et le jardin à l’IFA 2018
     

    29 Août 2018


    Eindhoven (Pays-Bas) – Signify (Euronext : LIGHT) va dévoiler une nouvelle gamme de produits Philips Hue pour la salle de bain, le salon et le jardin à l’IFA 2018 (Philips Hall 22, 31 août - 5 septembre 2018). Transformer l’éclairage de toute la maison n’a jamais aussi simple grâce à Philips Hue, le premier système d’éclairage intelligent le plus complet, le plus connecté et le plus intuitif au monde.

     

    Que ce soit pour se maquiller le matin ou tout simplement se détendre le soir, les nouveaux luminaires et lampes Philips Hue sont conçus pour accompagner les utilisateurs au quotidien pour vivre chaque jour de nouvelles expériences lumineuses dans chaque pièce de la maison.

    Nous savons qu’un bon éclairage transforme l'expérience lumineuse dans la maison, non seulement en fournissant l'ambiance parfaite pour convenir à l’humeur de chacun, mais aussi en s’adaptant en fonction des habitudes et activités quotidiennes des utilisateurs. Les nouveautés Philips Hue leur offrent un choix encore plus vaste avec davantage d'options pour chaque pièce de la maison. Que ce soit pour organiser une soirée en famille ou pour les tâches ménagères, les nouveautés Philips Hue leur permettent de choisir la bonne lumière au bon moment."

     

    Jasper Vervoort

    Responsable Marketing et Gestion des produits Home Systems & Luminaires chez Signify


    Une barre lumineuse polyvalente pour transformer le salon

    Philips Hue Play est une barre lumineuse compacte et polyvalente pouvant être positionnée de différentes manières afin de créer une expérience parfaite d’éclairage immersif. Fournissant un effet de lumière indirecte, elle peut être placée horizontalement ou verticalement près d’un téléviseur, ou encore être installée derrière ce dernier en rétroéclairage. Posée à même le sol ou placée sur une bibliothèque ou un buffet, elle offre un éclairage d’accentuation parfait. Disponible en noir ou en blanc, elle s’adapte à toutes les décorations et à tous les goûts. Son design élégant lui permet de se fondre dans n’importe quelle zone de divertissement.

     

    Philips Hue Play est prête à l'emploi. Branchée à n’importe quelle prise, il suffit de se connecter au pont et à l'application Philips Hue pour personnaliser l’éclairage en choisissant parmi les 16 millions de couleurs disponibles et ainsi créer une ambiance parfaite. Synchronisée avec les objets de divertissement de la maison via Hue Sync, disponible pour PC et Mac, il n’a jamais été aussi simple de se sentir comme au cinéma depuis son canapé, ou d’apporter une touche d’intensité supplémentaire à son expérience de jeu.

     

    Le système de gestion de prise intelligente permet également d'étendre Philips Hue Play à trois pièces maximums en utilisant une seule prise de courant.

     

    De nouveaux luminaires pour des diners lumineux

    Signify ajoute deux nouvelles suspensions à sa gamme de luminaires Philips Hue White and Color Ambiance pour éclairer de la plus belle des façons la table de salle à manger, que cela soit pour un repas en famille ou un diner entre amis. La suspension Philips Hue White and Color Ambiance Ensis, offre toutes les fonctionnalités d’un éclairage quotidien ou d’ambiance grâce à une lumière descendante qui illuminera à la fois tous les moments de la journée comme les soirées exceptionnelles. Chaque point lumineux peut être contrôlé individuellement pour un maximum de confort et d’effet de lumière.

     

    La suspension Philips Hue White and Color Ambiance Flourish se distingue quant à elle par son design et son abat- jour en fer pour une expérience de lumière complète. Accroché au-dessus de la table de la salle à manger, ce globe de lumière donnera le ton pour illuminer toutes les plus belles soirées. Une lampe à poser et un plafonnier sont également disponibles dans la gamme Philips Hue White and Color Ambiance Flourish.

     

    Peindre les murs de lumière

    Nos espaces de vie sont utilisés pour de multiples fonctions. C’est pourquoi ils doivent être agréables et conviviaux. Les nouveaux luminaires Philips Hue Signe, Philips Hue Liane et Philips Hue Sana ont été conçus pour fournir un bel effet d'éclairage dans des ambiances blanches et colorées afin de créer l'ambiance parfaite dans la maison.

     

    L’applique murale Philips Hue Liane se démarque par un design minimaliste et linéaire qu’il est possible de positionner pour illuminer un coin sombre de la pièce ou mettre en valeur un élément du mobilier. L’applique murale Philips Hue Sana affiche un design circulaire unique et le luminaire Philips Hue Signe, disponible en lampe à poser ou lampadaire, arbore un design fin et élégant, parfait pour être positionné à côté d’un téléviseur. Il suffit de brancher Philips Hue Sana and Signe comme n’importe quelle autre lampe de la maison à une prise et de les connecter au pont Philips Hue et à l’application Philips Hue pour accéder à tous les avantages de l'écosystème Hue. Comme Philips Hue Play, l’utilisateur peut synchroniser Philips Hue Signe avec tous les contenus de divertissement préférés via l’application Hue Synk, et accéder à une expérience encore plus immersive.

     

    Profiter au maximum de son espace de vie
    Signify lance également en Europe son nouveau plafonnier, Philips Hue Aurelle.

    Le style flottant et attrayant de ce dernier optimise l'effet de lumière tandis que sa finesse accentue la sensation d'espace. La grande qualité de sa finition lui permet de se fondre dans l’intérieur de la maison et de créer l’ambiance souhaitée. Philips Hue Aurelle est livré avec un variateur. Disponible en quatre formes et dimensions, Philips Hue Aurelle peut être installé au plafond ou directement sur un mur.

     

    Un magnifique éclairage de salle de bain pour une expérience luxueuse de spa à domicile

     

    Faire le plein d’énergie avant de commencer la journée, ou se détendre dans un bain avant d’aller se coucher : telle est la promesse délivrée par la nouvelle gamme de salle de bain Philips Hue Adore qui permet de transformer l’éclairage en un seul clic. Les sept nouveaux luminaires White Ambiance sont tous préréglés avec quatre recettes lumineuses - Stimulation, Concentration, Détente, et Lecture - afin de profiter de la lumière appropriée à chaque moment de la journée.

     

    Avec la nouvelle gamme Philips Hue Adore, les utilisateurs pourront commencer la journée du bon pied en utilisant Stimulation pour obtenir une lumière blanche froide avant de passer à Concentration pour se maquiller ou se raser. Recréer une expérience de spa après une journée de travail en utilisant Détente ou lire un bon livre dans le bain avant d’aller se coucher en utilisant Lecture.

     

     

     

    Laissez Philips Hue vous accueillir chez vous

    Le nouveau spot Philips Hue white GU10 peut être utilisé pour vous accueillir chez vous grâce à la fonction « A la maison ou en déplacement » de l’application Philips Hue. Ses capacités de géolocalisation se synchronisent avec le téléphone portable pour identifier le moment où vous rentrez chez vous, et ainsi allumer les lumières et illuminer l'entrée de la maison. Avec le spot Philips Hue white GU10, vous vous sentirez en sécurité lorsque vous approchez de votre maison, même la nuit ou pendant les mois d'hiver les plus sombres.

     

    Le petit nouveau de la gamme extérieure Philips Hue Outdoor

    Le nouveau Lightstrip d’ambiance extérieure White and Color de Philips Hue est le dernier-né de la nouvelle gamme Philips Hue Outdoor. Il a été conçu pour une utilisation en extérieur et a une classification IP67, ce qui signifie qu'il est certifié pour une utilisation sécurisée dans les espaces extérieurs. La bande lumineuse flexible est idéale pour embellir le jardin de différentes manières.

     

    Informations produits

    Philips Hue Play sera disponible en Europe à partir de la mi-octobre avec précommande dans certains pays à partir du 20 août selon les prix suivants :

    • Pack simple : 69.95 €
    • Pack double : 129.95 €

     

    La gamme complète Philips Hue Adore se compose d'un miroir, d'un projecteur unique, d'un double projecteur, d'un triple spot, ou d'un triple spot de plafond. Spécialement conçue pour une utilisation dans des environnements humides, la gamme est étanche aux éclaboussures et dispose d'une certification IP44. Les prix s’échelonnent de 79,99 € à 249,99 € selon le modèle souhaité.

     

    Le spot Philips Hue White ambiance GU10 est disponible en deux formats différents. Les prix varient de 19,95 € à 34,95 €.

     

    Le Philips Hue Lightstrip Outdoor est disponible en deux tailles différentes, deux mètres et cinq mètres. Les prix varient de 89,95 € à 159,99 €.

     

    La gamme Philips Hue Signe est disponible de 169,99 € à 269,99 €

    La suspension Philips Hue Ensis est disponible à partir de 399,99 €

    La lampe murale Philips Hue Sana est disponible à partir de 169,99 €

    L'applique murale Philips Hue Liane est disponible à partir de 169,99 €

    La gamme Philips Hue Flourish est disponible de 129,99 € à 349,99 €

     

    Pour plus d'informations sur les nouveaux produits de Philips Hue, leur tarification et leur disponibilité sur le marché, visitez www.meethue.com

     

    Signify est le nouveau nom de Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le leader en éclairage pour des professionnels ainsi que pour des consommateurs et l’éclairage connecté à l’internet. Nos produits Philips, nos systèmes d’éclairage connectés InterAct et les services data-enabled offrent une valeur ajoutée et des expériences d'utilisation plus riches, pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,0 milliards d'euros, comptant quelque 32 000 collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour le reste de l'actualité de Signify, visitez www.signify.com, Twitter et LinkedIn. Les informations pour les investisseurs figurent sur la page Investor Relations.

     

    Street Lighting-Smart-iot

    Plus de communiqués de presse

    • Philips MyCreation: créez en ligne votre propre luminaire, conforme à votre style, par impression 3D

      mai 16, 2019

      Philips MyCreation: créez en ligne votre propre luminaire, conforme à votre style, par impression 3D

    • Rendement plus élevé, meilleure qualité et encore plus de saveur !

      avril 18, 2019

      Rendement plus élevé, meilleure qualité et encore plus de saveur !

    • Signify remporte 11 prix pour ses innovations et son design lors de la 66e édition des iF Design Awards

      mars 19, 2019

      Signify remporte 11 prix pour ses innovations et son design lors de la 66e édition des iF Design Awards