Signify illumine 10 des 12 stades utilisés pour la coupe du monde de football en Russie

13 juin 2018

 

Eindhoven, Les Pays Bas – Signify* (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, annonce aujourd’hui qu’il éclairera 10 des 12 stades utilisés pour la coupe du monde de football de cet été en Russie. Parmi ceux-ci figurent les stades Luzhniki (Moscou), Krestovsky Stadium (Saint-Pétersbourg), Fisht (Sotchi), Ekaterinburg Arena (Ekaterinbourg), ainsi que les stades de football de Kazan, Rostov-sur-le-Don, Kaliningrad, Nijni Novgorod, Volgograd et Samara.

 

Grâce à l'éclairage dynamique ultramoderne 100% LED utilisé à l'Arena Ekaterinburg, les joueurs et les spectateurs pourront profiter d’une qualité de lumière et d’une expérience de divertissement exceptionnelles. Idéale pour la transmission télévisuelle 4K, et les replay super slow-motion UHDTV, les milliards de téléspectateurs pourront suivre tous les détails du jeu en haute définition et apprécier les moindres gestes et émotions des joueurs en temps réel.  La solution intégrée, développée chez Signify, permet en outre une grande flexibilité du stage grâce à un pilotage centralisé permettant, par exemple, la synchronisation parfaite de l’éclairage et la musique pour créer un véritable show lumière lors de l’avant-match.

 

L'éclairage de Signify a également été utilisé pour l’illumination des façades des stades, apportant une dimension supplémentaire à l’expérience sportive et événementielle pour les spectateurs. Le toit LED installé au stade Luzhniki de Moscou en est la parfaite illustration. Avec ces 39 000 mètres carrés de LED permettant de créer des shows lumière uniques avant, pendant, et après les matchs, ce stade devient l’une des façades les plus emblématiques et les plus novatrices de Russie. 

Nous avons plus de 80 ans d'expérience dans l'éclairage de manifestations sportives et sommes reconnus comme le leader mondial de l'éclairage sportif. Grâce à ces installations, les fans et les téléspectateurs du monde entier profiteront du jeu dans son intégralité, tandis que les joueurs de football sur le terrain auront une visibilité optimale."
 “We hebben meer dan 80 jaar ervaring met het verlichten van sportevenementen en zijn  wereldmarktleider in sportverlichting”, zegt Sergey Karpov, hoofd sportverlichting van Signify in Rusland. “Dankzij deze installaties kunnen fans en televisiekijkers overal ter wereld genieten van hun favoriete sport, terwijl de spelers op het veld profiteren van een optimaal zicht.”

 

Sergey Karpov

Responsable de l'éclairage sportif, Signify Russia

Signify est devenu le nouveau nom d’entreprise de Philips Lighting le 16 mai 2018. Le nom juridique de Signify sera adapté au debut de 2019.

Pour plus d’information:

 

Signify Communication Belgique et Luxembourg

Roel Dekoninck

Tel: +32 477 25 23 56

E-mail: roel.dekoninck@signify.com

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader en éclairage pour des professionnels ainsi que pour des consommateurs et l’éclairage connecté à l’internet. Nos produits Philips, nos systèmes d’éclairage connectés InterAct et les services data-enabled offrent une valeur ajoutée et des expériences d'utilisation plus riches, pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,0 milliards d'euros, comptant quelque 32 000 collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour le reste de l'actualité de Signify, visitez www.signify.com, Twitter et LinkedIn. Les informations pour les investisseurs figurent sur la page Investor Relations.

 

Street Lighting-Smart-iot

Plus de communiqués de presse

  • Signify remporte 11 prix pour ses innovations et son design lors de la 66e édition des iF Design Awards

    mars 19, 2019

    Signify remporte 11 prix pour ses innovations et son design lors de la 66e édition des iF Design Awards

  • Signify a testé le LiFi à de nombreuses reprises : "La lumière ne se limite pas à la lumière !"

    février 27, 2019

    Signify a testé le LiFi à de nombreuses reprises : "La lumière ne se limite pas à la lumière !"

  • Signify's fourth quarter and full year results 2018

    février 01, 2019

    Signify's fourth quarter and full year results 2018