Suggestions

    Il suffit désormais d’un simple geste sur votre smartphone pour donner vie à un paysage, un bâtiment ou un pont

    25 mai 2018


    Grâce à la nouvelle application de gestion de scénario signée Signify, les responsables de l’éclairage peuvent contrôler l’éclairage de la façade d’un bâtiment où et quand ils veulent sur leur smartphone ou tablette

     

    Chicago, États-Unis – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l’éclairage a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle application de gestion de scénario basée sur le cloud. Cette dernière permet aux entreprises de modifier l’éclairage architectural d’un bâtiment, rapidement et en toute facilité, à partir d’un smartphone ou d’une tablette. L’application, spécialement conçue pour les appareils connectés, illustre une fois de plus la position de l’entreprise en tant qu’acteur majeur de l’Internet des objets et de la lumière connectée.

     

    L’application de gestion de scénario Interact Landmark permet aux responsables de l’éclairage de gérer, contrôler et modifier l’éclairage d’un pont, d’un bâtiment et d’un monument en un clin d’œil et du bout des doigts. Il est possible de programmer à distance des jeux de lumière éblouissants que ce soit pour célébrer des évènements particuliers, les vacances, mais aussi des causes civiques importantes. Les responsables peuvent, par exemple, réagir plus rapidement à la demande du bureau du maire d’habiller un pont de lumière rose en soutien à la sensibilisation mondiale au cancer du sein, ou d’en assurer la planification.

    Les entreprises et les villes sont de plus en plus nombreuses à avoir recours à l’éclairage architectural pour créer une identité unique et faire vivre des expériences séduisantes. Le besoin d’être disponible et de réagir aux demandes de dernière minute mène la vie dure aux responsables de l’éclairage lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Grâce à l’application, ils disposent désormais de toute la flexibilité nécessaire pour modifier les scénarios d’éclairage, partout et tout le temps. Cela montre également à quel point Interact Landmark permet d’assister les responsables de l’éclairage, de simplifier la gestion de l’éclairage architectural et de rendre les villes plus intelligentes et plus accueillantes”

     

    Jacques Letzelter

    Global Business Leader Public Segment chez Signify

    Contrôler la lumière, partout et tout le temps

     

    Les gestionnaires de site peuvent personnaliser les paramètres de leur compte utilisateur et accéder à leur système d’éclairage architectural en toute sécurité lorsqu’ils sont en déplacement. Ils peuvent changer les couleurs, déclencher des jeux de lumière et consulter les programmes. Étant donné que l’application est basée sur le cloud, les utilisateurs autorisés ne doivent plus se connecter préalablement à une connexion VPN.

     

    L’application fait partie de la suite Interact Landmark et sera disponible dès juin 2018.

    Notes aux éditeurs:

     

    Voici quelques caractéristiques et fonctionnalités de la nouvelle application de gestion de scénario:

     

    • Gestion de contenu à distance : possibilité de travailler en déplacement et à distance, de sélectionner et de modifier l’éclairage d’un bâtiment pour s’adapter virtuellement à presque toutes les occasions.
    • Accès via le cloud : accès sécurisé à l’application via smartphone, tablette ou PC. Plus besoin de se connecter au réseau de l’entreprise ou au VPN.
    • Sélecteur de couleur, sélecteur de blanc :  faites votre choix parmi une palette de 16 millions de couleurs.
    • Déclencheur de jeux de lumière, de scénarios :  il suffit d’effleurer l’écran pour déclencher instantanément un jeu de lumière ou un scénario préprogrammé.
    • Gestion de contenu multi-site : créer et gérer le contenu d’installations multi-site à travers la ville, ou partout dans le monde. Une fonctionnalité « bouton virtuel » permet à l’utilisateur de regrouper des jeux de lumière et des scénarios de différentes installations et d’en contrôler l’entièreté avec un seul déclencheur.
    • Calendriers : enregistrer des dates et des moments où les scénarios d’éclairage doivent changer en raison des vacances et d’évènements particuliers.
    • Gestion flexible des utilisateurs : créer des profils d’utilisateur et des privilèges d’accès personnalisés.
    • Connectivité simple et sécurisée : offre une connectivité facile et sécurisée entre le contrôleur de logiciel sur site et le logiciel de gestion de scénario Interact Landmark, sans avoir à mettre en place des tunnels VPN ou autres tunnels sécurisés, ou encore une IP statique pour le contrôleur.

    Pour plus d’informations, contactez :

     

    Signify, Relations avec les médias internationaux

    Anne-Marie Sleurink                         

    Tél. : +31 6 52 59 63 81

    E-mail : anne-marie.sleurink@signify.com

     

    Signify pour la Belgique

    Roel Dekoninck

    Integrated Communications Manager

    Roel.dekoninck@signify.com

    Tél.: +32 477 25 23 56

     

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 32 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter et LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Plus de communiqués de presse

    • Philips Hue renforce son partenariat avec Samsung SmartThings

      mars 26, 2024

      Philips Hue renforce son partenariat avec Samsung SmartThings

    • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2023

      janvier 26, 2024

      Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2023

    • Signify's EcoVadis classement Platine

      janvier 24, 2024

      Signify's EcoVadis classement Platine