La Citadelle de Namur étincelle à nouveau !

13 octobre 2017

L’illumination de la célèbre Citadelle de Namur, un des plus vastes sites historiques belges, vient d’être achevée par Philips Lighting : une étape de plus dans le programme d’embellissement de la ville qui devrait attirer davantage de touristes.

 

Bruxelles, Belgique - Philips Lighting (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, présente aujourd'hui l'illumination d'un des plus grands sites fortifiés d'Europe : la Citadelle de Namur. 

Le nouvel éclairage fait partie du plan d'embellissement urbain. Il permettra à la Ville de Namur de présenter un éclairage plus dynamique, plus coloré et plus varié qu’avec l’ancienne installation, tout en réduisant la consommation d’énergie. De plus, le système d’atténuation de l’éclairage va contribuer à préserver la faune et la flore de cet immense site de plus de 80 hectares.

 

“Récemment restaurée, la Citadelle de Namur est un des plus beaux sites historiques d'Europe. Elle méritait un éclairage attractif et dynamique mettant en valeur la beauté du lieu ", a déclaré Arnaud Gavroy, conseiller municipal de la ville de Namur et responsable de la Citadelle. “La technologie LED permet de réduire nos coûts énergétiques : moins de 60% ! Nous limitons aussi considérablement la nuisance lumineuse nocturne. Nous sommes très satisfaits du résultat et tenons à remercier Philips Lighting et les autres partenaires comme Radiance35 et Genetec pour ce travail remarquable."

 

En Belgique, la Citadelle de Namur est une des attractions touristiques les plus populaires. “L'impact de ce nouveau projet d'éclairage est énorme et souligne une fois de plus le savoir-faire et l'expertise de Philips Lighting dans des projets d'importance historique, architecturale et culturelle, qui contribuent à la stratégie d'embellissement de la ville ", a déclaré Gert Roeckx, Directeur de Philips Lighting Belgium.

Citadel of Namur

Ce nouvel éclairage vise des objectifs à la fois économiques et écologiques, en fournissant un éclairage économe en énergie. Il va attirer beaucoup plus de touristes, qui séjourneront dans la région pour assister à un spectacle lumineux de toute beauté.

 

Le nouveau système d'éclairage élargit le spectre d'intensité lumineuse, avec une gamme de couleurs étendue.  En plus de l'éclairage de tous les jours, le nouveau système LED permet à la Ville de Namur de présenter des spectacles lumineux exceptionnels. 

 

La Citadelle nouvellement illuminée a été inaugurée le 13 octobre 2017 avec un show lumineux somptueux qui retrace la grande histoire de la Citadelle et la dimension européenne de ce monument. D’autres spectacles son et lumière sont prévus pendant les fêtes de fin d’année, la fête nationale belge (21 juillet) ou encore le Festival “Namur en mai”.

Pour de plus amples renseignements (vidéo sur demande-, veuillez prendre contact avec:

Philips Lighting Belux

Roel Dekoninck

Tel: +32 477 25 23 56

Email: roel.dekoninck@signify.com

Résumé du projet:

Le projet : La Ville de Namur cherchait une solution durable – à la fois économique et écologique - pour l’illumination de sa Citadelle, dans le cadre de son programme d'embellissement urbain. Philips Lighting, désigné comme coordinateur au sein d’un consortium, s’est chargé des études préliminaires et de la préparation, de la programmation de tous les luminaires et des systèmes de commande, ainsi que du support technique et de la gestion du projet. Commencé en juillet 2017, le projet s'est achevé en octobre 2017.

 

Partenaires : Pour ce projet, Philips Lighting s'est associé à Genetec (installateur) et Radiance35 (Light Designer) ainsi qu'avec les sous-traitants Keystone Technologies (support des commandes) et Painting With Light (programmateur d’éclairage).

 

Technologie : 219 luminaires -> 79 projecteurs Philips ColorReach RGBW Large et 140 projecteurs Philips ColorReach RGBW Compact gérés par le système ActiveSite « cloud-based » de Philips.

 

À propos de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage, propose des innovations qui apportent une valeur ajoutée, enrichissent l'expérience utilisateur et améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public et montrons la voie au secteur en tirant parti de l'Internet des Objets pour métamorphoser les maisons, les bâtiments et les espaces urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards EUR avec quelque 34.000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.lighting.philips.be/fr, sur Twitter via @PhilipsLightBE ou via LinkedIn. Information pour les investisseurs disponible (en anglais) sur la page Investor Relations.

Nous sommes à votre écoute...