Le LED économe atteint des valeurs historiques dans les Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles

27 avril 2017

Bruxelles, Belgique – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), acteur de premier plan sur la scène mondiale de l’éclairage, a annoncé aujourd’hui que l’entreprise avait équipé les Galeries Royales Saint-Hubert, présentes à Bruxelles depuis 180 ans, d’un système d’éclairage LED architectural qui met en valeur cet ensemble historico-culturel en toute économie.

 

La technologie LED nous permet de redonner tout l’éclat que mérite l’architecture de qualité, le tout avec une faible consommation. Avec ce projet, Philips Lighting montre les possibilités innovatrices de l’éclairage LED. « C’est génial de pouvoir surprendre les visiteurs de ces galeries historiques du centre de Bruxelles avec un nouvel éclairage », se réjouit Gert Roeckx, Country Manager Philips Lighting Belgique.

 

C’est en 1837 que Jean-Pierre Cluysenaar a conçu le premier passage couvert aux dimensions impressionnantes d’une rue complète. Aujourd’hui, les Galeries Royales Saint-Hubert abritent encore des magasins haut de gamme, des habitations, des restaurants, des cafés et des bâtiments culturels, et elles accueillent tous les ans quelque six millions de visiteurs. La recherche de l’éclairage parfait pour ce monument époustouflant avait déjà débuté en 2011. Toutefois, il a fallu attendre une nouvelle innovation de Philips Lighting pour que l’on trouve la solution parfaite.

 

La technologie LED, novatrice s’il en est, met en valeur les superbes façades des lieux grâce à la teinte blanche parfaite de la lumière. Une lumière qui peut par ailleurs être réglée sur plusieurs teintes de blanc si souhaité. Concrètement : la température de la lumière peut facilement passer d’une teinte chaude (pour une couleur allant de jaune à rouge) à une teinte froide (allant plutôt vers le bleu).

 

En outre, le nouvel éclairage LED est facile d’entretien, économique et peu gourmand en énergie. L’intensité totale de l’installation est de 28 kW. Toutefois, la consommation finale est largement plus faible puisque les luminaires fonctionnent également à faible intensité, ils utilisent alors à peine 6 à 7 %, de leur capacité maximale ; soit une consommation de moins de 2 kW. 

 

Pour de plus amples informations sur Philips IntelliHue et les systèmes d’éclairage LED Color Kinetics : http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/

 

Conception de l'éclairage par Magic Monkey (http://www.magicmonkey.be)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Philips Lighting Belgium

Sabrina Heymans

T. +32 (0)471 83 88 18

E. sabrina.heymans@signify.com 

À propos de Philips Lighting :

Philips Lighting (symbole Euronext Amsterdam : LIGHT), un leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations offrant une valeur ajoutée et des expériences d'utilisation plus riches, en plus de contribuer à une meilleure qualité de vie. Nous servons tant le marché des professionnels que des consommateurs, et nous traçons la voie en exploitant les possibilités de l'« Internet of Things » pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros, comptant quelque 34 000 collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour plus d'informations, visitez: www.lighting.philips.be.

Nous sommes à votre écoute...