Philips Lighting lance un nouveau système de réglettes LED pour les espaces commerciaux et industriels, prêt pour l'univers de l'Internet des Objets

2 mars 2017

  • Le nouveau système de réglettes Philips LED permet une intégration aisée avec l'éclairage connecté et les capteurs Philips LED pour les commerces de détail, les sites de production, les entrepôts et les centres de distribution 
  • Des niveaux d'évolutivité inédits pour obtenir les effets lumineux souhaités et intégrer les autres technologies de l'Internet des Objets dans un seul système 
  • Les commerçants peuvent personnaliser l'ambiance de leur boutique et créer l'effet lumineux souhaité pour leur concept de magasin 

 

Düsseldorf, Allemagne – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), un leader mondial de l'éclairage, lance aujourd'hui son nouveau système de réglettes d'éclairage LED pour les espaces commerciaux et industriels : Philips Maxos fusion. Ce système prêt pour être connecté contribue à rendre les immeubles évolutifs en fournissant un éclairage LED de haute qualité associé à la liberté d'ajuster les effets d'éclairage et de mettre à niveau le système avec les technologies supplémentaires de l'Internet des Objets. Le système de réglettes peut être complété avec des capteurs permettant d'intégrer des technologies présentes dans les commerces et entrepôts, telles que des caméras, des balises, des systèmes audio et des scanners, dans un seul système. 

 

Philips Maxos fusion offre un haut degré de flexibilité pour le montage et le repositionnement des lampes LED le long de son rail de montage. Il est particulièrement indiqué pour les commerces, entrepôts, espaces de production alimentaire, applications automobiles et autres environnements industriels. La nouvelle gamme optique offre une infinité de possibilités d'illuminer les espaces, en produisant une lumière peu énergivore avec un nombre réduit de luminaires et un coût total d'exploitation plus bas. Les luminaires LED peuvent être transférés et encliquetés dans le rail de montage pour attirer l'attention sur les promotions spéciales avec des spots d'accentuation ou pour éclairer des zones qui exigent de longues lignes lumineuses pour assurer une uniformité lumineuse élevée.  

 

L'hypermarché Auchan de Saint-Priest, en France, est le premier à installer Philips Maxos fusion, avec la liberté de compléter l'agencement du magasin avec une conception d'éclairage personnalisable et évolutive. Dominique Forgues, directeur technique Auchan Retail France, explique : “Les nouveaux luminaires LED et le système de réglettes de haute qualité permettent d'optimiser l'expérience du client chez Auchan en attirant l'attention sur les promotions ou en mettant en valeur nos marchandises, tout en réalisant plus de 50 % d'économies d'énergie.  Philips Maxos fusion est également porteur de connectivité. Nous sommes dès lors ouverts aux futures possibilités d'ajout de services numériques pour soutenir notre stratégie multicanaux. »

 

Prêt pour être connecté

Le système de réglettes Philips LED peut être aisément intégré avec les systèmes d'éclairage LED connecté, tels que Philips StoreWise, pour créer des scénarios d'éclairage dynamique. Autre option d'éclairage connecte : Indoor Positioning (positionnement intérieur) de Philips, utilisé pour offrir aux clients et commerçants de nouveaux services basés sur l'emplacement afin d'améliorer les ventes et l'expérience dans le magasin. Pour les entrepôts, le système connecté Philips GreenWarehouse génère des économies d'énergie en créant des zones d'éclairage uniquement là où la lumière est requise. 

 

« Nous avons une compréhension très pointue des besoins des clients. Philips Maxos fusion est le résultat de cette approche, et il représente une véritable charpente pour les luminaires de repositionnement, les capteurs et les systèmes d'éclairage connecté existants et futurs. C'est la solution idéale pour les applications d'éclairage de précision et les services clientèle à valeur ajoutée dans les commerces et l'industrie », déclare Paul Peeters, Business Leader Professional Lighting Europe chez Philips Lighting.

 

Philips Maxos fusion est disponible en Europe depuis la mi-février 2017. Il sera présenté avec d'autres innovations d'éclairage d'avant-garde à l'occasion d'Euroshop 2017, le célèbre salon du retail de Düsseldorf, en Allemagne. N'hésitez pas à visiter notre stand à Messe Düsseldorf, au Hall 9.

 

Notes aux éditeurs :

  • Philips Maxos fusion est synonyme d’économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 55 % par rapport à l'éclairage traditionnel. Selon le luminaire, la durée de vie est trois fois supérieure par rapport aux systèmes de réglettes classiques.
  • Le système fournit une lumière uniforme et confortable dans une vaste gamme de températures de couleur, en réduisant au minimum l'éblouissement. 
  • Vous pouvez le combiner avec différents luminaires LED tels qu'un projecteur, des luminaires linéaires et non linéaires ainsi que des éléments non liés à l'éclairage tels que les balises Bluetooth et des équipements tiers.
  • Philips Maxos fusion est adapté aux environnements nécessitant un haut degré de conformité avec les réglementations internationales, telles que les exigences spécifiques de l'industrie automobile pour éviter les problèmes dans le cadre des procédés de revêtement de surface.

Pour plus d’informations, contactez :

Philips Lighting Belgium

Sabrina Heymans

T: +32 471 83 88 18

E: sabrina.heymans@signify.com

À propos de Philips Lighting :

Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage, propose des innovations qui apportent une valeur ajoutée, enrichissent l'expérience utilisateur et améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public et montrons la voie au secteur en tirant parti de l'Internet des objets pour métamorphoser les maisons, les bâtiments et les espaces urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards EUR avec quelque 34.000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.lighting.philips.be/fr.

Nous sommes à votre écoute...