Suggestions

    Faites vivre votre maison avec l'éclairage intelligent

     

    Essayez la simplicité de l'éclairage sans fil personnalisé de Philips Hue à l'occasion du salon Batibouw

    16 février 2017

    Bruxelles, Belgique – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), référence mondiale de l'éclairage, présente l'innovante gamme de Philips Hue sur la Light Avenue de Batibouw. Avec leur technologie intuitive et intelligente pour un système d'éclairage sans fil personnalisé, ces lampes LED peu énergivores sont faciles à installer et sauront véritablement transformer votre habitation.

     

    Installation et commande aisées

    La lumière est une composante fondamentale de la vie, aussi occupe-t-elle une place prépondérante dans une habitation. Avec le système d'éclairage à LED intelligent de Philips Hue, la lumière joue un rôle toujours plus important dans la vie quotidienne : au réveil, pour sécuriser la maison, pour revivre ses meilleurs souvenirs... Philips Hue permet de créer l'ambiance souhaitée pour chaque situation, en un tour de main. Le système tout entier peut être aisément géré depuis un dispositif intelligent et être installé avec une grande facilité au moyen d'un simple « pont », le pont Philips Hue, qui relie jusqu'à 50 points lumineux et accessoires. 

     

    Le confort et la sécurité, du lever au coucher

    L'éclairage résidentiel intelligent de Philips Hue offre une infinité de combinaisons chromatiques. En effet, via l'application vous pouvez régler l'éclairage Hue selon vos préférences personnelles. La lumière dans votre habitation se transforme alors en une véritable expérience. Vous pourrez ainsi : vous réveiller naturellement et en toute sérénité avec une lumière qui devient progressivement plus vive ; adapter le plan d'éclairage à votre planning et vos activités journalières ; synchroniser l'éclairage sur la musique, les films ou les jeux vidéo pour des effets stimulants.

     

    Sécurité et protection sont deux avantages complémentaires de cet innovant système d'éclairage. Philips Hue peut en effet être géré à une très longue distance de la maison via l'application. Grâce à l’éclairage, vous pourrez ainsi : simuler votre présence dans la maison, contrôler à distance si les lampes sont débranchées dans la maison ou allumer la lumière lorsque vous arrivez dans l'allée. Vous décidez vous-même comment utiliser le système d'éclairage Philips Hue, quelles lampes ou accessoires utiliser et quels réglages et couleurs font de votre maison un vrai chez-soi. 

     

    Élargir selon vos préférences

    Pour résumer, Philips Hue rend votre habitation intelligente et peu énergivore, de manière simple et personnalisée. Vous pouvez ainsi commencer par le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance, qui vous donne la possibilité de jouer avec toutes les nuances de blanc et une vaste gamme de 16 millions de couleurs pour créer votre ambiance idéale via votre smartphone ou tablette. L'élargissement se fera de manière progressive et entièrement selon vos souhaits. 

     

    L'IoT dans nos habitations

    En nouant des partenariats avec les fournisseurs d'autres dispositifs intelligents dans la maison, Philips Hue simplifie la vie des personnes qui veulent créer une maison intelligente où les dispositifs IoT sont connectés entre eux. Ainsi, en reliant Boxx, le thermostat intelligent de Engie, à l'éclairage intelligent et sans fil de Philips Hue, vous économisez immédiatement sur votre consommation d'énergie à la maison. Boxx permet de gérer la température partout et toujours, et en l'associant aux LED peu énergivores de Philips Hue vous définissez votre propre plan d'éclairage et l'intensité de la lumière.

     

    Voici un aperçu de la vaste gamme de Philips Hue :

     

    • Avec le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance E27, vous pouvez imiter l'effet du soleil couchant dans votre salle de séjour ou créer un coin de lecture confortable. Vous pouvez régler l'intensité lumineuse et faire clignoter ou pulser les lampes : l'idéal pour les minuteries et les installations d'alarme.
      Prix de vente recommandé : 199,95 euros.

    • Le Philips Hue Go est une lampe portable permettant de créer des effets dynamiques. Choisissez l'effet via la commande sur la lampe, ou raccordez la lampe au pont Philips Hue pour des fonctions étendues via votre smart device. Prix de vente recommandé : 79,95 euros

    • Le Philips Hue GU10 est un spot durable instaurant une lumière blanche et naturelle pour vous aider à vous réveiller, à être plus énergique, à vous concentrer, à lire ou à vous détendre. Prix de vente recommandé : 34,95 euros
       
    • Le Philips Hue LightStrip Plus est une source de lumière extrêmement flexible à laquelle vous donnez la forme souhaitée et qui est fixée aux armoires ou aux murs. Il est possible de l'allonger jusqu'à 10 mètres maximum. Vous raccordez la bande au pont Philips Hue et vous la gérez via votre smartphone ou tablette. Prix de vente recommandé : 79,95 euros

    • Le Philips Hue Tap est le premier interrupteur intelligent sans fil au monde. En l'associant au pont, vous réglez les scénarios d'éclairage via l'une des quatre touches. Vous pourrez ainsi commander vos lampes sans votre dispositif intelligent. Prix de vente recommandé : 59,95 euros
       
    • Le Philips Hue Motion Sensor allume les lampes automatiquement via la détection de présence dès que vous entrez dans l'espace. Prix de vente recommandé : 39,95 euros

     

     

    Visitez le stand Philips Lighting sur la Light Avenue (LA 14/15) de Batibouw lors des journées professionnelles du 16 et 17 février, ou pendant les journées pour particuliers du samedi 18 au 26 février compris. Pour connaître les actions Batibouw, visitez la page http://www.lightgallery.com.

    Pour plus d'informations sur Philips Hue, visitez https://www.philips-hue.com.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter :

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting :

    Philips Lighting (symbole Euronext Amsterdam : LIGHT), un leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations offrant une valeur ajoutée et des expériences d'utilisation plus riches, en plus de contribuer à une meilleure qualité de vie. Nous servons tant le marché des professionnels que des consommateurs, et nous traçons la voie en exploitant les possibilités de l'« Internet of Things » pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros, comptant quelque 34 000 collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour plus d'informations, visitez : www.lighting.philips.be.