Perth, Australie – Philips Lighting (téléscripteur d'Euronext Amsterdam : LUMIÈRE), leader mondial de l'éclairage LED, annonce aujourd'hui le plus grand système d'éclairage LED d'installations sportives de ce type, conçu pour le tout nouveau stade d'Australie, le Perth Stadium. Le stade prévoit d'utiliser un éclairage LED pour l'aider à remplir sa mission de futur premier complexe sportif multifonction de l'hémisphère sud.
Ce système d'éclairage, conçu dans l'esprit « Fans d'abord » souhaité pour le stade par le gouvernement d'Australie-Occidentale, démontre les capacités de conception que Philips Lighting peut déployer dans le cadre d'un projet de cette envergure. Ce système global d'éclairage du stade par la technologie LED est composé de plus de 15 000 luminaires LED contrôlables, gérés par une plate-forme de commande. Il offre toute la souplesse nécessaire pour réaliser un éclairage complètement immersif dans ce stade de 60 000 places, ce qui est parfait pour une grande variété d'événements.
L'éclairage permet de créer pour les fans une arène multifonction qui s'adapte à tout type de spectacles : qu'il s'agisse de matchs de football, de cricket ou de concerts de rock. L'éclairagiste peut fusionner la musique et les lumières à l'avance pour faciliter la mise en œuvre et créer des spectacles lumineux d'avant-match d'une beauté à couper le souffle. De plus, les projecteurs LED répondent aux exigences des normes d'éclairage sportif pour les retransmissions en TV HD.
Chris Palandri, directeur régional de Multiplex (le constructeur du stade), déclare : « l'éclairage LED du stade fait partie intégrante du plan qui vise à faire de Perth Stadium le premier stade multifonction, non seulement d'Australie-Occidentale, mais aussi de toute l'hémisphère sud. L'éclairage sera crucial pour offrir aux fans un spectacle incroyable, qu'il s'agisse de football australien, de cricket, d'un concert de rock ou de tout autre type d'événement. Le stade représentera un véritable phare pour la communauté toute entière. »
Cette infrastructure sportive est une vitrine des capacités de Philips ArenaExperience. Le système d'éclairage du terrain de sport, Philips ArenaVision LED, composé de projecteurs LED et d'un panneau de commande, constitue la pièce maîtresse du projet. Ce système peut être synchronisé avec des consoles d'éclairage externe à l'occasion d'autres types de spectacles lumineux et d'événements. La façade et la canopée du stade seront illuminées par l'éclairage LED architectural Colour Kinetics de Philips, via des points d'éclairage LED connectés, faciles à contrôler.
La canopée fait office de toile géante pour créer des spectacles lumineux extraordinaires dessinant des motifs et des images grâce à des points lumineux connectés. Philips Lighting a également fourni l'éclairage LED des bureaux et des espaces d'accueil situés à l'intérieur du stade.
David Gardner, directeur général de Philips Lighting ANZ déclare : « Lorsqu'il sera terminé, ce projet représentera la plus grande réalisation au monde de Philips Lighting en termes d'éclairage LED intégral pour stade, de même que la plus grande installation au monde d'éclairage LED pour stade multifonction de ce type. L'envergure du projet montre à quel point les Australiens prennent leur sport et leurs événements au sérieux. Chez Philips Lighting, nous sommes fiers d'installer ce système d'éclairage LED sportif de classe mondiale aux côtés de Multiplex, le constructeur du stade, pour la plus grande joie des fans. »
Le stade accueillera, entre autres, des matchs de football australien, de cricket, de rugby à XV ou à XIII, de football, ainsi que d'autres événements de divertissement. Il doit ouvrir ses portes à temps pour le début de la saison 2018 de football australien. Les infrastructures seront desservies par une gare ferroviaire et routière, ainsi que par un pont piétonnier qui reliera le stade et le centre-ville en traversant le fleuve Swan. http://www.perthstadium.com.au/