Philips Lighting éclaire le jour le plus sombre de l’année grâce à la nouvelle génération d’éclairage axé sur l’individu destiné aux chambres de patients dans les hôpitaux    

 


Le système d’éclairage Philips HealWell a été développé pour favoriser le sommeil et améliorer l’expérience, le confort et la satisfaction dans les établissements de santé

21 décembre 2016                   

Eindhoven, Pays-Bas – Philips Lighting (Code mnémonique Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial de l’éclairage, a annoncé aujourd’hui la troisième génération de son système d’éclairage Philips HealWell, spécialement développé pour favoriser le sommeil et améliorer l’expérience, le confort et la satisfaction des patients et du personnel dans les établissements de santé. Le système utilise des systèmes d’éclairage dynamique qui soutiennent le biorythme des patients au cours de la journée, avec un effet positif avéré sur les cycles du sommeil et un confort et une satisfaction plus élevés pour les patients comme pour le personnel.

 

Des recherches scientifiques ont démontré que des niveaux de lumière élevés dans la journée aident à réguler l’horloge biologique humaine et le rythme sommeil/éveil. 1 2 3 En reproduisant les fluctuations de l’éclairage naturel dans les hôpitaux, où les patients sont confinés à l’intérieur toute la journée, Philips HealWell crée automatiquement un rythme de lumière naturelle dynamique pour soutenir l’horloge biologique des patients. Il permet également au personnel de contrôler les réglages individuels pour apporter plus de confort et créer une atmosphère. En ce qui concerne le personnel, des niveaux d’éclairage fonctionnel élevés créent un meilleur environnement de travail pour soigner les patients et réaliser les tâches.

 

La troisième génération de Philips HealWell est entièrement basée sur un éclairage LED, et utilise le luminaire Philips SmartBalance Blanc réglable ainsi que l’éclairage Philips Color Kinetics Color Cove. Philips HealWell peut être installé en tant que système autonome ou en tant que module du système d’éclairage global d’un site hospitalier. Il peut être contrôlé par un système de gestion Philips Dynalite, qui comprend la surveillance et le signalement de l’énergie à distance, et enfin être utilisé pour contribuer à l’intégration aux systèmes de gestion d’immeuble ou autres sous-systèmes des établissements de santé. 

 

Un meilleur sommeil : le remède d’exception

 

La technologie a été testée au cours d’un essai clinique et d’une étude conjointe sur le terrain avec le service de cardiologie du centre médical de l’Université de Maastricht, aux Pays-Bas, pour mesurer l’impact de l’éclairage des chambres des patients sur le rythme du sommeil, le diagnostic et l’humeur tout au long de l’hospitalisation. Les résultats, publiés en novembre 20164  dans Journal of Sleep Research, permettent de vérifier les bénéfices sur le sommeil et la satisfaction liés à l’utilisation du système d’éclairage Philips HealWell. Après cinq jours d’hospitalisation, la durée du sommeil a augmenté de près d’une demi-heure par rapport aux chambres éclairées normalement.

 

« Chez Philips Lighting, nous voyons l’éclairage axé sur l’individu, tel que Philips HealWell, comme une excellente occasion d’apporter de la valeur à nos clients qui prennent en considération l’association adaptée d’éclairages fonctionnel, émotionnel et circadien, selon les besoins des utilisateurs », a déclaré Luc Schlanger, scientifique principal de Philips Lighting. « Il devient de plus en plus important pour les instituts de santé de créer un environnement de guérison permettant aux patients de se sentir mieux et de favoriser leur rétablissement ». 

 

La troisième génération de Philips HealWell sera en vente début 2017. 

 

1 Riemersma-van der Lek, R., et al., Effect of Bright Light and Melatonin on Cognitive and Noncognitive Function in Elderly Residents of Group Care Facilities: A Randomized Controlled Trial. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 2008. 299(22) : p. 2642-2655.

2 White, M.D., S. Ancoli-Israel, et R.R. Wilson, Senior living environments: evidence-based lighting design strategies. HERD, 2013. 7(1) : p. 60-78.

3 Boubekri, M., et al., Impact of windows and daylight exposure on overall health and sleep quality of office workers: a case-control pilot study. J. Clin. Sleep Med, 2014. 10(6) : p. 603-611.

4 Giménez, M., Geerdinck, L. M., Versteylen, M., Leffers, P., Meekers, G. J. B. M., Herremans, H., de Ruyter, B., Bikker, J. W., Kuijpers, P. M. J. C., Schlangen, L. J. M. 2016. Patient room lighting influences on sleep, appraisal and mood in hospitalized people. Journal of Sleep Research.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :         

Philips Lighting

Eeva Raaijmakers

Tél. : +31612350597

E-mail : eeva.raaijmakers@signify.com

À propos de Philips Lighting

Philips Lighting (Code mnémonique Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial de produits, systèmes et services d’éclairage, fournit des innovations qui permettent d’exploiter de nouvelles valeurs commerciales, offrant des expériences utilisateur plus riches qui contribuent à améliorer la vie des personnes. Présents sur les marchés professionnel et de consommation, nous dirigeons le marché en exploitant l’Internet des objets de façon à transformer les maisons, les immeubles et les espaces urbains. Nos ventes s’élevaient à 7,5 milliards d’euros en 2015, et nous comptons environ 34 000 employés dans plus de 70 pays. Vous trouverez les actualités Philips Lighting à l’adresse http://www.newsroom.lighting.philips.com

Nous sommes à votre écoute...