Bruxelles (Belgique) – Philips Lighting (Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial de l’éclairage, vient d'annoncer l'agrandissement des installations d’éclairage LED horticole des deux leaders de la culture des roses coupées, Scheers Rose Nursery en Belgique et Porta Nova aux Pays-Bas. Peu après avoir inauguré des installations d’éclairage horticole hybrides LED et sodium haute pression, les deux horticulteurs ont décidé d’augmenter leur investissement dans les LED à la suite d’une hausse de quelque 50 % de leurs rendements.
Culture des rosiers 100 % LED annoncée d’ici 5 ans
« La technologie LED est désormais arrivée à maturité, explique Wim Steeghs, horticultural lighting key account manager et rose spécialiste chez Philips Lighting. Elle est suffisamment écoénergétique et précise pour être utilisée dans la culture des rosiers. Les horticulteurs se mettent aux installations hybrides. Nous pensons qu’endéans les cinq ans, la plupart des rosiéristes posséderont une installation hybride ou 100 % LED, vu ses atouts en termes de rendement et de coût d’exploitation. »
50 % de lumière en plus sans augmenter les coûts énergétiques pour Scheers Rose Nursery
Installé à Kontich, le Belge Scheers Rose Nursery cultive une variété de rosiers à grandes fleurs sur 3,5 hectares de serres. Le rosiériste a testé plusieurs variétés de roses avec un système hybride composé de 70 % de modules d'éclairage par le haut Philips GreenPower LED et de 30 % de modules au sodium haute pression sur environ 1,5 hectare. Son but était d'augmenter l’intensité de l'éclairage sans accroître la consommation énergétique.
« Nos rendements ont augmenté de 30 % à50 % avec la configuration hybride. Nous pouvons désormais éclairer nos plantes plus longtemps sans augmenter la température des cultures ni les émissions de CO2. La croissance de nos rosiers est ainsi dopée. Par ailleurs, nous avons observé une nette amélioration de la qualité de nos roses : les tiges sont plus longues, les fleurs plus grandes et les rendements supérieurs. En seulement une demi-saison, nous nous sommes rendu compte que l'éclairage LED horticole de Philips était la meilleure option pour la culture des roses. Nous étendons donc notre installation d’éclairage LED de 60 % en passant de 1,5 à 2,5 hectares. »
Qualité accrue, meilleure régulation climatique et économies d'énergie substantielles chez Porta Nova
Après de premiers tests fructueux, Porta Nova, l’un des plus grands cultivateurs de la variété Red Naomi au monde, a décidé de créer une serre supplémentaire de 1,1 hectare avec une installation composée de 50 % de lampes au sodium haute pression et de 50 % d'éclairage LED par le haut.
« L’éclairage LED horticole de Philips va nous apporter plus de flexibilité et de lumière au printemps, en été et en automne, explique Leon Dukker, general manager chez Porta Nova. De plus, nous devrions obtenir de plus grandes fleurs et une qualité plus uniforme des cultures avec la configuration hybride. Nous pouvons ralentir la floraison et obtenir une meilleure température de culture grâce à une meilleure régulation climatique tout en dégageant de substantielles économies d'énergie. Avec l’installation hybride LED, nous visons une régulation climatique précise pour améliorer davantage l’uniformité, la floraison et la durée de conservation de nos roses, afin d’offrir un meilleur produit à nos clients. »
En 2015, Porta Nova avait mené des tests avec des cultures de roses coupées sur 1.300 mètres carrés. Elle avait comparé un système hybride composé de lampes au sodium haute pression et de modules d’éclairage par le haut Philips GreenPower LED à une installation composée exclusivement de lampes au sodium haute pression, dans le but d’intensifier l’éclairage sans augmenter la température. L’intensification de l’éclairage aux lampes au sodium haute pression entraîne une hausse de la température dans la serre en dehors de la période hivernale.