Suggestions

    Philips Hue plus intelligent encore, grâce à nouvelle appli conçue pour et avec vous


    Commande de l’éclairage d’une pièce, routines et widgets personnalisés

    Le 26 avril 2016

    Bruxelles, Belgique – Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de l'éclairage, vient de lancer la nouvelle appli Philips Hue pour iOS et Android, très attendue. Arborant un design flamboyant neuf et une interface intuitive, la nouvelle appli Philips Hue est désormais pourvue de nouvelles fonctions telle que "Pièces", vous permettant de regrouper tous les éclairages d'une pièce et de les commander simultanément, "Routines", pour créer des configurations lumineuses conçues pour toutes vos activités quotidiennes, et "Scènes", qui extrait la palette de couleurs de n’importe quelle image pour créer une ambiance qui n’appartient qu’à vous. Le nouveau tableau de bord fournit un aperçu de tous les luminaires de la maison et permet de les allumer, de les éteindre ou de les tamiser d'une seule pression ou d’un seul mouvement de balayage.

     

    « Il y a un peu plus de trois ans, Philips Hue était le premier système d’éclairage connecté domestique au monde. Depuis, il s’est imposé en tant que système préféré des consommateurs, explique Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Connected Home Systems chez Philips Lighting. Au fur et à mesure de l’évolution de l’écosystème Philips Hue, via  des nouveaux produits et de nouvelles applis et de nouveaux partenariats avec des plateformes domestiques renommées, nos clients ont fait de même. Ils souhaitent disposer de toujours plus de fonctionnalités pour les luminaires connectés. La nouvelle appli Philips Hue les y invite. Elle a été conçue pour eux, testée par eux et mise au point au départ de leurs observations. Aujourd’hui, l’appli offre plus de contrôle et de liberté de création que jamais. »

     

    Offrir la meilleure expérience lumineuse est l’objectif premier de Philips Hue. Pour ce faire, il est essentielle d’ être interopérable avec des applis, produits et plateformes d’autres marques et développeurs. Philips Hue fonctionne en toute transparence avec Nest, Apple HomeKit, Bosch, Samsung SmartThings et d’autres dispositifs intelligents et portables tels que Amazon Alexa, de façon à transformer radicalement la manière dont vous vivez votre éclairage domestique et interagissez avec lui.

     

    Nouvelles fonctionnalités:

     

    Pièces: La nouvelle appli Philips Hue permet de commander tous les luminaires d'une pièce ou d'une zone délimitée, simultanément et instantanément. Facile à configurer, en quelques secondes à peine, cette fonction était la plus populaire lors des tests auprès des consommateurs. Il suffit d'accéder à "Settings" > "Room set-up" et de sélectionner les luminaires que vous souhaitez commander. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d’attribuer à la pièce le nom de votre choix. Philips Hue peut être commandé par la voix. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de contrôler l’éclairage d’une pièce par une commande vocale, comme «Régler le salon sur 10%» afin de créer une ambiance confortable.

     

    Routines: La fonctionnalité "Routines" vous permet de programmer des configurations lumineuses pour vous accompagner tout au long de vos activités quotidiennes, du réveil au coucher. Les scénarios « lumière blanche » de l’appli Philips Hue ont été conçus pour vous aider tout au long de la journée, que ce soit pour vous concentrer, pour lire, pour vous détendre, pour faire le plein d’énergie ou pour décompresser le soir. L’option "Réveil" vous permet de programmer les luminaires Philips Hue pour qu’ils vous réveillent naturellement le matin, en augmentant progressivement l’intensité lumineuse, à l’instar du lever du soleil.
    Pour les parents qui ont des enfants en bas âge et qui doivent se relever en pleine nuit, la nouvelle configuration lumineuse "Veilleuse" diffuse une lumière de faible intensité. Elle réduit également l’exposition à la lumière bleue au strict minimum, de façon à perturber le moins possible le cycle du sommeil. Se concentrant sur la puissance de la lumière blanche, Philips Hue White Ambiance, qui devrait être lancé incessamment, vient compléter la fonctionnalité "Routines" en diffusant toute la palette des nuances de couleur, du blanc froid (6500 K) au blanc chaud (2200 K).

     

    Scènes: Dotée d'une nouvelle technique plus intelligente de création de scènes lumineuses personnalisées, la nouvelle appli Philips Hue extrait la palette de couleurs de n’importe quelle photo de votre choix et sélectionne les cinq meilleures couleurs pour créer une ambiance dynamique. Par ailleurs, vous avez la possibilité de créer des scènes personnelles uniques en sélectionnant une lampe et en choisissant parmi plus de 16 millions de couleurs et parmi toutes les nuances de lumière blanche. Les possibilités sont inépuisables ! Pour vous inspirer, l’appli comporte plusieurs scènes préprogrammées, telles que fleur printanière, coucher de soleil sur la savane, aurore arctique et crépuscule tropical.

     

    Widgets: Pour une commande rapide et aisée de vos luminaires Philips Hue, utilisez la nouvelle fonctionnalité Widgets. Elle est rapide à programmer et encore plus rapide d’accès depuis le menu déroulant de l’écran d’accueil. Vous avez dix widgets à votre disposition, couvrant plusieurs pièces et scènes simultanément, ce qui vous offre un accès aisé à vos scénarios lumineux préférés.

     

    À domicile comme à l’extérieur: Profitez d’une tranquillité d’esprit totale, en commandant vos luminaires pour qu’ils s'allument et s'éteignent en votre absence, de façon à simuler votre présence, au moyen de la fonctionnalité "À domicile comme à l’extérieur". Vous ne rentrerez plus jamais dans une obscurité totale et vous n’aurez plus à éteindre les luminaires au moment de quitter votre domicile ; cette nouvelle fonctionnalité s'en charge automatiquement, sans vous obliger à partir à la recherche de votre smartphone ou tablette.


    Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.philips-hue.com.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter:

    Sabrina Heymans

    Philips Lighting

    Tél: +32 (0)471 83 88 18
    Email: sabrina.heymans@signify.com

    À propos de Philips Lighting:

    Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), est le leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains. En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards EUR et nous comptions 33.000 collaborateurs de par le monde. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, rendez-vous sur www.philips.com/newscenter.