Francfort, Allemagne – Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de l'éclairage, libère tout le potentiel de la lumière blanche grâce à Philips Hue white ambiance. S'inspirant du soleil, l'éclairage connecté peut s'accentuer progressivement pour vous aider à vous éveiller naturellement ou vous plonger plus paisiblement dans les bras de Morphée. Restituant toutes les nuances de blanc, de la lumière du jour (6.500 K) au blanc chaud (2.200 K) et offrant un accès aisé à des recettes d'éclairage qui vous aident à vous détendre ou à vous redynamiser durant la journée via l'appli sur les appareils mobiles (smartphone, tablette) ou le variateur Philips Hue du kit de démarrage, Philips Hue white ambiance exalte chaque moment passé à la maison.
"Tous les jours, au réveil et au coucher, la lumière a un impact sur notre état physique et émotionnel, explique Chris Worp, responsable des activités Home Lighting de Philips. Avec Philips Hue white ambiance, nous entendons donner à chacun la maîtrise de cet impact sur son bien-être à la maison, en particulier dans ses activités du quotidien. En disposant de toutes les tonalités de la lumière blanche au bout des doigts, on peut choisir l'éclairage idéal dont on a besoin pour se sentir mieux, par exemple une lumière énergisante pour faire ses exercices ou une lumière tamisée pour se détendre avant de s'endormir."
La conception de Philips Hue white ambiance a été axée sur les activités du quotidien. Elle va se concrétiser par la nouvelle fonctionnalité "Routines" qui sera intégrée à la prochaine appli Philips Hue. Reproduisant le lever du soleil, la routine "Wake-up" augmente progressivement la luminosité pour vous éveiller naturellement à l'heure le matin. La routine "Go to sleep" recrée le coucher du soleil en tamisant doucement la lumière jusqu'à l'éteindre, pour préparer votre organisme au sommeil. Pour les jeunes parents qui doivent se lever au milieu de la nuit, "Nightlight" est une nouvelle recette qui diffuse une lumière faible tout en minimisant l'exposition à la lumière bleue, afin de moins perturber le cycle du sommeil. Tout au long de la journée, les recettes d'éclairage éprouvées de l'appli Philips Hue vous aident à vous concentrer, à lire, à vous relaxer, à faire le plein d'énergie ou à vous détendre le soir.
Philips Hue white ambiance vous permet aussi de créer de jolis effets d'éclairage blanc spectaculaires qui donnent du cachet à votre intérieur. Si vous avez une cuisine ouverte sur le salon, utilisez cet éclairage connecté pour séparer discrètement ces zones : une lumière vive dans la cuisine et un éclairage blanc chaud dans le séjour. Changez l'atmosphère d'un couloir, d'un espace pratique lorsque vous rentrez à la maison à un lieu accueillant lorsque vos invités arrivent, en réglant subtilement les nuances de lumière blanche.
Philips Hue vous apporte une plus grande marge de manœuvre que jamais : le kit de démarrage Philips Hue white ambiance starter s'accompagne de deux lampes d'ambiance blanches Philips Hue (800 lumens à 4.000 K), d’un bridge compatible avec Apple HomeKit, ainsi que d’un variateur Philips Hue. Vous pouvez ainsi commander vos lampes Philips Hue lights avec l'appli Philips Hue sur vos appareils mobiles, la commande vocale Siri et l'Apple Watch. Les autres, notamment vos enfants, peuvent utiliser le variateur portable Philips Hue pour allumer et éteindre les lampes ou pour accéder aux scénarios d'éclairage.
Pour offrir de nouvelles expériences d'éclairage à la maison, Philips Hue doit pouvoir communiquer avec d'autres applis, produits et plates-formes. Les lampes Philips Hue s'intègrent parfaitement aux thermostats Nest Learning, à la Nest Cam, à Nest Protect et à d'autres appareils domestiques intelligents tels qu'Amazon Alexa pour véritablement transformer votre expérience et interagir avec la lumière dans votre habitation. Grâce à son programme pour développeurs, Philips Hue interagit désormais avec plus de 600 applis tierces. L'appli SleepCycle est un réveil qui vous éveille durant la phase de sommeil léger en simulant le lever du soleil avec Philips Hue. L'appli Sunn maintient votre horloge biologique en phase avec la nature en ajustant la couleur et la luminosité de la lampe Philips Hue light du lever au coucher du soleil.
Les lampes Philips Hue white ambiance seront disponibles au printemps 2016 et les luminaires intégrés à partir de l'automne 2016 en Europe.