- Destinée à un marché européen de 150 millions de lampes CFLni installées
- Première solution de remplacement compatible click-to-fit ne requérant pas le remplacement du ballast EM ou HF
- Durée de vie 3 fois plus longue que la CFL et plus écologique
Francfort (Allemagne) – Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de l'éclairage, vient d’annoncer le lancement de la première gamme de lampes LED de seconde monte pour les lampes fluorescentes compactes (CFLni) généralement utilisées dans les plafonniers. La lampe Philips CorePro LED PLC est basée sur la très réputée Philips MASTER LEDtube InstantFit et utilise la même technologie click-to-fit pour le remplacement des lampes CFLni, compatible avec les ballasts électromagnétiques (EM) et haute fréquence (HF) existants. La nouvelle lampe est destinée à remplacer 150 millions de lampes CFLni à travers l'Europe et elle offre 60% d'économie d'énergie par rapport aux lampes PL-C classiques.
La gamme Philips CorePro LED PLC est la première alternative LED de seconde monte aux lampes fluorescentes compactes pour les applications de plafonniers qui est entièrement rétrocompatible et se décline en versions compatibles avec les ballasts EM et HF. Philips Lighting a réinventé l'une des lampes de plafonnier les plus utilisées au monde dans les applications d'éclairage général dans les bureaux, les couloirs, les escaliers, les réceptions et les salles de réunion. Les nouvelles lampes se connectent simplement dans les luminaires existants sans qu'il faille apporter des modifications. Philips CorePro LED PLC permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie et a une durée de vie trois fois plus longue que les lampes fluorescentes PL-C classiques. Les coûts d'installation et d'entretien restent négligeables grâce à l'installation plug-and-play et au boîtier robuste en plastique résistant. La durée moyenne d'amortissement est inférieure à deux ans.
"Vu les quelque 150 millions de lampes fluorescentes PL-C classiques installées rien qu'en Europe, le remplacement LED de seconde monte de cette lampe courante a longtemps été attendu, explique Rowena Lee, Philips Lighting. Les avantages des tubes LED sont désormais disponibles aussi pour les lampes LED PLC : il suffit de remplacer une lampe."
Note aux rédacteurs
Avantages produit Philips CorePro LED PLC
- La Philips CorePro LED PLC a une durée de vie trois fois plus longue que les lampes CFL (30.000 heures), gage d'économies sensibles en entretien. La durée moyenne d'amortissement est inférieure à deux ans.
- La Philips CorePro LED PLC permet une mise à niveau rapide et aisée de l'éclairage, sans qu'il faille apporter des modifications aux luminaires existants.
- Qualité d'éclairage améliorée avec allumage instantané et suppression totale du scintillement caractéristique des lampes fluorescentes classiques.
- Les lampes peuvent pivoter, offrant des niveaux d'éclairage optimaux et permettant de régler la distribution de la lumière avec précision pour s'adapter aux luminaires existants.
- Les lampes LED n'émettent ni UV ni infrarouges. La lumière ne peut donc pas décolorer ou faire pâlir les textiles et les autres matériaux avec le temps.
- La Philips CorePro LED PLC se décline dans les longueurs des lampes fluorescentes compactes classiques, en 18 et 26 watts, avec culot à deux ou quatre broches. Elle peut donc être utilisée dans des applications d'éclairage avec des ballasts classiques ou électroniques, conformément à toutes les réglementations européennes.
- Les lampes Philips CorePro LED PLC sont disponibles auprès des fournisseurs européens dans les températures de couleur blanc chaud (3.000 K) et blanc naturel (4.000 K).
Philips Lighting présentera des innovations d'avant-garde en éclairage lors de Light + Building 2016, le plus grand salon au monde dédié à l'éclairage, à Francfort (Allemagne). Rendez-nous visite sur notre stand au Messe Frankfurt, Hall 0 : Forum.