Le stade Philips offre une expérience LED novatrice et inédite aux supporters


Le PSV, premier club de football de première division néerlandaise à jouer sous un éclairage LED

octobre 17, 2015

Eindhoven, Nederland – Samedi soir, dans son Philips Stadion, le PSV est devenu le premier club de l'Eredivisie (première division néerlandaise) à donner un coup d'envoi sous un éclairage LED révolutionnaire. Établis à Eindhoven, les champions des Pays-Bas ont affronté l'Excelsior Rotterdam sous l'éclairage de terrain LED novateur fourni par leur sponsor principal, Philips, le leader mondial de l'éclairage. Pour marquer l'inauguration officielle de l'éclairage de terrain LED, les joueurs et les supporters ont pu assister à un lightshow exclusif. Le Philips Stadion est le premier stade de première division néerlandaise à ajouter une nouvelle dimension à l'expérience du match, grâce à l'installation de l'éclairage de terrain LED.

      

Avec cet éclairage novateur, il est possible d'éclairer des parties précises du terrain avant la rencontre ou lors d'autres événements organisés dans le stade. Il est aussi possible pour les supporters dans le stade et les téléspectateurs de voir et de vivre le moindre geste et toute l'émotion sur le terrain. Qui plus est, grâce à l'efficacité de ce système d'éclairage LED, les propriétaires du Philips Stadion réaliseront 30% d'économies d'énergie par rapport à un éclairage de terrain conventionnel, tout en bénéficiant d'une baisse de quelque 33% des frais de maintenance.

 

Flexibles et d'un emploi aisé, les nouveaux projecteurs LED peuvent alterner aisément entre les différents niveaux d'éclairage requis, de façon à créer l'ambiance idéale avant, pendant et après le match. Par exemple, ils peuvent améliorer l'ambiance dans le stade en créant un effet lumineux adapté lorsqu'un but est marqué, sans exiger l'ajout d'un éclairage supplémentaire, de luminaires, de projecteurs ou d'autres équipements pour effets spéciaux. Il n'est pas non plus nécessaire de modifier la position de l'éclairage de terrain LED à cette fin ; il peut donc être utilisé comme lors d'un match officiel, sous la commande des gestionnaires du stade.

 

Comme le souligne Toon Gerbrands, General Manager du PSV : "Le PSV accorde une grande importance à l'innovation. Nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle primeur avec Philips grâce à l'éclairage de terrain LED novateur du Philips Stadion. Ce système nous permet d'offrir à nos supporters une expérience encore plus passionnante au stade. Nous avons pleinement intégré les possibilités illimitées de l'éclairage LED dans le spectacle qu'offrent nos matches ; ainsi, la lumière, le son et la vidéo s'associent pour créer une expérience parfaite. Cette superbe innovation est un nouvel exemple de la façon dont le PSV et Philips entendent montrer la voie."

 

"En notre qualité de leader mondial de l'éclairage, nous sommes extrêmement fiers d'avoir effectué ce grand pas en avant, en fournissant une expérience footballistique d'un dynamisme incomparable, pour les supporters dans le stade comme pour les téléspectateurs.  Le football vient clairement de monter en division supérieure", explique Frank van der Vloed, General Manager chez Philips Lighting Benelux.

 

Philips ArenaVision LED est le premier éclairage de terrain LED conforme aux exigences très strictes des chaînes de télévision et des fédérations sportives internationales. Le nouvel éclairage de terrain répond aux nouvelles normes en matière de ralenti extrême en HD et en 3D. Depuis plus de 60 ans, Philips fournit des éclairages professionnels aux plus grandes manifestations sportives. En 2014, Philips a notamment fourni l'éclairage de terrain du stade Stayen en première en Belgique, Stamford Bridge de Chelsea FC, du KC Stadium des Hull Tigers et de 9 des 12 stades officiels de la Coupe du Monde de football au Brésil.

Communiqué de presse

Pour plus d’informations, veuillez contacter (ne pas publier):

Sabrina Heymans
External Communications Manager Philips Lighting BeLux
Tél.: +32 471 83 88 18 │ E-mail: sabrina.heymans@signify.com

A propos de Royal Philips :

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 106.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.

.

Nous sommes à votre écoute...