Avec la nouvelle lampe Philips hue Go, la lumière vous suit partout, à l'intérieur comme à l'extérieur !

avril 2, 2015

Kontich, Belgique – Avec le lancement de Philips hue Go, Philips repousse les limites de la mise en lumière à l'intérieur comme à l'extérieur. Philips hue Go est une lampe portative sans fil qui peut s'emporter partout : du living au jardin*, en passant par la salle de bains ou la chambre. Grâce aux cinq nouveaux effets lumineux dynamiques, vous pouvez illuminer tous les grands moments. hue Go peut interagir avec plus de 200 applis pour offrir une liberté totale en termes d'éclairage. Cette innovation vous fait vivre la lumière de façon très personnelle, à la maison comme au jardin. Philips hue Go est un nouveau membre de la gamme Philips hue qui a remporté un iF DESIGN AWARD 2015 et un Red Dot Award 2015.

 

"La numérisation de l'éclairage a ouvert de nouvelles perspectives. Grâce à la technologie, nous pouvons créer une ambiance d'éclairage et la commander instantanément à domicile, d'un simple effleurement, explique Leonardo Avezzano, Product Marketing Director de Philips hue. Philips hue Go va plus loin en affranchissant totalement l'éclairage de ses contraintes pour illuminer à tout moment n'importe quelle pièce, et y créer l'ambiance idéale.”


Une lumière qui bouge avec vous

Philips hue Go est une lampe polyvalente qui révolutionne l'utilisation de l'éclairage à la maison. Débranchez-la du secteur et elle se transforme en œuvre d'art portable. À pleine charge, Philips hue Go possède une autonomie de trois heures. Elle se déplace du jardin à la salle de séjour en passant par la chambre, sans fil à la patte.

 

Vous pouvez ainsi créer une ambiance renouvelée partout où vous allez. Embellissez vos lieux de vie en l'orientant vers un mur pour le baigner de lumière et renforcer l'ambiance. Créez une ambiance propice à un dîner intime en la plaçant au centre de la table ou dirigez le faisceau pour mettre en valeur un objet de décoration.
Philips hue Go porte le design vers de nouveaux sommets. Sa forme sphérique et ses parois épaisses expriment la solidité des matériaux. Sa surface translucide donne une impression de lumière pure et simple.

 

À vous les commandes
La lampe est équipée d'un bouton de commande. Il est donc facile de modifier l'éclairage si vous n'avez pas votre smartphone à portée de main. Choisissez parmi les sept effets lumineux, allant de la lumière blanche chaude fonctionnelle à la lumière du jour énergisante, en passant par un des cinq effets dynamiques naturels : Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest et Night Adventure. Chacun de ces effets a son faisceau de lumière et sa palette de couleurs, pour faire vivre l'éclairage le temps d'un dîner romantique, d'un bain relaxant ou d'un moment de quiétude. Grâce à l'appli Philips hue, vous pouvez sélectionner la lumière blanche fonctionnelle pour les tâches quotidiennes et trouver des réglages optimaux pour vous détendre, lire, vous concentrer et recharger vos batteries. Vous pouvez choisir parmi plus de 16 millions de couleurs afin d'adapter votre éclairage aux circonstances, à votre humeur ou au moment.

 

Toujours connecté
Tout comme Philips hue, Philips hue Go vous avertit des caprices de la météo ou de la réception d'un e-mail en émettant une "notification lumineuse" quand vous êtes à la maison. Elle propose aussi des moments immersifs qui subliment l'expérience télévisuelle dans une grande pièce ou le jeu par l'intégration dans des applis de tiers. Philips hue Go est compatible avec tous les produits Philips hue et Friends of hue et s'intègre facilement dans un réseau existant. Sa configuration dans un nouveau réseau est également très simple. Assurez-vous d'abord que le pont Philips hue (vendu séparément) est connecté à votre réseau sans fil. Il suffit ensuite de télécharger l'appli Philips hue sur votre smartphone et de brancher Philips hue Go.

 

Philips hue Go sera disponible dès avril 2015 en Europe au prix de 99,95 €.


*hue Go est conçue pour résister à un taux d'humidité élevé, mais elle n'est pas waterproof et ne résiste pas aux intempéries. Elle peut être amenée à l'extérieur, mais n'est pas destinée à une installation extérieure ni à une exposition à des conditions météorologiques difficiles, sauf dans un emplacement protégé.

Communiqué de presse

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Katleen Herroelen
External Communications Manager Lighting Philips a.i.
Tél.: + 32 471 83 92 53 (ne pas publier)
E-mail: katleen.herroelen@signify.com
Twitter: @PhilipsBeLux

 

Philips Customer Care Center
Tél.: 0800 7445 4775

A propos de Royal Philips :

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 105.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
.

Nous sommes à votre écoute...