Suggestions

    Combinez les couleurs avec Piculet de Philips


    Des lampadaires resplendissants qui ajoutent une note de couleur contemporaine à votre intérieur

    décembre 10, 2013

    Bruxelles (Belgique) – Alliant un charme intemporel à un design moderne, Philips présente Piculet de la collection Lirio by Philips, une nouvelle série de luminaires qui s’intègrent dans tout type de décor. Inspiré par la silhouette du pic vert, le lampadaire Piculet apporte un design minimaliste et une lumière de couleur chaude à un intérieur, en lui conférant un look moderne et rafraîchissant.
     

    Un design ludique et coloré
    Décliné en version lampe à poser ou lampadaire, Piculet est confectionné à l’aide de matériaux de grande qualité, disponibles en plusieurs tons très doux, rehaussés d’une finition brillante de luxe. Grâce à son style inédit de combinaison des couleurs, la tête et le pied de la lampe peuvent aisément être séparés pour être réassemblés afin de vous permettre d’associer la couleur de la tête avec un pied d’une autre couleur. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité avec un duo lampe à poser / lampadaire, pour donner à votre maison une ambiance lumineuse personnalisée et un éclat coloré !

     

    Une lumière douce et chaude
    La collection Piculet est fière d’arborer les dernières innovations en matière de lumière, en incorporant la lumière LED blanche de grande qualité de Philips. La lumière est diffusée depuis un module LED interne pour créer une lumière et un environnement chaleureux au quotidien.

     

    Piculet
    Tirant son nom du plus petit des pics verts, Piculet présente de charmantes caractéristiques qui séduiront les amateurs de style contemporain. Disponible en six nuances épurées – Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe et Snow White – Piculet est un luminaire au design inspiré qui se présente dans une superbe boîte au look vintage, ce qui en fait un cadeau idéal à offrir à un ami ou un membre de la famille.

     

    Lampadaire Piculet
    La lampe de lecture a la tête caractéristique et les spécificités compactes de la gamme Piculet, mais elle se tient debout sur un long pied très fin pour se poser à côté d’un sofa ou d’un fauteuil de lecture. Conçu pour éviter d’éblouir, le lampadaire Piculet disponible en coloris Black Moon, Snow White et Taupe, transforme un petit coin sombre inexploité en agréable espace de détente et relaxation.

     

    Tendance : associer des points de couleur à un design minimaliste permet d’obtenir aisément un aspect moderne. Créez un intérieur unique en combinant les couleurs.

     

    Astuce : n’ayez pas peur de briser les conventions en combinant les couleurs. Pour une allure très moderne, associez deux Piculet de couleur différente pour créer un effet saisissant, par exemple Buttercup et Coral. Pour un impact plus subtil, équilibrez les effets de couleur en associant deux tons neutres, mais en combinant les formes contrastées dans une même pièce.

     

    S’intégrant à la collection innovante Lirio by Philips, Piculet est d’ores et déjà disponible à la vente.

     

    Prix de vente conseillé : à partir de 89,95€

     

    PICULET : principales caractéristiques

    • Matériaux ABS de qualité supérieure
    • Pied mat et tête brillante
    • Le module LED produit une lumière chaude de 2700 K
    • PICULET se décline en six couleurs : Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe & Snow White
    • Le lampadaire PICULET se décline en trois couleurs : Black Moon, Taupe & Snow White

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail : sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.