Suggestions

    Philips hue accroît les possibilités de personnaliser la lumière à domicile


    Les ampoules pour spots GU10 sont disponibles dès à présent dans les boutiques Apple

    novembre 8, 2013

    Bruxelles (Belgique) – Philips vient de lancer les lampes pour spots GU10, un nouveau membre de sa gamme d'éclairage intelligent Philips hue. Les lampes GU10 élargissent l'expérience en permettant à l'utilisateur de profiter d'une lumière personnalisée, commandée depuis un smartphone ou une tablette.

    Avec le nouveau spot hue GU10, vous pouvez intégrer hue à des luminaires d'éclairage d'accentuation et des spots, créant ainsi une lumière personnalisée qui s'adapte à votre cadre et au style de vie de votre famille dans de nombreux endroits de la maison.

    Philips hue, avec sa lumière blanche réglable de qualité supérieure, est la solution idéale pour créer les nuances de lumière blanche que vous préférez. Lumière blanche chaleureuse pour une soirée en famille ou entre amis, lumière plus vive pour lire un livre ou lumière d'un blanc étincelant pour accentuer une sculpture ou un tableau : avec hue, vous avez une grande liberté de choix au bout des doigts. Plus besoin de vous inquiéter de la couleur de lumière blanche que vous obtiendrez lors de l'achat d'une ampoule, hue vous permet de l'adapter précisément à vos goûts.

    Pour un éclairage d'ambiance global coloré, hue vous permet de choisir votre couleur favorite ou de recréer des moments précieux en imitant les couleurs d'une photo.

    Générant une lumière de qualité élevée, les ampoules Philips hue offrent des économies d'énergie pouvant atteindre 80% par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles. Quelle que soit l'ampoule que vous choisissez, Philips hue se configure aisément et l'ajout d'ampoules est tout aussi facile. Le kit de démarrage comprend trois ampoules qui s'insèrent simplement dans les culots existants, ainsi qu'un pont qui se branche à votre routeur Wi-Fi. Il ne reste plus qu'à télécharger l'appli hue pour vivre la lumière d'une façon totalement inédite dans votre maison.

    Le système Philips hue peut être mis à jour. Il est donc paré pour l'avenir. Avec l'arrivée annoncée d'autres ampoules hue et de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une pléthore d'applis compatibles, vous aurez de plus en plus d'occasions d'exploiter hue, comme le démontre la récente mise à niveau 1.1 de hue. Hue 1.1 comporte des fonctions comme le gardiennage virtuel et IFTTT (If This Then That); elle propose aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités qui permettent une personnalisation accrue. "L'avenir de l'éclairage est numérique et, forts de 122 années d'expérience en éclairage, nous montrons la voie à suivre en offrant au public une façon inédite de vivre la lumière, au-delà des simples fonctions "allumé/éteint" ou de l'atténuation auxquelles ils ont été habitués jusqu'à présent, explique Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips Lighting.

    En développant la famille hue, sur le plan des types d'ampoules, de disponibilité et de fonctionnalités, nous entendons donner aux gens l'occasion d'utiliser la lumière de façon plus active et significative dans leur vie quotidienne et de créer des expériences personnalisées qui offrent bien plus ; une lumière qui peut réellement améliorer votre vie. Avec hue, nous vous fournissons des outils pour personnaliser votre éclairage de la façon dont vous le voulez, où vous le voulez, afin de véritablement illuminer votre vie."

    Philips hue : c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Toutefois, pour vous donner quelques idées, hue peut...
     
    Épater vos invités lors des fêtes de fin d'année : Que ce soit des touches de couleur qui impressionneront les invités ou l'ambiance idéale pour une soirée en famille, hue peut vous aider à faire preuve de créativité avec la lumière, pour une soirée encore plus spéciale. Vous pouvez utiliser des scènes lumineuses prédéfinies ou l'appli intuitive de hue pour choisir la teinte la mieux adaptée à votre humeur, au décor ou au thème de la soirée. Enregistrez vos scénarios d'éclairage favoris pour chaque pièce et recréez-les d'un mouvement du doigt. Hue peut même animer une soirée en synchronisant les lampes à la musique, par l'intermédiaire d'applis tierces disponibles dans l'App Store et sur Google Play.

    Rétablissez votre rythme naturel à l'aide de la lumière LED blanche de Philips, gage de qualité : Alors que l'hiver est à nos portes, une lumière de bonne qualité dans la maison peut influer sur l'humeur et le bien-être. Non contente de vous permettre de régler précisément la lumière blanche, de la lumière de chandelles à un blanc frais, l'appli Philips hue comporte des "recettes lumineuses" avancées : quatre réglages d'éclairage préprogrammés, fruit des recherches de Philips en matière d'effets biologiques de la lumière sur l'organisme. En un instant, ces réglages adaptent les ampoules de façon à émettre une teinte de lumière blanche et une luminosité optimales pour vous aider à vous détendre, à lire, à vous concentrer ou à faire le plein d'énergie.

    Connectez votre vie en lumière au Web: Grâce au service d'automatisation internet IFTTT (If This Then That), vous pouvez connecter hue à vos services internet favoris, la lumière faisant alors office d'indicateur. Par exemple, la lumière peut changer de couleur si le temps est à la pluie, clignoter si vous recevez un e-mail urgent ou un message sur Facebook, s'allumer progressivement au coucher du soleil, ou clignoter lorsque votre émission de TV favorite est sur le point de commencer. Difficile de faire plus intelligent ou plus personnalisé !

    Le kit de mise en route de Philips hue comprend :
    • 3 spots hue GU10
    • Un pont hue permettant de configurer aisément votre réseau d'éclairage
    • Une alimentation électrique pour le pont hue
    • Un câble LAN permettant de connecter le pont hue à votre routeur
    • Un mode d'emploi téléchargeable pour l'appli
    • Prix conseillé : 199 EUR  

    Le kit individuel des ampoules Philips hue comprend :
    • 1 spot hue GU10
    • Remarque : le spot hue individuel est une extension du kit de mise en route hue, qui est nécessaire, tout comme son pont, pour l'utilisation de cette ampoule individuelle.
    • Vous pouvez connecter 50 spots individuels hue au pont hue.
    • Prix conseillé : 59 EUR 

    La gamme Philips hue est disponible dans les boutiques Apple et sur Apple.com, ainsi que chez 550 revendeurs agréés Apple en Europe, sans oublier Amazon.com aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Philips hue et obtenir la liste complète des revendeurs, rendez-vous sur www.meetHue.com.

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
     .

    À propos de Philips hue

    Avec sa lumière LED écoénergétique de qualité supérieure, Philips hue permet de régler précisément les nuances de lumière blanche ou de créer n'importe quelle couleur. En outre, Philips hue offre les possibilités suivantes :
    • Amélioration du quotidien de votre famille avec des réveils et des réglages pour des activités comme le lever, les devoirs ou le coucher
    • Détection du moment où vous quittez la maison ou vous en rapprochez, et allumage/extinction des lampes, modification de la couleur ou du réglage lumineux, sans vous contraindre à sortir le téléphone de votre poche
    • Utilisation de n'importe quelle photo sur votre téléphone comme palette de couleurs, afin de peindre votre pièce en lumière et de donner vie à vos souvenirs
    • Commande et surveillance de votre éclairage à distance en votre absence, gages de sécurité et de tranquillité d'esprit
    • Intégration au téléviseur Philips Elevation Ambilight, pour une expérience visuelle encore plus réaliste. hue se combine à la fonctionnalité Ambilight du téléviseur afin de réagir aux couleurs et à l'action à l'écran et offrir un éclairage "surround", idéal pour les jeux et les films
    • Connexion au babyphone Philips AVENT Smart Baby Monitor, permettant ainsi aux parents "numériques" d'aujourd'hui de mettre en place une routine pour bébé Des réglages d'éclairage personnalisés, comme un mode "coucher de soleil" qui aide bébé à s'endormir en réduisant lentement la lumière dans la chambre, peuvent être activés à distance via l'appli pour smartphone

    À propos des applis tierces pour hue

    Philips hue peut encore être plus amusant grâce aux applis suivantes, disponibles dans l'App Store et sur Google Play :
    • Goldee fournit des scènes lumineuses dynamiques qui utilisent comme palette des photos professionnelles. Les teintes changent progressivement afin de fournir des variations dynamiques de couleur, dont une séquence progressive pour le réveil et le coucher.
    • Muesic vous permet d'intégrer en toute transparence la lumière de couleur dans la maison à une liste de lecture iTunes. Cette appli intuitive permet de créer un environnement global où la lumière colorée réagit à la musique de façon dynamique, que ce soit pour favoriser la détente ou faire monter l'ambiance.
    • Hue Menu est une appli aussi simple qu'innovante qui permet de commander hue depuis un ordinateur Mac. Hue Menu emploie le sélecteur de couleurs traditionnel de Mac OS pour vous offrir les mêmes fonctionnalités qu'un smartphone.
    • Hue Disco transforme un salon ordinaire en piste de danse, en adaptant le jeu de couleurs de vos lampes connectées selon l'intervalle de votre choix.