Nouvel Éveil Lumière de Philips : le réveil du bon pied, à la portée d’un plus grand nombre de gens


Un design compact pour un nouveau modèle contemporain et très abordable

octobre 21, 2013

Bruxelles, Belgique - Philips lance un modèle à la fois compact, branché et abordable de son célèbre Éveil Lumière. Le nouveau modèle met en œuvre la même technologie novatrice que les produits Éveil Lumière existants mais est doté d'un design compact simplifié et de fonctionnalités standard. Il est donc à la fois branché et abordable.

 

“Nous savons que le réveil n'est pas toujours une sinécure, surtout avec le rythme effréné inhérent à la vie moderne,” confie Julie Steyt, Marketing Manager chez Philips. “C’est la raison pour laquelle nous continuons d’innover dans la gamme Éveil Lumière, pour aider les gens à s'éveiller plus frais et dispos en simulant un réveil naturel par la lumière.”

 

Chic et simple
Le nouveau modèle d’entrée de gamme Éveil Lumière de Philips surfe sur la vague du succès des premiers modèles mis sur le marché. Il tire aussi son inspiration du soleil. Son design se distingue par sa silhouette plate et épurée, gage d'un faible encombrement sur la table de chevet, et d’un aspect chic et contemporain.

 

Les techniciens et designers de Philips se sont concentrés sur les fonctions clés pour mettre au point un produit à la fois compact, abordable et fidèle à sa fonction essentielle : réveiller naturellement le dormeur par une luminosité douce et progressivement croissante. Disposé au milieu de la source lumineuse, le panneau de commandes du nouvel Éveil Lumière se compose de boutons tactiles faciles à utiliser. L'appareil se commande donc intuitivement et confortablement la nuit et au petit matin.

 

À propos de la gamme Philips Éveil Lumière

  • Une demi-heure avant l'heure de réveil programmée, l’Éveil Lumière de Philips augmente progressivement la luminosité. Le dormeur se réveille naturellement et se sent frais et dispos pour entamer la journée.
  • Pour le faire émerger de son sommeil, l'Éveil Lumière diffuse, à l'heure de réveil programmée, des sons agréables à un volume croissant, en accompagnement de la lumière.
  • La gamme Éveil Lumière complète est dotée d'une fonction de rappel à effleurement. Il suffit de tapoter la lampe pour avoir neuf minutes de sommeil en plus.
  • Le Philips Éveil Lumière est équipé de LED longue durée, pour une consommation peu énergivore.

 

L’Éveil Lumière de Philips est le seul simulateur d'aube dont l'efficacité a été cliniquement prouvée.

Communiqué de presse

Philips Wake-up Light

Philips Wake-up Light

Philips Wake-up Light

Philips Wake-up Light

Philips Wake-up Light

Philips Wake-up Light

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tine Nelissen
PR Manager Philips Consumer Lifestyle
Tél. : +32 2 525 80 32 (ne pas publier)
E-mail : tine.nelissen@signify.com

 

Philips Customer Care Center, tél. 027 007 260

A propos de Royal Philips :

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.

Nous sommes à votre écoute...