Suggestions

    Philips et CEC concluent un accord de coopération en matière d'éclairage public intelligent en Chine

    juillet 16, 2013

    Pékin, Chine – Royal Philips S.A. (NYSE: PHG, AEX : PHI) et China Electronics Corporation (CEC) viennent d'annoncer la signature d'un accord de coopération. Les deux sociétés entendent devenir ensemble un acteur majeur sur le marché chinois de l'éclairage public intelligent. Après l'approbation des autorités de contrôle, la nouvelle entreprise sera détenue pour 30% par Philips et pour 70% par SED, qui fait partie du groupe CEC.

    Le partenariat portera sur des systèmes de commande intelligents, des logiciels et des luminaires LED d'éclairage public. La coentreprise conjugue la capacité d'innovation de Philips dans le domaine de l'éclairage public à la connaissance du marché local de SED. Les autorités chinoises entendent promouvoir le développement des villes écoénergétiques, en ce compris le passage à la technologie LED et aux systèmes de gestion d'éclairage intelligents.

    "Cet accord entre SED, chef de file dans le secteur chinois des LED, et Philips, fournisseur mondial de solutions d'éclairage innovantes, représente une étape importante pour les deux parties dans leurs efforts pour parvenir à une croissance supplémentaire dans le domaine de l'éclairage intelligent pour les villes chinoises, a déclaré Liu Liehong, président et directeur général de CEC. Ce partenariat réunit les forces des deux sociétés, afin que nous puissions, avec nos solutions LED, contribuer à la transition à l'éclairage public intelligent et écoénergétique en Chine."

    "Avec ses solutions LED, Philips répond à l'appel du gouvernement chinois en faveur du développement d'un éclairage plus écologique et plus intelligent pour des villes chinoises, a déclaré Patrick Kung, CEO de Philips Greater China. La coopération avec SED permet à Philips de mieux servir les clients locaux grâce à des innovations significatives, et de renforcer davantage notre succès en Chine."

    L'offre de produits de la coentreprise comprendra notamment le Philips CityTouch, un système de gestion en ligne innovant et intelligent de l'éclairage public dans les villes. Avec CityTouch l'éclairage d'une ville entière peut se commander de manière dynamique et flexible via Internet, de façon à ce que l'éclairage soit activé uniquement aux endroits souhaités et aux moments opportuns. Ceci assure une efficacité maximale tout en garantissant la visibilité et la sécurité routière. Associé à un éclairage LED, CityTouch permet de réaliser des économies pouvant atteindre 70 % sur les coûts de l'énergie et de la maintenance.

    Communiqué de presse

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin 
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail : sarah.facxin@signify.com 
    .

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 116.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.

    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www./philips.com/newscenter. 

    .

    À propos de China Electronics Corporation :

    China Electronics Corporation (CEC), le plus important conglomérat d'État de Chine, est spécialisé dans la fourniture de produits et de services IT. Parmi ces activités premières, citons les circuits intégrés et les composants clés connexes, les logiciels et les services, les ordinateurs à usage professionnel et les pièces connexes, les écrans plats, ainsi que les services logistiques et informatiques pour l'e-commerce et les parcs scientifiques. CEC possède 37 filiales et 16 sociétés liées à intérêt majoritaire, représentant un total de plus de 126.000 employés. En 2012, CEC a réalisé un chiffre d'affaires de 183,04 milliards de RMB, avec des ventes et services dans plus de 100 pays. Depuis 2011, la société a figuré pendant trois années consécutives à l'index Fortune 500. Chef de file dans son pays, CEC peut se targuer d'une compétitivité internationale dans les domaines suivants : les ordinateurs à usage professionnel et les pièces connexes, les écrans plats, les circuits intégrés et les composants clés connexes, le développement logiciel et les services, ainsi que les services logistiques et informatiques pour l'e-commerce et les parcs scientifiques.

    Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.cec.com.cn/ 

    .