Suggestions

    Le château d’eau de Turnhout devient un phare haut en couleur grâce aux LED de Philips

    janvier 13, 2012

    Turnhout (Belgique) – En 2012, Turnhout fêtera les 800 ans de l’obtention de ses franchises communales. En outre, la ville a été couronnée « Ville culturelle de Flandre 2012 », ce qui place donc cette année nouvelle sous le signe de la fête.

     

    Turnhout 2012, ce sera une année de festivités culturelles pour tous, allant d’événements destinés au grand public à des expériences artistiques. Des activités sont prévues tout au long de l’année dans tous les quartiers de Turnhout, dans les communes voisines et dans la région. Cela va d’événements d’envergure internationale à des projets plus intimistes.

     

    Cette année de festivités a commencé ce samedi 7 janvier, avec l’inauguration officielle du château d’eau éclairé par Philips. « À proximité du château d’eau, sa métamorphose est flagrante. Durant toute une année, ce château d’eau fera office de phare pour les festivités, » déclare Jef Van Eyck, coordinateur de Turnhout 2012. « Philips a créé, avec un éclairage économique, une expérience dynamique qui contribue à l’attractivité de la ville et qui transforme ce château d’eau en un ouvrage éblouissant, » conclut Geert Verachtert, CEO Philips Belux.

     

    Pour donner l’impression d’un phare dans ce monument protégé, un effet lumineux rotatif est généré par plusieurs projecteurs LED puissants installés autour du réservoir, et pilotés par un système intelligent. Chaque projecteur est piloté indépendamment, selon un rythme fixe (augmentation, pleine luminosité, diminution), ce qui donne l’effet d’un phare.

     

    Éclairage LED économique

     

    Pour pouvoir réaliser l’effet lumineux souhaité, ce sont des solutions d’éclairage LED de Philips qui ont été utilisées. « Les LED sont idéales comme source lumineuse, en raison du caractère dynamique du concept d’éclairage, » explique Joris Neve, Key Account Manager Outdoor chez Philips. « Nous pouvons inonder le château d’eau d’une foule de couleurs, en fonction des événements et/ou de la période de l’année. En outre, la nuisance lumineuse est limitée, avec une puissance beaucoup moins forte que l’éclairage précédent. »

    L’éclairage du château d’eau fait partie de la collaboration entre Philips et la ville de Turnhout à l’occasion du festival « Turnhout, Ville culturelle 2012 ».

    Watertoren Turnhout 01

    Watertoren Turnhout 01

    Watertoren Turnhout 02

    Watertoren Turnhout 02

    Watertoren Turnhout 03

    Watertoren Turnhout 03

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, emploie plus de 120.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be.