Accordez vos luminaires avec votre intérieur, grâce au StyleTwist de Philips


    Faites votre choix parmi une élégante gamme de panneaux de verre : personnalisez vos lampes et agrémentez votre intérieur.

    avril 19, 2012

    Francfort (Allemagne) – Vos goûts sont uniques. La personnalisation des objets, en fonction d’un style ou des nécessités, se révèle de plus en plus tendance. Pourquoi le design et les lampes de votre maison ne pourraient pas eux aussi devenir tout simplement uniques ? À présent, c’est possible ! Philips est fier d’ajouter StyleTwist à sa famille de luminaires LED InStyle. Disponible pour les lampes murales ou les suspensions, dans un nombre impressionnant de superbes formats et coloris, StyleTwist consiste en un ensemble de sept panneaux de verre capables de modifier l’aspect d’une lampe et de maîtriser la luminosité et l’ambiance de votre intérieur.

     

    Personnalisez le design de vos lampes

     

    Avec sa finition moderne en aluminium, Philips StyleTwist confère instantanément un nouveau style à votre espace, et s’adapte parfaitement à chaque intérieur. Cette élégante finition est en parfaite harmonie avec les sept possibilités de panneaux de verre, disponibles en divers coloris et formes, variant du noir fumé avec une ligne transparente au rouge translucide, en passant par le dépoli « bouclé » clair. Et comme la gamme StyleTwist s’étoffe sans arrêt, vous avez la possibilité d’adapter vos luminaires en fonction des tons à la mode ou tout simplement de vos désirs.

     

    Votre propre style de luminaire

     

    Remplacer le panneau de verre est on ne peut plus facile. Pas besoin d’outillage spécialisé ni de l’aide d’un expert; les panneaux s’achètent indépendamment des lampes murales ou des suspensions, et vous choisissez celui qui convient le mieux à votre intérieur.

    Avec le StyleTwist de Philips, vous optez pour un luminaire qui reflète votre personnalité, votre sens du style.

     

    Caractéristiques principales :

    • Pour lampes murales ou suspensions
    • Cadre peint (aluminium)
    • Sept possibilités de panneaux de verre
      • Noir fumé avec ligne transparente
      • Rouge translucide
      • Dépoli « bouclé » clair
      • Blanc brillant et blanc mat (2 faces)
      • Blanc avec lignes

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, emploie quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be.