Apportez de la couleur dans votre intérieur avec les nouveautés de la gamme Philips LivingColors


    De nouvelles créations élégantes dans de nouvelles gammes de prix, pour apporter de la couleur dans votre intérieur avec les lampes LED LivingColors de Philips.

    avril 18, 2012

    Francfort, Allemagne – Le living est le coeur de votre habitation. Vous y recevez vos amis, vous y passez du temps en famille et vous vous y détendez en soirée. Grâce à la gamme Philips LivingColors, faites appel à la lumière colorée pour modifier votre salon en fonction de votre humeur et du moment. Parmi les nouveaux modèles de la gamme, citons Iris, Aura et Micro, tous de taille et de forme différentes. Ils apporteront la couleur de votre choix, pour refléter votre humeur. Imaginez un beau jaune ensoleillé un dimanche soir, ou les tonalités romantiques d’un rouge pour un dîner en tête-à-tête. La nouvelle télécommande LivingColors est plus ergonomique et ses boutons tactiles vous permettent de choisir aisément la couleur désirée.

     

    Designs novateurs

    Chacune de ces nouvelles créations est unique, et conçue pour s’harmoniser avec différents styles et dimensions d’intérieurs. Le LivingColors Iris est le plus grand de la famille et est idéal pour colorer vos murs, fournir un rétroéclairage d’ambiance et créer une atmosphère en fonction de votre humeur. Son design iconique et intemporel est un hommage aux premiers modèles de LivingColors, revisités avec style.

     

    Avec sa forme conique, vous pourrez disposer le LivingColors Aura dans des endroits plus étriqués, comme un coin, et profiter malgré tout d’un excellent rendement et de ses 16 millions de couleurs. Vous bénéficierez d’une lumière colorée légèrement changeante selon l’angle, pour des effets lumineux plus soutenus.

     

    Le LivingColors Bloom se fond dans votre intérieur, peu importe où vous le posiez. Son design, récompensé par un iF Award, rassemble tous les composants essentiels de manière optimale en intégrant une forme de disque permettant des effets lumineux extraordinaires tout en occupant un minimum d’espace.

    Le LivingColors Bloom sera également parfait derrière un meuble ou autre élément d’intérieur, pour donner de la couleur à votre pièce et à vos murs.

     

    Si vous recherchez un luminaire à poser sur une étagère de bibliothèque ou dans un autre endroit discret de votre intérieur, le nouveau LivingColors Micro est ce dont vous avez besoin. Plus petit que l’actuel LivingColors Mini, il a été conçu pour les endroits exigus, où un peu de lumière fera toute la différence. Sélectionnez la couleur désirée à l’aide du système de contrôle intégré sur le sommet des modèles Micro et Mini. À l’instar des plus grands modèles de la gamme, le Micro offre un rendement lumineux exceptionnel, à un prix très intéressant.

     

    Communiquez votre humeur à votre intérieur et habillez vos murs de lumière colorée

    Les couleurs produites par les appareils de la gamme Philips LivingColors apportent une dimension de gaieté à votre intérieur. L’Iris, l’Aura et le Bloom fonctionnent avec le dispositif de commande SmartLink, qui vous permet de relier plusieurs appareils LivingColors et les piloter ensemble, pour créer d’une seule manipulation une ambiance colorée dans tout votre intérieur. La nouvelle télécommande LivingColors présente une forme plus arrondie et des boutons-poussoirs, permettant une sélection plus facile de la couleur, de la saturation et de la luminosité de la lumière désirée.

     

    Grâce à LivingColors, vous pourrez passer d’un ton feutré à une nuance vive et transformer votre intérieur et son ambiance, que vous soyez entre amis, en pleine fête ou simplement pour profiter d’un peu de vous chez vous.

     

    Principales caractéristiques des LivingColors Iris, Aura et Bloom

    • 16 millions de couleurs
    • 210 lumen (Iris), 120 lumen (Aura and Bloom) 
    • Nouvelle télécommande 
    • Compatible SmartLink

     

    Principales caractéristiques des LivingColors Mini et Micro

    • 256 couleurs saturées 
    • 70 lumen (Mini) et 50 lumen (Micro) 
    • Réglage de la lumière sur le produit

    Communiqué de presse

    LivingColors Mini

    LivingColors Mini

    LivingColors Aura

    LivingColors Aura

    LivingColors Micro

    LivingColors Micro

    LivingColors Iris

    LivingColors Iris

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

     

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, emploie quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be.